La logistica diventa sempre più intelligente ed efficiente lungo l´intera value chain
Le aziende devono affrontare grandi sfide e agire nel modo più efficiente possibile. I flussi di materiale e i processi intralogistici devono essere correlati reciprocamente e in modo ottimale in qualsiasi momento. Se un punto del processo si inceppa, gli effetti influiscono sull´intera catena di creazione del valore e, in ultima analisi, anche sulla competitività. I sistemi di sensori intelligenti e i sistemi interconnessi garantiscono processi efficienti per la logistica nell´industry 4.0. I dati sono rilevati ed elaborati in tempo reale e costituiscono così la base per definire e scegliere processi autonomi e guidati. Praticità: la tracciabilità costante di merci e processi abbinata a sistemi intelligenti consente di ottimizzare procedure autonome.
Nei depositi di materiale essi consentono di rilevare le scorte in tempo reale e di garantire un rifornimento. Negli shuttle servono a determinare le funzioni e i percorsi. Nei sistemi di trasporto, che organizzano autonomamente il proprio percorso e sono sistemi complessi che necessitano di prodotti e tecnologie ad alte prestazioni, garantiscono un funzionamento costante e affidabile. Quale produttore primario nel settore, SICK fornisce soluzioni mirate e raffinate di sensori e software, che garantiscono maggiore sicurezza, flessibilità ed efficienza in molti settori lungo l´intera catena di creazione del valore.

Processi più flessibili grazie al collegamento in rete intelligente
L´interconnessione è la condizione essenziale per maggiore flessibilità lungo l´intera catena di creazione del valore. Ciò consente di gestire e ottimizzare i processi logistici in tempo reale con smart service basati sui dati. Il collegamento in rete non è però limitato ai confini fisici della fabbrica. Grazie al cloud i processi possono essere inseriti in una rete globale, sincronizzati e correlati reciprocamente.
Per un´interconnessione senza problemi dei processi logistici sono disponibili varie e ampie possibilità. Una Sensor Integration Machine (SIM) programmabile o un Gateway-System TDC collegano e trasferiscono diversi segnali di dati, che successivamente possono essere elaborati in server locali o tramite cloud-service. Quale membro fondatore di International Data Spaces Association (IDSA) , SICK assegna un valore fondamentale ai dati. Ogni azienda deve avere il pieno controllo dei propri dati e decidere autonomamente come gestirli. Inoltre SICK supporta lo scambio sicuro dei dati tra i partner di cooperazione.
Trasporto sicuro e tracciabilità costante delle merci
Sia per terminal container o trasporti su rotaia sia in locali di deposito o aeroporti, i sistemi track-and-trace garantiscono una tracciabilità costante delle merci. I sistema di assistenza al conducente, di sorveglianza dei movimenti e di sicurezza garantiscono il trasporto senza problemi.
Esempio di logistica in porti: terminal e processi di trasporto completamente automatizzati secondo regole fisse. Per minimizzare il rischio di collisioni e quindi i danni alla merce e alle strutture portuali, sono impiegati molti sensori, ad es. per rilevare la presenza di container, misurare le distanze e movimentare in sicurezza i veicoli di trasporto.
La protezione dei veicoli è sempre più importante anche in ambito industriale. Le tecnologie basate su telecamere, dispositivi di scrittura e lettura e tecnologie laser garantiscono un´affidabile protezione anticollisione dei veicoli di trasporto con e senza conducente e consentono una gestione senza fatica dei carichi.
Queste tecnologie sono impiegate anche nel tracking di vagoni per trasporto merci o nell´automazione dei colli di pushback in aeroporti. Ne risulta un´elevata disponibilità dei mezzi di trasporto e una riduzione dei relativi tempi senza errori di invio, nonché condizioni di lavoro migliorate per gli addetti.
Selezione di soluzioni per il trasporto
Trasporto ULD: una rete sicura di sensori
Applicazioni di intralogistica estremamente efficienti
La logistica merci e i centri di deposito sono due settori in cui le soluzioni automatizzate dimostrano un grande potenziale per ottenere maggiore efficienza e aumentare il flusso di lavoro. Il motivo di tale impiego risiede nella movimentazione merce estremamente veloce e nei crescenti costi di tenuta a magazzino e deposito. Le merci devono arrivare sempre più rapidamente da A a B ma evitare che siano ricevute le merci sbagliate.
Nei servizi corriere, espresso, pacco e posta il successo dei vettori dipende sostanzialmente da due fattori: capacità di flusso e accuratezza di smistamento. I sistemi track-and-trace misurano e identificano affidabilmente i pacchetti anche a velocità elevate. In base ai dati dimensionali è possibile determinare su richiesta i costi derivanti. I sistemi track-and-trace, ad esempio installati in nastri trasportatori, garantiscono massima trasparenza lungo l´intera catena di fornitura.
Il software Package Analytics di SICK offre inoltre la possibilità di monitorare i sistemi e di tenere sotto controllo le loro prestazioni. Così viene garantita la tracciabilità e aumentano la precisione di misura e l´efficienza dei processi di smistamento, sia su nastri trasportatori, sia in centri di deposito merci o nell´intera rete.
In sistemi di stoccaggio complessi le soluzioni di sensori garantiscono un´occupazione ottimale delle postazioni di deposito e una gestione sicura degli shuttle di magazzino. Le telecamere integrate e i sensori fotoelettrici riconoscono automaticamente gli oggetti, controllano le eventuali sporgenze e posizionano gli shuttle con precisione sugli scaffali. Sicurezza ed efficienza.
I pallettizzatori automatici e le aree di prelievo robotizzate sono gestiti senza alcun problema mediante i sistemi di sensori SICK, che consentono la loro integrazione ottimale in ambienti industriali interconnessi grazie al flusso costante di dati.
Selezione di soluzioni per l´intralogistica
Posizionamento sicuro secondo SILCL 3 / PLe dell´unità di traslazione
La produzione è sempre più automatizzata
Anche in produzione sono sempre più importanti le soluzioni di intralogistica supportate da sensori. Oltre all´efficienza, i processi autonomi incrementano spesso anche la sicurezza e la qualità.
Sia con AGV sia con vagoni su rotaie (FTF), i movimenti per l´alimentazione dei nuovi pezzi di produzione e per il ritorno di contenitori vuoti sono molto efficienti e flessibili con l´ausilio di queste piattaforme mobili. I processi di rilevamento in fase di carico e scarico sono configurabili in modo rapido e snello con tutti i tipi di merce grazie alle più recenti tecnologie per dispositivi di scrittura e lettura e per lettura dei codici. I sensori LiDAR, le telecamere e i sensori radar rendono più sicuri i veicoli di trasporto con e senza conducente, autonomi o parzialmente autonomi utilizzati in produzione. Gli ostacoli lungo il percorso sono subito riconosciuti ed evitati.
La gestione del materiale internamente alla produzione diventa più semplice: i sensori per la localizzazione, come quelli basati sulla tecnologia UWB o LiDAR, garantiscono la piena trasparenza su tutti gli oggetti importanti nelle fasi produttive, ad es. con gli ordini automatici per contenitori nei sistemi kanban o con l´alimentazione just-in-time di materiale tramite robot e gru. Le soluzioni intralogistiche intelligenti fanno risparmiare tempo, operazioni manuali e richieste di materiali mancanti.
Indifferentemente se per confezioni farmaceutiche o componenti di macchine, le soluzioni track and trace con sensori SICK consentono di identificare inequivocabilmente qualsiasi oggetto e tracciare costantemente il suo percorso lungo la catena di produzione.
Selezione di varie soluzioni di logistica in produzione
Identificazione di carrozzeria
Completa trasparenza per il destinatario dei dati
Ogni merce ha un destinatario: sia che si tratti di un componente destinato a un collaboratore in produzione sia di un pacchetto spedito al cliente via corriere. Con un sistema di logica intelligente i processi diventano trasparenti. Il destinatario sa in tempo reale dove si trova la merce e quando presumibilmente la riceverà.
Se un componente è arrivato a destinazione, può essere facilmente rilevato nell´ambiente del ricevitore tramite il sistema track-and-trace. La tracciabilità viene così garantita anche attraverso molte stazioni.
La protezione e la sovranità dei dati sono di centrale importanza per mittente e destinatario. Lo scambio dei dati avviene esclusivamente tra partner di fiducia. Pertanto ogni azienda ha sempre il completo controllo sui dati a cui accede.
Selezione di soluzioni per il destinatario dei dati
Rilevamento manuale dati principali di oggetti di forma irregolare
Identificazione automatica con tecnologia RFID all´ingresso e all´uscita merce