Installalo e dimenticatene. Polvimetro DUSTHUNTER di SICK supera ogni aspettativa.

30 mar 2015

Spesso succede che non si consideri adeguatamente l’importanza della misurazione del livello di concentrazione delle polveri ma, quando si lavora in ambienti con emissione di sostanze pericolose, come ad esempio un inceneritore, gli operatori devono attenersi a regole molto rigide in tal senso. Proprio in questi casi, per ottimizzare il controllo dei processi, è assolutamente indispensabile la corretta misurazione delle polveri. Per quel che riguarda la strumentazione, per questo tipo di analisi le esigenze degli utilizzatori sono molto complesse ed elevate, soprattutto per quel che riguarda la durata negli anni e l’affidabilità, senza dimenticare la facilità di utilizzo e la salvaguardia dei costi. 

Il nuovo sistema di misurazione delle polveri in-situ DUSTHUNTER di SICK, soddisfa tutte queste esigenze con la nuova gamma di dispositivi modulari DUSTHUNTER. Questi strumenti effettuano precise misurazioni anche, negli ambienti più difficili, risultando la scelta giusta per ogni applicazione.

 

Svariati livelli di concentrazione delle polveri e di temperatura dei gas, diametri dei condotti di varie misure, diversi spessori dei muri, tutti questi fattori non sono più un problema! Il nuovo misuratore di polveri di SICK si adatta perfettamente a qualsiasi condizione, soddisfa i più rigidi requisiti di legge, è facile da usare e non richiede grandi sforzi per la manutenzione. Montato su un camino per monitorare i livelli di soglia, o all’interno di un processo per il monitoraggio dei filtri, DUSTHUNTER lavora autonomamente con alta affidabilità e precisione. I processi di depurazione dei gas possono oggi essere controllati in modo efficace e conveniente.


Monitoraggio sotto controllo

DUSTHUNTER opera con tecnologie ottiche ad alta precisione, che sono state sviluppate negli anni da SICK e fissano oggi un elevato standard qualitativo nel mercato degli analizzatori di gas.

Per medi o alti livelli di concentrazione di polveri, la misurazione dell’estinzione di luce risulta essere una soluzione ottimale. 

Il metodo di funzionamento si basa sulla trasmissione di luce attraverso il condotto, la concentrazione di polveri corrispondente viene calcolata misurando la quantità di luce restituita.

Livelli di concentrazione da molto basse a medie sono rilevati tramite la diffusione della luce. Infatti, secondo i principi fisici di diffrazione, rifrazione, riflessione e assorbimento della luce, ogni volta che un raggio di luce colpisce una particella, si trasforma in luce diffusa. Quest’ultima viene quindi assorbita da un rilevatore ad alta sensibilità e convertita su un dispositivo utilizzato per visualizzare il livello di concentrazione delle polveri in mg/m3. Una volta installato, il misuratore viene calibrato tramite un dispositivo per la comparazione gravimetrica (anch’esso fornito da SICK e chiamato GRAVIMAT).

Il dispositivo DUSTHUNTER di SICK è stato sviluppato, testato e certificato in accordo con le più recenti direttive e specificazioni delle norme EN15267-3, EN14181 e DIN ISO 14956. 

 

DUSTHUNTER nei dettagli

Esistono diverse versioni del DUSTHUNTER di SICK, pensate per adattarsi al maggior numero di applicazioni.

 “La nostra priorità era che tutti i dispositivi fossero resistenti e costruiti intorno alle esigenze degli utilizzatori. Vogliamo che o nostri clienti sappiano che i prodotti SICK sono prima di tutto facili da usare” dice il Dr. Volker Herrmann, AD di SICK Engineering GmbH. Questo concetto è espresso nei fatti dal modello DUSTHUNTER SB: questo dispositivo infatti non necessita di un assorbitore di luce. In questo caso, la luce ambiente e lo sfondo sono misurati separatamente e compensati in automatico.

Questo determina una chiara riduzione dei costi di installazione e una riduzione della manutenzione.

Un’altra importante caratteristica della gamma DUSTHUNTER è il misuratore di luce diffusa, che può essere utilizzato per concentrazioni di polvere molto piccole o molto elevate.

Specialmente nei Paesi dove le norme ambientali variano frequentemente, questa caratteristica permette al cliente di effettuare un investimento a lungo termine, con la certezza di acquistare un prodotto altamente flessibile. 

Oltre alla configurazione standard con la determinazione dello zero automatico e del punto di sensibilità, è possibile effettuare la misura della contaminazione. 

La stessa viene compensata in modo affidabile utilizzando un fattore di correzione che viene determinato in modo automatico. Questo elimina la necessità si una pulizia frequente delle superfici contaminate e riduce i costi di manutenzione.

Un particolare innovativo del DUSTHUNTER di SICK è l’auto-regolazione automatica. Le variazioni di temperatura possono infatti deformare i condotti, o avere degli effetti dannosi per l’asse ottico del sistema di misurazione che dovrebbe in tal caso essere sistemato manualmente. Con il sistema di auto-regolazione automatica, invece, la deformazione viene rilevata durante il ciclo di controllo e compensata con l’allineamento regolabile in 2D degli assi di misurazione. Questo rende possibile l’esecuzione della manutenzione a intervalli di sei mesi con un’apprezzabile riduzione dei costi.

 

Sempre a portata di mano

Anche a distanza dal dispositivo, tutti i dati relativi alle misurazioni possono essere letti attraverso l’unità di controllo MCU. Questo semplifica notevolmente il monitoraggio e la gestione dei processi. Inoltre, grazie all’unità di controllo, operazioni come la regolazione dei parametri o la manutenzione, diventano estremamente semplici. Un altro vantaggio è la possibilità di controllare il dispositivo da qualunque luogo si desideri, grazie alla possibilità di avere la versione con interfaccia Ethernet, che consente di gestire le operazioni e ottenere i dati velocemente tramite rete, modem o portale. 

Prima di disattivare il dispositivo, il tecnico è così in grado di verificare se è necessario un intervento sul dispositivo stesso, di modo che il personale operativo possa prendere gli opportuni provvedimenti. Laddove fosse necessario intervenire, il tecnico sa esattamente qual è il pezzo di ricambio necessario.

 

Tradizione e innovazione

SICK vanta una lunga tradizione nei sistemi di misurazione delle polveri. Il primo brevetto, inerente il monitoraggio dei fumi, risale a 50 anni fa.

Negli anni 70 SICK ha avviato, per prima, la produzione in serie di dispositivi per la misurazione delle emissioni; alcuni di questi sono utilizzati ancora oggi.

L’esperienza decennale, unita alle moderne competenze tecniche, ci hanno permesso di ideare una nuova generazione di misuratori di polveri: DUSTHUNTER, modulare, flessibile, resistente e affidabile.