Perché SICK ha deciso di agire
Il settore edile è considerato il principale fattore che contribuisce al consumo energetico mondiale e alle emissioni di gas serra. Decisivo a riguardo è l’effetto sull’ambiente derivante dalla fase di utilizzo, ovvero dal consumo energetico e dall’effetto che i materiali edili utilizzati producono sull’ambiente.
Data la lunga durata degli edifici, in fase di costruzione di uffici, capannoni e strutture produttive è indispensabile investire fin dall’inizio nell’efficienza energetica per ottenere il massimo effetto positivo sull’ambiente. Nell’ambito della costruzione di edifici nuovi, SICK fa in modo di utilizzare esclusivamente materiale edile sostenibile. A riguardo è importante utilizzare materie prime rinnovabili, come ad es. legno al posto di cemento, possibilmente prodotte con poca energia e idealmente acquistate in loco. Questi fattori influiscono in modo decisamente positivo sul bilancio ecologico.
Sostenibilità degli edifici SICK
SICK ottimizza da un lato gli edifici già esistenti e dall’altro tutti i nuovi edifici in programma:
per tutte le nuove costruzioni viene prima creato un programma energetico, finalizzato a ottenere un consumo energetico quanto più ridotto possibile. Misure sostanziali che vengono implementate in funzione dell’idoneità della sede e del profilo di utilizzo dell’edificio:
- Utilizzo delle acque sotterranee per il raffreddamento
- Attivazione termica del calcestruzzo
- Ventilazione residenziale nonché impianti di ventilazione con recupero del calore
- Utilizzo della luce naturale nonché illuminazione LED azionata dalla luce mista e naturale
- Utilizzo del fotovoltaico, della geotermia e delle centrali termoelettriche
- Indice di misurazione per monitoraggio e ottimizzazione di energia
Gli edifici esistenti e l’intera infrastruttura vengono risanati tenendo conto dell’aspetto dell’efficienza energetica. A tal fine vengono sostituiti ad esempio impianti di ventilazione, definiti per iscritto gli standard d’illuminazione e si installano sistemi di ombreggiamento automatizzati. Per individuare potenziali di risparmio, un sistema di misurazione di energia rileva la quantità di corrente consumata da impianti o reparti. Tutte le conoscenze ed esperienze, sulla base delle quali si evincono definizioni concrete, sono documentate in uno standard degli edifici, che deve essere necessariamente applicato a tutte le nuove costruzioni di SICK.