CONTROLLO AUTOMATICO DELLE CONDIZIONI DEI PALLET: TUTTO BENE CON PAIS

29 lug 2025

ISPEZIONE 3D CON IL SISTEMA PALLET INTEGRITY INSPECTION SYSTEM PER RILEVARE DANNI ALLA STRUTTURA DEL PALLET

 

In occasione di LogiMAT 2025, (11 al 13 marzo) SICK ha presentato il nuovo Pallet Integrity Inspection System (PAIS), progettato per il controllo qualità 3D senza contatto di pallet sia vuoti che carichi. Danni come crepe, parti mancanti o rotte, blocchi storti o chiodi sporgenti – che possono compromettere la stabilità o la maneggevolezza del pallet – vengono rilevati in modo automatico e affidabile tramite telecamere 3D. In questo modo, si garantisce l'integrità e la piena utilizzabilità dei pallet analizzati, evitando non solo interruzioni nei processi intralo-gistici, ma migliorando anche la produttività grazie a flussi di lavoro più rapidi e a minori tempi di fermo impianto.

Un pallet che non può essere sollevato, che si ribalta o si rompe, che blocca l’elevatore, che non può essere ruotato nell’avvolgitore di pellicola o che manda in blocco la linea di trasporto: sono tutti scenari possibili quando si utilizzano pallet danneggiati negli impianti automatizzati che gestiscono il flusso dei materiali. Il PAIS di SICK offre un supporto affidabile per evitarli.

Controllo multiplo della struttura fisica del pallet

PAIS raggiunge un'elevata velocità e qualità nell'ispezione dei pallet grazie all’uso di quattro teleca-mere TriSpector a triangolazione laser 3D di SICK. Durante il passaggio del pallet, le telecamere scansionano la superficie di carico, la base, i quattro lati e le parti interne, rilevando eventuali difetti meccanici. L’unità di elaborazione dei dati del PAIS analizza i risultati della scansione e determina immediatamente lo stato del pallet ispezionato. Questo feedback rapido consente di movimentare i pallet anche a velocità elevate. Grazie alla tecnologia a triangolazione laser, robusta e indipendente dal colore della superficie del pallet, è possibile controllare in modo affidabile anche pallet bagnati, scoloriti o sporchi. In tal modo si evita con sicurezza l’immissione di pallet danneggiati nel flusso di materiali e nei processi di movimentazione e di stoccaggio.

Flessibile nel design, integrabile senza interruzioni

PAIS offre a OEM (Produttori di Attrezzature Originali) e utenti un software intuitivo che consente di personalizzare i valori limite per diversi tipi di errore e per i singoli elementi del pallet. PAIS non solo include ricette di ispezione per i modelli di pallet di default, ma anche opzioni di personalizzazione, i cui risultati possono essere integrati nelle statistiche per il controllo qualità. Per quanto riguarda l’integrazione, il PAIS si distingue per il suo design robusto e salvaspazio, oltre che per la connettivi-tà conforme agli standard industriali. Ciò garantisce un collegamento rapido e fluido sia con le linee di trasporto che con i sistemi OT e IT.