Indice
I contenuti di questo sito web e le informazioni fornite sono selezionati con accuratezza e costantemente aggiornati. Ciò nonostante non è sempre possibile evitare errori e mancanze. SICK non si assume pertanto alcuna responsabilità o garanzia per l'aggiornamento, la correttezza e la completezza delle informazioni fornite in questo sito web e si riserva di apportare modifiche o integrazioni senza preventiva informazione.
Link
SICK non è responsabile dei contenuti di siti web a cui si rimanda tramite link presenti in questo sito web.
Responsabilità
SICK è responsabile del risarcimento danni, a prescindere dalle motivazioni giuridiche, solo in caso di:
- intenzionalità,
- grave inadempienza degli organi o dei preposti,
- lesioni colpose alla vita, alla persona o alla salute,
- difetti astutamente taciuti da SICK,
- nella misura in cui SICK si è assunta la garanzia di una determinata fornitura del prodotto in oggetto,
- nella misura in cui SICK si è assunta la garanzia di una determinata durata del prodotto in oggetto e
- nella misura in cui è applicabile una garanzia per danni a cose o persone relativi a oggetti di uso privato ai sensi della legge sulla responsabilità di prodotto.
In caso di colpevole infrazione dei doveri contrattuali sostanziali, SICK è responsabile anche di inadempienza grave dei dipendenti senza mansioni di responsabilità e di inadempienza non grave, tuttavia nell'ultimo caso con limitazione ai danni derivanti da contratto e ragionevolmente prevedibili. Sono considerati sostanziali gli obblighi che tutelano le posizioni giuridiche contrattuali dell'ordinante e che gli devono essere garantiti in base al contenuto e allo scopo del contratto; inoltre sono considerati sostanziali gli obblighi che consentono uno svolgimento regolare del contratto e ai quali l'ordinante deve fare o poter fare costantemente riferimento. Sono escluse ulteriori richieste di risarcimento danni.
Diritto d'autore
Il contenuto di questo sito web è protetto da diritto d'autore e tutti i relativi diritti sono di esclusiva spettanza di SICK. Senza il consenso scritto di SICK non è consentita la duplicazione o qualsiasi altro utilizzo dei contenuti e delle informazioni fornite, in particolare di grafici o immagini.
YouTube Videos
We use the YouTube video platform on our websites, a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. We have integrated YouTube videos into our websites, which are stored on www.youtube.com and can be played directly from our websites. These are embedded in "enhanced privacy mode", which means that no information about you as a user is transferred to YouTube if you do not play the videos.
As soon as you start an embedded video on one of our websites, the embedded YouTube player connects to YouTube so that the video file can be transferred and played. This also transfers data to YouTube as the responsible party. We are not responsible for the processing of this data by YouTube and have no influence on this data transfer. By playing the YouTube videos, you agree to YouTube's terms of use and data policy.
Terms of Use: https://www.youtube.com/t/terms
Data protection: https://policies.google.com/privacy