Контроль качества становится всё важнее. В пищевой промышленности гарантия срока годности имеет первостепенное значение для производителей, что то и дело подтверждают сообщения об очередном скандале в пищевой промышленности. Поэтому немецкий производитель органической продукции Midsona Deutschland выбрал систему Label Checker от SICK. Компактная система контроля качества обеспечивает контроль наличия срока годности на упаковке. Хороший пример того, как промышленная обработка изображений может сделать производственные процессы более эффективными и конкурентоспособными. Компания SICK предлагает для этого 2D- и 3D-камеры, которые в точности соответствуют требованиям заказчиков и часто реализуются вместе с экосистемой SICK AppSpace.
Система контроля качества Label Checker проверяет наличие срока годности
Пионер органического производства компания Midsona Deutschland присутствует на рынке уже 35 лет. Основная сфера деятельности — это обработка, фасовка и сбыт масличных семян, зерна и риса. В ходе этих процессов появляется множество продуктов, которые поступают в продажу с указанием срока годности. Ответственные специалисты компании искали технологию технического зрения, которая могла бы обеспечить, чтобы каждая упаковка действительно имела такую этикетку. Система контроля качества от SICK стала лучшим решением для Midsona.
Простейший ввод в эксплуатацию
Таким образом, ввод в эксплуатацию новой системы для Midsona прошёл гладко и без осложнений. Пользовательский интерфейс имеет понятную структуру и интуитивное управление. После короткого вводного курса сотрудники смогли самостоятельно работать с Label Checker, в том числе и самостоятельно настроить себе шрифты по вкусу.
В ногу со временем вместе с SICK AppSpace
Система Label Checker — прекрасный пример того, как работают решения технического зрения, основанные на экосистеме SICK AppSpace. SICK AppSpace — это инженерная платформа для разработки индивидуальных приложений для датчиков. В этой экосистеме на основе интеллектуальных программных инструментов и алгоритмов можно очень просто разрабатывать приложения для работы с датчиками SensorApps — с поддержкой экспертов SICK или без неё. Этот функционал поддерживается динамичным сообществом разработчиков. Помимо применения в сфере контроля качества, SICK AppSpaceвостребован и при решении задач позиционирования, управления роботами или отслеживания и контроля за прохождением. В целом, эта комбинация открывает двери к «Индустрии 4.0» — системе, которая идёт в ногу со временем.
Эрвин Тенбринк из компании Midsona считает, что будущее уже наступило, и он с удовлетворением резюмирует: «SICK дает нам уверенность».
Другие статьи
Лучшие методы для того, чтобы использовать датчики машинное зрение 2D для укладки на поддоны
Ощутимый успех как большой пазл — идеальное взаимодействие в системе технического зрения робота
Технология машинного зрения управляет коботами
Прослеживаемость на уровне артикулов благодаря технологии идентификации
Идеальный контроль этикеток при производстве растительных масел и жиров
Индивидуальная и простая в настройке обработка двухмерных и трёхмерных изображений — благодаря SICK AppSpace