SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜尋結果

120結果:

結果 97 - 120 von 120

與美國IAS公司創始人與董事長Paul Szeflinski共同展望2020年的機械人工業未來前景   近幾年的機械人工業不斷呈現持續發展之趨勢。2018年國際機械人聯盟 (International Federation of ... 繼續閱讀
物流的流程複雜度不斷加深。因此,透明化越來越成為提高物流流程和生產效率的關鍵前提條件。在內部生產、安裝和配送物流的運輸流程越發靈活、模組化和自組織的背景下,需要及時、位置準確地解答工業卡車、運輸工具和貨物的所在地與時間等疑問。經過實踐檢驗的可行方案: SICK 定位和分析技術。  繼續閱讀
SICK與AutoCoding Systems之間成功合作的成果是首個用於食品、藥品與其他消費性產品包裝上列印的編碼和標誌的智慧全自動視覺檢測系統上市。 繼續閱讀
並非所有公告都是有利的 – 特別是在www.lebensmittelwarnung.de上的。該德國聯邦消費者保護與食品安全局 (BVL) ... 繼續閱讀
SICK的Fluid Power。這是工業用液壓與氣動驅動裝置領域的智慧感測器和應用。它們在許多領域為最佳化流程和提高附加值做出貢獻 – 亦歸功於簡便的整合和隨之實現的安裝與使用靈活性。非常巧妙而快速地安裝。感測器的智慧主要體現在操作靈活上。透過所有常見介面(如IO-Link介面)輕鬆完成感測器整合,隨插即用已是SICK fluid power感測器的標配。 繼續閱讀
與人類協作的功能強大並可靈活放置的小型機械人的進一步發展取得了長足的進步。SICK感測器在此也是重要的組成部分。感測器智慧在校準與定位可移動協作型機器人以及安全監控其周圍環境時發揮重要作用。在無人搬運車上移動至其工作位置並自己定位的輕量級協作型機器人為最新趨勢。因此,無圍欄和靈活的工作越來越成為機械人領域的標準和功能自動化的新基礎。 繼續閱讀
在Dingolfing動態中心的先導專案中,抵達的備件藉助自主AutoBox從收貨站安全移動至配貨倉庫。在近20平方米的裝載面上可運輸總重量高達20噸的20個柵格箱。先導專案的目的在於實現長距離自動化和對接距離較遠的建築部分。 繼續閱讀
當一切都說同一種語言時,很多事將變得更容易。但溝通不僅在人與人之間非常重要,在人與機器之間、機械人與機器控制器之間、應用程式與雲端之間也很重要。對機械人而言,開放原始碼機械人控制軟體ROS正是應對此類挑戰的通用語言。藉此可以開發應用程式、控制機械人,並且語言本身可以由世界各地的專家共用和進一步開發。使用ROS語言並因此更加密切協作的兩個合作夥伴是位於林茨的機械人控制器專家KEBA與SICK。 繼續閱讀
在食品工業中,易髒的敞口食品的衛生初級包裝非常重要。為了在機械人單元裡實現該流程,SICK與機械人製造商Stäubli展開合作。SICK的3D視覺感測器TriSpectorP1000和Stäubli的四軸機械人FAST picker TP80 he共同實現在運行中的輸送皮帶上的拾取流程。利用皮帶拾取SensorApp定位3D零件並藉著SICK ... 繼續閱讀
連鑄設備、熱軋機與軋管機的熱法生產中的光學式3D檢查 – 在閃爍表面、高溫、軋屑、污物和濕氣司空見慣的地方?對於IMS Messsysteme GmbH公司 – 該領域的市場領導者 – 這是一項基本的核心能力。企業使用SICK的Ranger3 3D視覺感測器超過一年,其明顯改進自有檢查系統的性能,同時開闢出新的應用範圍與業務領域。 繼續閱讀
在吞吐量較高的配送中心,感測器每天收集與傳遞大量物流資料。但真正的挑戰在於編譯與解譯這些資料。SICK的包裹分析軟體可以匯總這些資料,協助您將所有SICK感測器資料視覺化,以便快速做出明智的物流決策。無論是輸送皮帶上的單個包裹還是日復一日處理數百萬包裹的工廠:包裹分析軟體憑藉全面而及時的監控,有助於在吞吐量高的配送中心,克服時間壓力做出正確決策。不同於僅輸出讀取率、基於分揀機的簡單評估,包裹分析 ... 繼續閱讀
聚碳酸酯被視為工具機環境中的可靠材料。因此,SICK的deTec4 Core安全光幕標配聚碳酸酯前屏幕。當MAN Truck & Bus 2016年將包括14台HELLER的數控銑削與鑽孔加工中心的全部機械設備投入運作時,最初並不反對這種經過檢驗的材料。根據MAN的需要,HELLER為專為MAN設計的加工中心在機器門區域配備了SICK的deTec4 ... 繼續閱讀
從工作原理上看,用於機器事故防護的安全光幕是如今許多供應商都可以使用的技術。但使用者想要的不「只是安全」。在流程透明性、靈活性、操作與維護方便性或自動化功能整合上產生附加值,確保快速攤銷和有力保障未來的智慧附加功能備受青睞。經過深思熟慮的安全 – 該基本理念貫穿安全光幕deTec4的整個設計。 簡要介紹基本信息 – 包括從300 mm到2,100 mm的防護區域高度,符合EN ISO ... 繼續閱讀
檢測與裝配專家,來自拜恩富特的Kubik Automation ... 繼續閱讀
從世界首款獲得室外區域使用認證的安全區域雷射掃描器,到雙向邊緣雲端整合,再到交鑰匙型完整解決方案:Sensor Intelligence在自動化生產與物流流程中起著關鍵作用。為此,從感測器資料進一步發展成可靠的全球可用資訊是關鍵的成功因素。視訊中是SICK的四項創新:         縱向與雙向邊緣雲端整合 ... 繼續閱讀
在宅配、快遞、包裹與郵政行業 (CEP) 中,越來越多地實現了工業4.0以及對定制化靈活內部物流解決方案的相關需求。事實證明,自動導引車 (AGC) 和牽引車是傳統材料處理流程和分揀系統的有效補充和替代。SICK為此提供模組化生態系統 – 以及使自駕車輛成為實現高效內部物流的可靠有效工具的感測器解決方案。   CEP配送中心內的靈活物流流程需要能夠適應具體任務的運輸技術 – ... 繼續閱讀
集齊所有拼圖得到完美圖案。在具體應用中,這並非是什麼拼圖遊戲,而是fpt Robotik公司實現的專業協作,採用了新款專利夾爪搭配專業的SICK 3D視覺感測器Visionary-T。作為卓越的自動化專家,fpt Robotik藉助Subito Connect ... 繼續閱讀
未來即此刻。現代感測技術越來越多地用於繼續和完善化學生產自動化,包括在核心流程之外。除了效率,安全意識的提高和越來越緊缺的人力資源也對此起到作用。重點是供應、包裝、倉儲與處置區域相互協調並及時適應目前需求的材料處理流程。智慧和高度聯網的感測器為成功經營提供了框架。SICK在此看到透過智慧感測器獲益的另一種可能。     ... 繼續閱讀
首爾地下鐵是韓國首都短途客運的命脈。每年有數百萬乘客使用公共交通系統,超過300個車站幾乎從始至終配有自動化月台門。其中絕大多數車站透過SICK的TiM351產品系列的2D-LiDAR感測器進行監控。只有當乘客的手提袋、背包或雨傘不會被夾住時,感測器才准許自動門關閉。 SICK的2D-LiDAR感測器TiM351(全稱:Light Detection And ... 繼續閱讀
在現代化生產中,人機之間的關係更為密切。在工業4.0時代實現靈活又安全的自動化解決方案,離不開移動靈活的機器人與告別防護欄。來自瑞典的OpiFlex公司設計出獲得專利的相關解決方案,藉此靈活使用大型工業機器人 – 告別防護欄,使用SICK安全產品加以防護。     「我們與SICK合作,成功實現高產量的小批量自動化」,OpiFlex總經理Johan ... 繼續閱讀
機器人製造商與線性技術專家HIWIN在其新款6軸機械人中採用SICK馬達回授系統,適合拾放類應用。這可節省空間,同時使這款5 KG重的機械人滿足未來協作應用要求。SICK多瑙艾辛根員工團隊與HIWIN奧芬堡分公司位置相近,這一地域優勢確保雙方成功合作,使SICK解決方案的實施從一開始就營造真正的雙贏局面。   如何設計出安全可靠、同時還能因應未來變化要求的機械人?這一問題的提出促使機械人製造 ... 繼續閱讀
Continental集團是全球領先的汽車零部件供應商之一。車輛型號與款式日益多樣化、汽車行業產品生命週期不斷縮短要求零部件供應商提升應對靈活性。在固定連接的生產流水線中,個別工作站的變化或故障會嚴重影響整條流水線的產量。故障越嚴重,越難以恢復。     ... 繼續閱讀
IO-Link取得的成就愈發顯著,它不僅在越來越多的應用中大放光彩,這一獨立于製造商的通訊技術還是針對創新型感測器解決方案的「使能技術」(enabling ... 繼續閱讀
費力的手動量測原料板已成為過去。如今,Siempelkamp Logistics & Service GmbH的SicoCam線上板材量測系統可連續量測人造板。SICK的四台可程式設計型高效能攝影機InspectorP65x和SICK ... 繼續閱讀

結果 97 - 120 von 120