Fabrication de produits en verre creux : l’efficacité en toute sécurité
Tout commence en 1988 lorsque Christophe DUPLAN, ingénieur diplômé de l'INSA (Lyon, France), a été recruté par GUILHON BARTHELEMY, une société française spécialisée dans la fabrication de machines de formage pour l'industrie du verre creux. Après avoir fait ses armes, et suite à la fermeture de l’entreprise en 1992, il décide de co-créer une société qu’il appelle CYBERGLASS Robotics.
L’entreprise développe des robots de cueillage de doses de verre en fusion pour l’industrie du verre en partenariat avec FANUC Robotics, leader mondial dans le domaine de la fabrication de robots. CYBERGLASS Robotics a rencontré un grand succès jusqu'en l'an 2000. Malheureusement, l’entreprise a dû fermer fin 2003 suite à la mésentente entre ses gérants.
C’est alors que Christophe DUPLAN décide de créer, en juillet 2004, la société NOVAXION. Le partenariat avec FANUC Robotics a été maintenu, ce qui leur permet de bénéficier des dernières technologies dans le domaine du contrôle d'axes, de nouveaux développements moteurs et de nouvelles cartes de contrôle. NOVAXION a pour objectif de développer de nouveaux modèles de robots associés à un nouveau logiciel, plus puissant et plus commode pour les opérateurs de l’industrie du verre.
Fabrication des bouteilles en verre : un processus long et dangereux
Le Swabbing Robot SR200 est un dispositif automatique d'écouvillonage des moules ébaucheurs sur les machines IS. Il remplace l’opérateur pour la lubrification des moules et a l’avantage d’être complétement intégré dans le process de fabrication des bouteilles en verre. Autrement dit, la machine n’a plus besoin d’être arrêtée pour procéder à la lubrification de ces moules. En plus de bénéficier d’une lubrification efficiente et d’un encrassement réduit des moules, l’usine gagne en productivité, une augmentation pouvant aller de 2 à 3% selon le type de production.
Par ailleurs, les conditions de travail de l’opérateur s’améliorent. Grâce au robot, il diminue considérablement son temps d'exposition à la fumée et au bruit générés par la machine. Grâce au logiciel puissant et facile à utiliser du Swabbing Robot SR200 l'opérateur a la possibilité d'ajuster les paramètres très facilement et avec précision. Novaxion a créé une innovation qui a considérablement révolutionné l’industrie du verre, il fallait maintenant choisir une solution pour sécuriser le robot.
Une collaboration alliant efficacité et sécurité
« Le Microscan3 est une bonne évolution du S300 et du S3000. C’est exactement ce qu’il nous fallait pour résoudre notre problème de détection des fumées et poussières. L’intégration est simple, sa taille se rapproche de celle du S300 que nous utilisions déjà et le système de connexion avec connecteurs M12 est pratique. Le gros avantage est qu’on a la possibilité de l’installer mais aussi de le déclarer « à l’envers » dans le logiciel (partie optique en bas), cette position permet d’éviter l’encrassement de la surface plane du capot optique qui est pourvue de capteurs qui surveillent son opacité de manière sûre. Tout est prévu pour l’installer comme on le souhaite.» précise Jean-Baptiste ECHEVIN, Responsable des développements d'automatisation chez Novaxion.
Grâce à une collaboration efficace entre Novaxion et SICK, des ajustements ont été rapidement trouvés pour adapter le Microscan3 à son application. En effet, il a fallu repenser la logique de sécurité puisque, contrairement à son cousin le S3000, la première version du Microscan3 ne possède pour l’instant que 2 scénarii de commutation possibles. L’utilisation d’un relais de sécurité UE48 a aussi été nécessaire pour simplifier le contrôle automatique de l’EDM.
A ce jour, Novaxion continue de vendre le Swabbing Robot SR200 doté du Microscan3 en combinaison avec des capteurs WEU/WSU sans avoir à se soucier de problèmes de détection, aujourd’hui révolus. La société enregistre plus de 35 lignes robotisées installées dans le monde notamment en Turquie, au Japon et en Europe. Par ailleurs, Novaxion est actuellement en phase de mise au point avec Emhart, le leader mondial des machines IS, afin de proposer leur système de graissage en option sur leur nouvelles machines. Le succès est à portée de main !
Pour plus de renseignements sur le Swabbing Robot SR200, rendez-vous sur le site internet de NOVAXION
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !