Sur cette machine totalement automatique, les produits sont groupés par lots avant d’être mis en caisse américaine (encaissage latéral). Les rabats du carton (caisse) sont ensuite fermés et maintenus avec des bandes adhésives. À la fin de cette opération, les cartons sont manutentionnés par un robot vers le poste d’étiquetage automatique afin de les identifier avec un code-barres. Le robot dépose ensuite le carton sur une palette. Lorsque celle-ci est pleine, elle est évacuée avec un transpalette, en toute sécurité grâce aux butées logicielles gérées par le processeur double cœur du robot.
La zone de palettisation bi-poste de la machine est constituée de 2 postes accolés afin de gagner en productivité. L’un est actif (réception des cartons) et son accès fermé par une porte coulissante pendant que l’autre est inactif et libre d’accès, une palette vide en attente. Lorsque la palette est pleine, elle peut donc être évacuée avec un transpalette pendant que le travail peut continuer sur l’autre poste sans arrêt de production.
Chacun de ces postes de palettisation, alternativement libre d’accès, est surveillé par un scrutateur laser de sécurité S300 mini de SICK dont le faisceau horizontal balaie la zone intérieure. Ainsi, tout accès d’une personne au poste inactif est détecté.