[AGROALIMENTAIRE] SICK & VERSA : UNE COLLABORATION À TOUTE ÉPREUVE

19 oct. 2017

L’installation de solution de lecture au sein de structure spécialisée dans l’agroalimentaire peut représenter un challenge de taille. En effet, les lecteurs doivent pouvoir résister à un environnement difficile, constamment assaillis par des jets à haute pression et des produits agressifs qui sont indispensables pour respecter les normes d’hygiène. Quelles solutions existent aujourd’hui pour répondre à cette problématique ? C’est ce que nous allons découvrir dans la success story suivante.

Comment effectuer une lecture de code en milieu lavé ?


VERSA est un éditeur intégrateur de logiciel d’atelier dans le domaine de l’informatique industrielle et de l’automatisme de process. L’un de leur client, SICAREV, société coopérative spécialisée dans la transformation et conservation de la viande de boucherie, a communiqué à VERSA son besoin d’une solution efficace et durable pour tracer, trier et orienter automatiquement les bacs à viande vers une destination précise dans l’abattoir. 

 

Automatiser pour mieux régner 

 

L’objectif de SICAREV est de posséder une solution entièrement automatisée pour la traçabilité et le guidage de la marchandise de son arrivée à sa sortie de l’abattoir.  Travaillant de concert avec Probia Ingenierie, spécialiste des systèmes de convoyage de carton et de bac pour l’agroalimentaire, VERSA se heurte à un problème. 
 
« Dans ce genre d’application, on trouve souvent des équipements de lecture protégés par de l’IP67. Cependant, ces protections ne tiennent pas dans le temps et il faut rapidement les changer. Nous avions vraiment besoin d’une solution pérenne, et qui offrirait la meilleure performance à notre client. » nous confie Jacques Ivanoff, directeur de VERSA
 

Mieux protéger pour plus de longévité

 
Comment un lecteur de code à barre pourrait-il résister à un milieu aussi difficile ? Les milieux de l’agroalimentaire sont constamment soumis à un lavage rigoureux qui laisse bien souvent les lecteurs standards sur le carreau.
 
« Nous travaillons avec SICK depuis une dizaine d’années, nous avons donc décidé de faire appel à eux pour répondre à ce projet. En leur présentant la problématique de SICAREV, SICK nous a proposé le lecteur CLV630 avec son boîtier protecteur IP69K. Cette protection est en inox, qui est le matériau le plus adapté pour les milieux lavés quotidiennement. »
 
CLV63X
CLV63X

« Aussi, le logiciel SOPAS, servant à programmer le lecteur, est très simple à utiliser ce qui facilite la tâche à notre client. Les produits proposés par SICK pour ce genre d’application ne trouvent pas d’équivalent sur le marché et nous n’avons jamais été déçus de notre collaboration avec eux. C’est donc sans hésitation que nous avons fait confiance à SICK et choisi cette solution pour notre client SICAREV » témoigne Jacques Ivanoff 

 
SICK et VERSA collaborent ensemble depuis 15 ans. Avec cette nouvelle application on peut aujourd’hui affirmer que cette collaboration est à toute épreuve comme le CLV630 et son boîtier IP69K ! 
 

Ces articles peuvent aussi vous intéresser :

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous