SICK Solution World : Le tour du monde de la transformation numérique en deux jours

14 oct. 2021

GO BEYOND. Découverte #13

L'événement 'SICK Solution World' a ouvert ses portes pour la première fois en octobre 2021. Des exposants, des pionniers et des conférenciers de renom, ainsi que de nombreuses personnes intéressées par la transformation numérique, se sont rencontrés pour discuter de tous les aspects du sujet et échanger des idées. Que ce soit à distance ou en présentiel, les retours concernant les contributions des prestigieux orateurs et lors du hackathon ont tous été très positifs, tout comme l'intérêt exprimé par les entreprises exposantes. Grâce à la "Solution Valley" virtuelle, il était même possible aux invités de l'autre bout du monde de participer. Un petit voyage à travers le SICK Solution World...

SICK Solution World opened its doors for the first time in October 2021.
SICK Solution World opened its doors for the first time in October 2021.

Cela fait toujours un peu étrange de retrouver à nouveau la foule des visiteurs, mais dans la spacieuse SICK Arena de Fribourg et ses halls adjacents, on a pu vraiment comprendre à quel point le contact personnel est important en plus des rencontres virtuelles. Tout cela se passe avec la distance nécessaire et les gestes-barrière, mais avec l'intensité des rencontres en face à face. Le niveau d'excellence des exposants et des conférenciers est à la hauteur de l'événement. 

Le thème de la transformation numérique fait réellement bouger l'ensemble du secteur. Des petits fabricants de robots aux géants de la technologie, la transformation numérique n'est pas seulement présente dans les esprits, elle est en fait la force dominante.

The topic of digital transformation is really moving the entire industry.
The topic of digital transformation is really moving the entire industry.

Un monde virtuel avec des réponses réelles

Le 'SICK Solution World' est la preuve vivante de cette idée. Outre les acteurs mondiaux tels que Bosch, Siemens, Trumpf et Microsoft, le hall d'exposition accueillait également des entreprises de petite taille mais très innovantes, comme Fruitcore Robotics.
Avec ses systèmes robotiques, cette société aide les petites entreprises à se lancer dans l'automatisation depuis 2017. Bosch, de son côté, se concentre sur quelque chose de différent au salon. Sous le nom de NEXEED, Bosch Connected Industry regroupe des services et des logiciels pour l'industrie 4.0. NEXEED optimise les processus de fabrication et de logistique pour améliorer la transparence, l'agilité, les coûts, la qualité et les facteurs temps. La société Festo, quant à elle, attire les visiteurs sur son stand avec l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Y est présenté Festo Automation Experience (Festo AX), un produit facile à utiliser utilisant l'Intelligence Artificielle pour des applications prédictives. Ce ne sont là que quelques exemples du niveau de détail que les visiteurs peuvent expérimenter dans le monde de la transformation numérique

SICK Solution World partners
SICK Solution World partners
SICK Solution World partners
SICK Solution World partners

En direct et en couleur

Sur la grande scène, des experts reconnus du secteur prennent la parole, et leurs sujets sont tout aussi fascinants et variés que ceux des autres intervenants. Par exemple, Henrik Vikberg d'AWS explique comment la valeur commerciale peut être générée à partir des données de production. Ou Magnus Edholm de Siemens qui explique comment l'entreprise numérique est utilisée pour connecter le monde réel au monde virtuel.

On the big stage, well-known industry experts take charge.
On the big stage, well-known industry experts take charge.

Et c'est exactement ce qui se passe dans le 'SICK Solution World' : la numérisation a également atteint le domaine des expositions commerciales. En plus des brillantes diffusions en direct depuis la grande scène et des contributions qui peuvent être appelées à tout moment à distance, on accède également à la "Solution Valley". Les utilisateurs peuvent y vivre l'intégralité du salon "en chair et en os" dans un monde virtuel parallèle. En tant qu'avatar, chacun peut obtenir les informations dont il a besoin directement auprès des exposants virtuels dans une atmosphère animée. Il s'agit d'une façon vraiment passionnante de communiquer sur les produits, les services et les modèles d'entreprise, même en ces temps de restriction des contacts.

The “Solution Valley“: Here, users can experience the entire trade fair “in the flesh” in a parallel virtual world.
The “Solution Valley“: Here, users can experience the entire trade fair “in the flesh” in a parallel virtual world.
Digitalization has clearly reached the world of trade fairs as well.
Digitalization has clearly reached the world of trade fairs as well.

Hackathon - la nouvelle génération entre en scène

Dans un autre hall, des étudiants, des développeurs de logiciels et des personnes intéressées se retrouvent au Hackathon pour jouer et développer des solutions de programmation pour des tâches précises. Cela a très bien fonctionné durant les trois jours au total grâce aux "hack enablers" issus de nombreuses entreprises de renom. Les tâches à résoudre couvrent presque toute la gamme de la numérisation, des services Cloud aux solutions logicielles, des capteurs aux contrôleurs et de la robotique aux systèmes de véhicules à guidage automatique. Il est fascinant de voir l'intensité de la collaboration entre les différentes équipes, ici en compétition entre collègues. SICK et son partenaire Microsoft décernent des prix attrayants dans deux catégories pour cette recherche passionnée.

At the same time, the Hackathon took place: Here, students, software developers or interested parties met to play around and develop programming solutions for selected tasks.
At the same time, the Hackathon took place: Here, students, software developers or interested parties met to play around and develop programming solutions for selected tasks.

Une première réussie - lever le rideau sur l'avenir

La transformation numérique est le moteur l'évolution de notre monde. Et le 'SICK Solution World' montre à quel point il est important que chacun puisse échanger des idées. Il ne s'agit pas de se faire concurrence, mais de travailler ensemble. C'est ainsi que les idées se transforment en solutions et que la numérisation permet de créer des 'business models' performants.