Intelligence artificielle vs. Machine Learning

18 juil. 2023

Le monde se tournant de plus en plus vers les stratégies d'automatisation industrielle, il n'est pas surprenant que deux types de technologies fassent d'énormes vagues dans l'industrie. L'intelligence artificielle (IA) et le Machine Learning (ML) ont attiré l'attention des entreprises et des experts en technologie. Bien que l'IA et le Machine Learning soient étroitement liés, il existe des différences importantes qu'il convient de prendre en compte avant de décider de la technologie à employer.

Dans cet article, nous explorons les différences entre l'IA et leML et la manière dont elles peuvent bénéficier à vos processus d'automatisation. Nous explorerons l'histoire de chaque technologie et les raisons pour lesquelles elles sont utilisées de différentes manières, et nous donnerons un aperçu des différentes applications de l'IA et du ML dans le monde d'aujourd'hui.

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

L'intelligence artificielle désigne le domaine plus large de la création de machines intelligentes capables d'imiter l'intelligence humaine et d'effectuer des tâches qui requièrent généralement l'intelligence humaine. L'IA englobe diverses techniques, méthodologies et approches visant à développer des systèmes capables de percevoir, de raisonner, d'apprendre et de prendre des décisions.

L'histoire de l'IA commence au milieu des années 1950, lorsque quelques visionnaires ont commencé à envisager la possibilité de construire des machines capables de penser. Les premiers pionniers de la recherche en IA ont réalisé des avancées significatives dans les domaines de la programmation, des systèmes à base de règles, de la résolution de problèmes, de l'apprentissage automatique, de la robotique, du traitement du langage naturel et de la représentation des connaissances. Les années 1970 et 1980 ont vu le développement de systèmes experts et l'utilisation accrue de la technologie de l'IA dans des applications commerciales et industrielles. Dans les années 1990 et 2000, les technologies de l'IA telles que le Machine Learning, le Deep Learning et le traitement du langage naturel ont joué un rôle plus important et sont devenues une technologie à part entière.

Qu'est-ce que Le Machine Learning ?

Le Machine Learning est un sous-ensemble de l'IA qui se concentre sur les algorithmes et les modèles qui permettent aux ordinateurs d'apprendre et de faire des prédictions ou de prendre des décisions basées sur des données, sans être explicitement programmés. Les algorithmes de Machine Learning permettent aux systèmes d'améliorer automatiquement leurs performances au fil du temps en apprenant à partir de modèles et d'exemples dans les données auxquelles ils sont exposés.

L'histoire du Machine Learning dans les applications industrielles remonte aux années 1950, lorsque les premières tentatives ont été faites pour appliquer la technologie à l'automatisation des processus industriels. Depuis, le Machine Learning a été utilisé pour diverses tâches, notamment la vision et la reconnaissance des formes, la détection des anomalies, la maintenance prédictive et les simulations informatiques.

Ces dernières années, le Machine Learning a été utilisé pour automatiser de nombreux processus industriels tels que la robotique, la fabrication, la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le Machine Learning a également été appliqué aux systèmes de production et devrait prendre de plus en plus d'importance à l'avenir.

Quelles sont les différences et les similitudes ?

Pour résumer, le Machine Learning est une forme d'IA, mais toute l'IA n'est pas du Machine Learning. Le Machine Learning est une approche spécifique dans le domaine plus large de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un terme général qui englobe tout système capable de présenter un comportement intelligent. Cela inclut les systèmes capables d'apprendre, de raisonner et de prendre des décisions. Le ML est un sous-ensemble de l'IA qui se concentre sur les systèmes capables d'apprendre à partir de données. Les systèmes de Machine Learning sont formés sur de grands ensembles de données étiquetées, et ils peuvent ensuite utiliser ces données pour faire des prédictions ou prendre des décisions.

L'IA est le domaine plus large qui englobe le développement de systèmes intelligents, tandis que le Machine Learning est un sous-ensemble de l'IA qui se concentre sur les algorithmes permettant aux systèmes d'apprendre à partir de données et d'améliorer leurs performances sans programmation explicite.

Les systèmes de ML sont généralement plus axés sur les données que les systèmes d'IA. En effet, ceux-ci nécessitent de grands ensembles de données étiquetées pour entraîner les modèles, alors que les systèmes d'IA peuvent parfois être entraînés sur des ensembles de données plus petits ou même sur aucune donnée. Ils sont aussi généralement plus spécialisés que les systèmes d'IA. Les systèmes de ML sont souvent conçus pour résoudre un problème spécifique, tandis que les systèmes d'IA sont généralement conçus pour être plus polyvalents. Le Machine Learning est un élément clé de nombreuses applications d'IA, mais l'IA va au-delà du Machine Learning.

Cependant, il existe des similitudes entre les deux. L'IA et le ML s'intéressent toutes deux à la création de systèmes capables d'adopter un comportement intelligent. Pour ce faire, elles utilisent toutes deux des données pour former des systèmes capables de résoudre un large éventail de problèmes, notamment la classification, la régression et la prévision.

L'utilisation de l'IA et du ML dans l'IIoT

L'IA et le ML sont utilisées de multiples façons dans l'Internet industriel des objets (IIoT). Parmi les applications les plus courantes, citons :

  • Maintenance prédictive : L'IA et le ML peuvent être utilisées pour prédire quand un équipement est susceptible de tomber en panne. Cela peut permettre d'éviter des temps d'arrêt imprévus et des réparations coûteuses.
  • Contrôle de qualité : L'IA et le ML peuvent être utilisées pour inspecter les produits à la recherche de défauts. Cela peut contribuer à améliorer la qualité des produits et à réduire le nombre de produits défectueux expédiés aux clients.
  • Efficacité énergétique : L'IA et le ML peuvent être utilisées pour optimiser l'utilisation de l'énergie dans les installations industrielles. Cela peut contribuer à réduire les coûts énergétiques et à améliorer la durabilité.
  • Sécurité : L'IA et le ML peuvent être utilisées pour détecter et prévenir les accidents en milieu industriel. Cela peut contribuer à améliorer la sécurité des travailleurs et à réduire le risque de blessures.

Comment l'IA profite-t-elle à l'IIoT ?

L'IA a eu un impact majeur sur l'IIoT en améliorant l'automatisation et en permettant aux entreprises de mieux gérer les opérations de fabrication, les actifs et les ressources. L'analyse prédictive, par exemple, est utilisée pour anticiper les défaillances des machines et des systèmes, ce qui permet une maintenance préventive. En outre, l'analyse alimentée par l'IA peut aider à découvrir des modèles et des idées à partir de vastes ensembles de données afin de permettre de meilleures décisions et de meilleures idées.

L'IA a également permis des opérations plus efficaces en améliorant l'efficacité et la précision des processus. Par exemple, les systèmes de vision industrielle basés sur l'IA peuvent automatiser l'identification et l'inspection des pièces, ce qui permet une plus grande précision et une meilleure sécurité. En outre, l'automatisation pilotée par l'IA réduit le besoin de tâches manuelles, ce qui diminue le risque d'erreur humaine.

Dans l'ensemble, l'IA joue un rôle central dans la croissance et le développement de l'IIoT, permettant aux organisations d'obtenir des informations plus approfondies à partir des données et d'améliorer les performances opérationnelles.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Read more
Deep Learning : le « gamechanger » de l'industrie pour tout ce qui touche à l’automatisation et l'efficacité de la production.

En lire plus

L'intelligence artificielle assure la sécurité routière au tunnel routier du San Bernardino

En lire plus

Le Deep Learning avec SICK
Pourquoi et comment l’intelligence artificielle rentre dans nos industries ?

En lire plus

Vous avez des questions ?

Adressez-vous à nos experts

Blog des capteurs SICK
Blog des capteurs SICK