Pour le secteur du packaging, la transition écologique est synonyme d'emballages verts (ou green packaging). Adopter des solutions d'emballage toujours plus innovantes et écologiques, réalisées avec des matériaux recyclables, est une des pratiques adoptées dans les stratégies de durabilité des entreprises pour une production à moindre impact sur l'environnement.
Emballages et plastiques verts, quelles solutions pour 2023 ?
En 2022, 400 millions de tonnes de plastique ont été produites dans le monde. À ce rythme, on estime qu'il y en aura plus d'un milliard en 2050. Ces données sont issues du rapport " The Climate Impact of Our Insatiable Plastic Addiction" , publié en décembre par Bloomberg. Selon les évaluations OSCE de 2022, ces chiffres correspondent à un niveau d'émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 3,4 % des émissions globales.
Le secteur Packaging joue un rôle déterminant sur ces données. La plupart des déchets solides est due aux emballages et le plastique est actuellement le matériau le plus utilisé dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, on estime que les déchets d'emballage représentent 30 % du total.
Afin de minimiser les déchets plastiques, l'industrie s'est engagée depuis longtemps à trouver des alternatives durables en utilisant des emballages innovants et respectueux de l'environnement avec des matériaux recyclables.
Le green packaging est l'un des instruments clés de l'Union européenne pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ainsi que la neutralité carbone d'ici 2050 dans le cadre de ses nouvelles politiques environnementales.
Mais quelles sont les caractéristiques du green packaging et quelles sont les solutions pour l'année 2023 ?
Qu'est-ce que signifie green packaging ?
C’est l'article 218, paragraphe 1, lettre h) du décret législatif 152/2006, tel que modifié, qui définit le green packaging. Cela signifie la "réduction, en particulier à travers le développement de produits et de technologies non polluants, de la quantité et de la nocivité des matières et des substances utilisées dans les emballages, la réduction des déchets d'emballage dans la phase du processus de production, ainsi que dans celle de commercialisation, distribution, utilisation et gestion post-consommation".
Par conséquence, le concept de green packaging n’est pas associé seulement à la réduction au minimum du poids et du volume des emballages, mais aussi à des actions capables d'en réduire l'impact environnemental, par le biais d'une approche basée sur l'analyse du cycle de vie de la solution utilisée pour emballer un produit donné.
Pour être identifié comme "green packaging” l'emballage doit donc satisfaire certaines exigences, notamment :
- Être réalisé avec du matériel recyclable, biodégradable, provenant de sources renouvelables et aussi posséder un design qui s'inspire des principes de l'économie circulaire. Il doit être capable de garantir la sécurité et la protection du produit en termes de standard de sûreté et d'hygiène ;
- Avoir un emballage simple et facile pour garantir un correct tri des déchets sur lequel les informations sur la nature des matériaux sont clairement indiquées;
- Être conçu pour garantir un deuxième cycle de vie après l'emploi en favorisant le modèle de la réutilisation circulaire.
Diminuer la matière première de l'emballage, et donc ses dimensions, signifie l'alléger et, par conséquent, réduire les déchets. L'emploi de sources énergétiques renouvelables et de machines innovantes durables dans le processus productif permet de limiter autant que possible les déchets de production et les gaspillages des matières premières.
Le Life Cycle Assessment (LCA) est l'instrument qui certifie la durabilité de l'emballage et permet aux entreprises d'évaluer l'impact environnemental du produit.
Le green packaging doit donc être réalisé de façon toujours plus responsable et durable, avec des matières premières biodégradables et recyclables, comme le papier, le carton et le polyéthylène recyclé, obtenues par des méthodes d'extraction et de production qui minimisent l’impact environnemental. Cela permet de limiter la consommation d'énergie tant dans les phases de production que de logistique. Cela permet aussi de prendre en compte l'impact de l'emballage sur l'environnement tout au long de son cycle de vie.
Ils existent deux voies possibles dans le cycle de vie du green packaging : celle du recyclage en fin d'utilisation et celle de la réutilisation et de la transformation. Récemment, dans le contexte du Green Deal Européen pour l'économie circulaire, la Commission européenne a présenté une proposition de révision du droit communautaire sur les emballages et les déchets dérivants des mêmes, la Packaging and packaging waste regulation, qui vise à :
- Réduire la production des déchets d'emballages de 15 % par personne d'ici 2040 par rapport à 2018 en développant le réemploi et le recyclage
- Rendre tous les emballages recyclables d'ici 2030
- Introduire des taux contraignants de contenu recyclé à inclure dans les nouveaux emballages en plastique.
La proposition prévoit donc l'introduction massive d’emballages industriels réutilisables et réutilisés dans un système de réutilisation, au moins 20 % d’ici 2030 (80% en 2040), au lieu des emballages recyclables à usage unique.
Selon les prévisions, si ces objectifs sont atteints, la production de déchets d'emballage en 2030 sera réduite de 18 millions de tonnes et en 2040 de 32 millions de tonnes, cela impliquerait une production de 3,1 millions de tonnes de déchets d'emballage en moins par rapport à 2018.
Les solutions du green packaging pour 2023
Les entreprises sont fortement engagées dans la recherche constante de solutions d'emballage écologiques innovantes pour réduire l'emploi des plastiques issus du pétrole en substituant le plastique par du carton ou du papier ou en utilisant des plastiques recyclés. Au même titre, elles sont engagées dans la poursuite de la réduction du volume des emballages ainsi que du poids des emballages en plastique et en papier.
Les principaux matériaux utilisés pour le green packaging sont le plastique recyclé, biodégradable, les plastiques d'origine végétale, le papier et le carton recyclé, le bois provenant de la sylviculture durable, le carton ondulé, recyclable à 99,9 % et personnalisable, et les sachets en polyéthylène recyclé.
Tous ces matériaux permettent de créer des emballages très fonctionnels qui, avec moins de consommation de matière première, garantissent un produit de qualité qui répond aux critères du green packaging.
En particulier, un nombre croissant d'entreprises ont démarré des projets pour garantir le green packaging pour transporter leurs produits et solutions, en développant, avec leurs fournisseurs, des solutions d'emballage de plus en plus innovantes et écologiques pour leurs clients. Pour les protections pendant le transport, SICK utilise déjà du papier solide et du film à bulles contenant pas moins de 50 % de plastique recyclé, au lieu de la mousse conventionnelle à deux composants, afin de garantir la sécurité.
En plus, il substitue les emballages standard en plastique, avec des sachets en plastique de trois dimensions différentes, réduisant ainsi les emballages secondaires. Des emballages plus petits et mieux adaptés permettent de réduire la consommation de plastique ainsi que le volume total des emballages.
De cette façon, SICK réduit l'empreinte carbone de l'emballage jusqu'au transport et contribue à préserver l'environnement intact.
Ces articles pourraient vous intéresser