Vous êtes-vous déjà demandé comment les angles d'inclinaison et de positionnement sont mesurés dans les industries modernes ? Les capteurs d’inclinaison permettent, comme leur nom l’indique, de mesurer l’inclinaison d’un objet. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines tels que l’industrie, la construction, la navigation, les télécommunications et le militaire. Dans cet article, nous allons explorer les différentes spécificités des capteurs d’inclinaison , leur fonctionnement et leurs avantages.
Capteur d’inclinaison : tout ce qu’il faut savoir !
Qu'est-ce qu'un capteur d'inclinaison ?
Définition :
Les capteurs d’inclinaison, également appelés inclinomètres, sont des dispositifs qui permettent de mesurer l'angle d'inclinaison d'un objet par rapport à la ligne d'horizon. Ils peuvent mesurer l’inclinaison sur un ou deux axes, selon le type de capteur. Les inclinomètres sont utilisés pour mesurer l’angle d’inclinaison, l’alignement, la position et la rotation d’un objet.
Fonctionnement du capteur d’inclinaison :
Les capteurs d’inclinaison fonctionnent en mesurant les variations d’angle par rapport à la gravité terrestre. Les capteurs d’inclinaison MEMS (Micro-Electronic-Mechanical System) sont basés sur le déplacement d’une structure mobile par rapport à une structure fixe placées dans une puce hermétique. Lorsque l'objet incliné bouge, la gravité agit sur la position de l’élément mobile, produisant une variation mesurée par l’électronique intégrée du capteur pour ensuite être convertie et transmise en signal analogique ou numérique en angle d'inclinaison.
Les différents principes des capteurs d’inclinaison MEMS :
- Les capteurs d'inclinaison optiques utilisent des éléments optiques pour mesurer la variation de la lumière transmise ou réfléchie. Les éléments optiques sont généralement constitués de prismes, de lentilles ou de miroirs. Lorsque l'angle d'inclinaison change, la quantité de lumière qui traverse ou se reflète sur l'élément optique change également, ce qui permet de mesurer l'angle d'inclinaison. Les capteurs d'inclinaison optiques offrent une grande précision, mais sont généralement plus coûteux que les autres méthodes.
- Les capteurs d'inclinaison capacitifs fonctionnent en mesurant les changements de capacité électrique lorsque l'angle d'inclinaison change. Les capteurs contiennent deux peignes métalliques entrelacés, l'une fixe et l'autre mobile. Lorsque l'angle d'inclinaison change, la distance entre les deux éléments change, ce qui modifie la capacité électrique du capteur. Cette variation de capacité peut être mesurée et convertie en angle d'inclinaison. La technologie MEMS capacitive généralement utilisée dans les capteurs d’inclinaison industriels est compacte et offre une grande stabilité et une précision élevée,
- Les capteurs d'inclinaison inductifs utilisent un champ magnétique pour mesurer l'angle d'inclinaison. Les capteurs contiennent une bobine qui est utilisée pour émettre un champ magnétique. Lorsque le capteur est incliné, la position relative du noyau du capteur par rapport à la bobine change, ce qui modifie l'inductance du capteur. Cette variation de l'inductance peut être mesurée et convertie en angle d'inclinaison. Les capteurs d'inclinaison inductifs offrent une mesure de l'angle rapide et précise, mais peuvent être plus sensibles aux perturbations magnétiques.
Domaines d’application :
Les capteurs d’inclinaison sont utilisés dans de nombreux domaines tels que :
- Bâtiment et travaux publics : ils sont largement utilisés dans l'industrie de la construction pour surveiller et mesurer l'inclinaison des bâtiments, des ponts et des routes. Ils peuvent être utilisés pour assurer la sécurité des structures, en détectant les mouvements ou les déformations potentiellement dangereuses. Les capteurs d'inclinaison peuvent également aider à garantir que les travaux de construction sont effectués selon les spécifications et les normes de l'industrie. Dans le domaine des travaux publics, les capteurs d'inclinaison sont des outils précieux pour surveiller les pentes des routes et des autoroutes, en garantissant que celles-ci sont conformes aux normes de sécurité routière.
- Industrie manufacturière : pour mesurer l'alignement des machines et des équipements. Les capteurs d'inclinaison peuvent aider à garantir que les équipements sont correctement alignés, et donc à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la qualité de la production. Ces derniers peuvent également être utilisés pour surveiller l'angle d'inclinaison des machines mobiles, telles que les chariots élévateurs ou les grues, pour garantir leur sécurité lors de leur utilisation.
- Télécommunications : pour mesurer l'angle d'inclinaison des antennes de communication. Les capteurs d'inclinaison permettent de garantir que les antennes sont correctement alignées pour améliorer la qualité des transmissions. Ils sont également utilisés pour surveiller les tours de télécommunications, et veiller à leur stabilité et leur sécurité.
- Navigation : afin de déterminer l'inclinaison des bateaux, des avions et des véhicules terrestres. Dans le domaine de la navigation, les capteurs d'inclinaison sont utilisés pour mesurer l'angle d'inclinaison des navires, ce qui améliore leur stabilité et leur sécurité. Ces détecteurs sont également utilisés dans l'aviation pour mesurer l'angle d'inclinaison des avions pendant le vol, ce qui aide pour la précision de la navigation et la sécurité des vols.
Quels sont les avantages du capteur d’inclinaison ?
Robustesse :
Les capteurs d'inclinaison sont conçus pour résister à des conditions environnementales difficiles et peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Leur conception robuste leur permet de fonctionner dans des environnements extrêmes tels que des températures élevées, des vibrations, des chocs et des perturbations électromagnétiques. En effet, ils sont généralement encapsulés dans un boîtier protecteur pour garantir leur fiabilité et leur durabilité.
Les boîtiers protecteurs sont souvent fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'aluminium ou le plastique renforcé. Ces matériaux sont capables de protéger le capteur contre les chocs et les vibrations qui pourraient endommager les circuits électroniques. De plus, les boîtiers sont conçus pour résister aux perturbations électromagnétiques qui pourraient interférer avec l’électronique des capteurs.
Les capteurs d'inclinaison sont également résistants à l'eau et à la poussière. Les boîtiers sont le plus souvent étanches pour empêcher la pénétration de l'eau et des particules de poussière qui pourraient endommager le capteur. Cette caractéristique les rend parfaitement adaptés aux utilisations dans des environnements humides tels que les ports ou les sites de construction où les conditions sont imprévisibles.
Pas d'usure :
Les capteurs d'inclinaison ont l'avantage d'être des dispositifs sans contact, ce qui leur permet d'éviter l'usure mécanique. Contrairement à d'autres types de capteurs qui peuvent être affectés par les chocs et les vibrations, les capteurs d'inclinaison sont plus résistants et plus fiables. Cette caractéristique est particulièrement importante dans les applications industrielles, où les machines et les équipements peuvent subir des contraintes importantes. Les capteurs d'inclinaison peuvent être utilisés pour mesurer l'alignement des machines et des équipements dans les usines et les usines de production, permettant aux opérateurs de surveiller et de régler l'alignement pour éviter les défaillances et les pertes de productivité.
De plus, l'utilisation de capteurs d'inclinaison sans contact peut améliorer la précision des mesures. Les capteurs sont capables de mesurer l'angle d'inclinaison avec une grande précision et une grande répétabilité, sans les erreurs de mesure causées par le contact mécanique. Cela les rend particulièrement utiles dans les applications où la précision est primordiale, telles que la navigation, où de petites erreurs de mesure peuvent entraîner des conséquences importantes.
Sans contact :
Les capteurs d'inclinaison montés directement sur la structure à contrôler ne génère pas de contraintes additionnelles. Cela signifie qu'ils ne modifient pas la géométrie ou la dynamique de l'objet, ce qui peut être important pour les applications de mesure de haute précision. De plus, ils ont la capacité à mesurer avec précision sans perturber l'objet en question. Dans certaines applications, telle que la mesure de machines de haute précision, la moindre perturbation de la géométrie peut affecter considérablement la précision des mesures. Les capteurs d'inclinaison permettent d'éviter ce problème et offrent ainsi des résultats plus précis et fiables. De plus, ces détecteurs sont capables de mesurer l'inclinaison sur des surfaces non planes ou non régulières, ce qui les rend extrêmement polyvalents. En outre, comme ils utilisent un principe de mesure sans contact, ils sont moins sujets à l'usure mécanique, ce qui les rend plus durables et nécessitant moins d'entretien.
Ces avantages font des capteurs d'inclinaison sans contact un choix populaire dans de nombreuses applications de mesure où la précision et la durabilité sont essentielles. Parmi ces applications, on peut citer la mesure de machines industrielles, l'alignement d'équipements optiques, la surveillance de la stabilité des structures, ou encore la mesure de l'inclinaison sur les engins mobiles.
Quels sont les différentes spécificités des capteurs d’inclinaison ?
Il existe deux types de capteurs d'inclinaison : les capteurs monodirectionnels et les capteurs bidirectionnels.
Capteurs d’inclinaison monodirectionnels
Les capteurs d'inclinaison monodirectionnels sont des dispositifs qui mesurent l'angle d'inclinaison par rapport à une seule direction. Ils sont souvent utilisés dans des applications où la mesure d’un seul angle d’inclinaison est suffisante. Par exemple, dans les applications de nivellement, les capteurs d'inclinaison monodirectionnels peuvent être utilisés pour mesurer l'inclinaison verticale d'une structure. Dans les applications industrielles, les capteurs d'inclinaison monodirectionnels sont utiles pour mesurer l'angle d'inclinaison des machines ou des équipements. Les capteurs d'inclinaison monodirectionnels sont également couramment utilisés dans les applications embarquées pour par exemple. mesurer contrôler la position du bras sur les pelles mécaniques.
Les capteurs d'inclinaison monodirectionnels peuvent intégrer et fusionner les informations de différents capteurs MEMS tels que celles d’un accéléromètre, et celles d’un gyroscope. Ce type de capteurs se distingue par une mesure d’angle d'inclinaison avec une grande précision et une grande fiabilité sans être perturbé par les mouvements d’accélération et de décélération des éléments en mouvement. De plus, les capteurs d'inclinaison monodirectionnels sont également très compacts, ce qui les rend faciles à intégrer dans des équipements ou des systèmes de mesure.
Capteurs d’inclinaison bidirectionnels bidimensionnels
Les capteurs d'inclinaison bidirectionnels sont utilisés dans des applications qui nécessitent une mesure précise de l'angle d'inclinaison dans deux directions perpendiculaires. Ce type de capteur est capable de mesurer l'angle d'inclinaison dans deux plans différents, offrant ainsi une mesure plus complète de la position de l'objet par rapport à une surface horizontale. Les capteurs bidirectionnels sont couramment utilisés pour mesurer la planéité d'un objet, comme une surface ou une structure. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour mesurer les mouvements de tangage et de roulis ou encore l’inclinaison d’un châssis d’un système mobile comme les engins de travaux publics ou les machines agricoles.
Les capteurs bidirectionnels sont également utilisés dans l’industrie pour garantir que les objets sont alignés correctement. Ces applications industrielles peuvent concerner la mesure de l'inclinaison des pièces dans les machines selon 2 axes, la mesure de la planéité de surfaces de travail et la mesure de la position d'objets dans des environnements à contraintes élevées.
Capteurs d’inclinaison SICK
SICK propose une large gamme de capteurs d’inclinaison sans contact dotés de la technologie MEMS capacitive. Ces différentes gammes se caractérisent par leur performance, leur taille, leur flexibilité et le type de mouvement qu’il est nécessaire de mesurer selon que la dynamique soit élevée ou faible. Ils sont économiques et fournissent des valeurs précises et fiables pour les mesures monodirectionnelles ou bidirectionnelles.
Les capteurs d’inclinaison TMS22 (à un axe) et TMM22 (à deux axes) permettent de réaliser des mesures d’inclinaison économiques et de haute précision pour les mouvements avec une faible dynamique. La base en est la puissante technologie MEMS, qui offre d’excellentes performances avec une tolérance d’erreur de ± 0,25° et une haute répétabilité. Les valeurs mesurées sont transmises par un signal analogique linéarisé. Afin de répondre aux exigences les plus élevées en termes de résistance pour les applications extérieures comme la mesure d’inclinaison de panneaux photovoltaïques, l’électronique du capteur est directement intégrée dans le boîtier lors du moulage par injection. Par conséquent, le TMS/TMM22 présente les indices de protection les plus élevés IP66, IP68 ou IP69K. En outre, sa conception extrêmement compacte avec une hauteur de seulement 10,4 mm autorise également des options d’intégration presque illimitées.
Conclusion
Les capteurs d'inclinaison sont des dispositifs essentiels pour mesurer les angles d'inclinaison et de positionnement dans de nombreuses industries. Grâce à leur robustesse, leur résistance aux hautes températures, leur insensibilité aux chocs et vibrations et leur fonctionnement sans contact, les capteurs d'inclinaison sont devenus des outils indispensables pour les applications les plus exigeantes.
De plus, avec les développements constants de la technologie MEMS, les capteurs d'inclinaison deviennent de plus en plus précis et fiables, tout en étant plus compacts et moins coûteux.
En fin de compte, le choix du capteur d'inclinaison dépendra des besoins spécifiques de chaque application. Néanmoins, grâce à leur polyvalence, leur robustesse et leur précision, les capteurs d'inclinaison sont une technologie en constante évolution qui continuera de trouver de nouvelles applications dans de nombreux domaines industriels.
Ces articles pourraient vous intéresser