Services à distance : Comment assurer la disponibilité maximale de ses installations ?

21 avr. 2017

Une plate-forme logistique en France. Il est 4h30 du matin, les premiers camions déchargent leurs colis bardés de codes-barres. Ils doivent être identifiés, triés, suivis, tracés… Mais là, un des portiques Track-and-Trace génère des anomalies. C’est toute la chaîne qui va être impactée si on ne réagit pas au plus vite.

Une centrale à charbon au Brésil. Un analyseur de gaz ne parvient pas à maintenir à bas niveau les émissions de polluants. Le problème doit être rapidement résolu pour ne pas gaspiller les ressources et éviter l'arrêt de l'installation pour des raisons administratives.

Bien qu’éloignés de milliers de kilomètres et issus de secteurs complètement différents, ces deux exemples ont un point commun : leurs installations et équipements exigent une disponibilité absolue. Et c’est le cas de nombreux processus industriels : la Logistique, la Production continue ou encore les Mesures réglementaires sont particulièrement sensibles aux arrêts de leurs installations. Les réduire et les limiter est essentiel.

 
Demander de l’aide en un clic
Demander de l’aide en un clic

L’évidence du télédiagnostic et de la télémaintenance

Il va de soi que la meilleure des disponibilités s’affranchit des contraintes d’éloignement ou d’horaire. Idéalement, on a la ressource sur place pour tout remettre en place rapidement, efficacement. Mais on n’a pas toujours l’expert qu’il faut sous la main. En intervention sur site, on peut se heurter à différentes difficultés : indisponibilité des experts, diagnostic imprécis et appels répétés, des déplacements à organiser et des ressources à planifier… autant de temps passé, improductif. En revanche, les services d’assistance à distance, appelés Remote Services chez SICK, sont parfaitement adaptés. Les temps de réponse sont plus courts, les capacités de diagnostics plus développées. En plus, pas de déplacements à gérer et vos interventions sont optimisées !

 

L‘accès distant aux équipements, d’ailleurs, n’est pas seulement utile en cas de défaillance. Il s’avère adapté aussi pour du contrôle préventif, des opérations d’ajustement, de mise à jour ou de réglages, ou encore pour la formation des exploitants. Le dénominateur commun c’est que tout s’effectue sans intervention physique, donc sans frais de déplacement. Vous maîtrisez donc l’ensemble de vos coûts plus efficacement.

 

SICK Remote Service, qu’est-ce-que c’est exactement ?

 

SICK Remote Service est un portail de services disponible via internet (https://remoteservice.sick.com). SICK fournit les applications et l’infrastructure sécurisée pour assurer les connexions distantes. Par cette interface, des experts SICK ont accès à vos équipements 24h/24, 7j/7.
Trois étapes sont nécessaires à la mise en place sur une installation existante :
  • 1ère étape : Mise en  place d’une interface hardware (MPR : Meeting Point Router) ou seulement logicielle (installation directe du MPR Software sur un PC connecté) permettant l’accès sécurisé aux équipements SICK. 
  • 2ème étape : Sur site, on procède à l’installation, aux réglages et paramétrages de l’équipement.
  • 3ème étape : Définition avec le client du type de prestation(s) choisie(s).

 

Concrètement, comment ça marche ?

 

Deux cas de figure : le premier, vos équipements SICK sont déjà connectés à un PC et le logiciel MPR est installé. Le second, vos équipements sont en réseau mais non connectés à un PC. Dans ce cas on installe un MPR (Hardware). Le MPR Hardware est un PC industriel équipé de 2 interfaces Ethernet physiquement distinctes et a pour but de séparer le réseau client du réseau public avec un firewall. L’objectif est de prévenir toute intrusion externe. Par ailleurs, la connexion n’est active que si, et uniquement si, le client l‘active. 
 
Le client fait donc la demande de connexion. Le MPR ne peut se connecter qu’avec le serveur distant SICK. Les connexions de l’extérieur ne peuvent que provenir du Meeting Point Server afin d’éviter toute connexion sauvage. Les connexions sont  sécurisées avec chiffrement type HTTPS ou SSH. 
Seuls les utilisateurs enregistrés et identifiés peuvent se connecter. Différents niveaux d‘utilisateurs sont aussi définis.
 

 

Une organisation internationale

 

Sans expertise ni de ressources support, il n’y pas d’efficacité réelle. Grâce à son organisation internationale, SICK peut offrir une disponibilité maximale. Alors, comment le service est organisé ? En premier contact, c’est généralement la filiale locale qui est contactée aux heures de disponibilité. Le support distant d’autres filiales ou de la maison mère est aussi disponible. 
 

Des prestations de service à distance à la carte

 

Une offre de service à la carte est disponible en fonction des applications et des besoins. À la connexion, pour des besoins ponctuels avec délai garanti de réponse. Des packs de prestations existent également : Premium ou Pro. Dans ce cas, ils n’incluent pas seulement des prestations en mode curatif mais aussi en mode préventif, prédictif, préparation d’intervention, étalonnages, etc.

 

Depuis avril 2013 que le SICK Remote Service a été lancé, à ce jour nous avons : 280 sites sont connectés, 750 équipements, 16 pays, 640 utilisateurs.

 
Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous