La sécurité sur les chantiers est un point crucial pour tout conducteur de travaux. Que ce soit à proximité de lignes à haute tension, de voies ferrées ou d’autres zones de danger, sécuriser facilement un périmètre au-delà duquel une alarme se déclenche en cas d’intrusion est la solution. Et quand celle-ci est transportable, c’est encore plus pratique ! Gabarit Sky Laser, c’est le dispositif nomade conçu par MADE pour aider les opérateurs à baliser avec précision une zone dangereuse sur les chantiers et les avertir lorsqu’ils pénètrent dans une zone de danger.
Sécuriser facilement une zone de danger sur un chantier extérieur avec la technologie LiDAR
Fondée en 1991 et basée dans le Var, MADE conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits innovants pour améliorer la sécurité, la connaissance et la qualité des réseaux de distribution d’énergie électrique, mais aussi de distribution de gaz et de télécommunications. L’offre produit de MADE est organisée autour de cinq métiers : Exploitation électrique (prévention des défauts physiques présents sur les câbles électriques), Géo-détection (détection des canalisations et autres conduits enterrés), Télécommunications (protection des réseaux de télécommunications), Défense (études pour systèmes de télécommunication et d’enregistreurs de signaux acoustiques sous-marins) et Détection des lignes aériennes (Haute Tension HTA < 50 000V et HTB ≥ 50 000V).
C’est dans cette dernière catégorie que le système Gabarit Sky Laser a été élaboré.
Choisir la technologie LiDAR pour sa fiabilité
Avec une longue expertise en solutions de mesure électrique, MADE disposait dans son portefeuille produit des dispositifs de mesure de champs électriques basés sur des capteurs. Utilisés afin de déterminer la valeur des champs électriques, ces capteurs présentaient toutefois le désavantage de ne pas être adaptés à la variabilité des chantiers. En effet, les matériels étant calibrés à une certaine tension, ils ne conviennent pas pour tous les types de réseau.
Ayant au cœur de son développement produit l’écoute de ses clients, MADE a souhaité répondre à leur besoin en concevant un appareil très précis, fiable, portatif et facile à prendre en main. Complémentaire aux mesures existantes sur les sites d’intervention, ce dispositif est équipé d’une alarme pour alerter une personne ou un conducteur d’engin de levage ou de construction lorsqu’ils pénètrent dans une zone dangereuse.
Après quelques recherches, « c’est la technologie LiDAR qui était la plus appropriée, explique Olivier Goeury, chargé d’affaires chez MADE : elle a l’avantage d’être fiable et précise, insensible aux perturbations électriques, et surtout, contrairement aux capteurs de champ électrique, la technologie est indépendante de la valeur du champ. Le paramétrage du LiDAR est donc standard, quelle que soit la valeur de la tension présente sur le chantier. ».
C’est le LiDAR SICK LMS141 qui a été retenu après des essais du bureau d’études de MADE. Utilisable en extérieur, robuste, il est aussi facilement configurable avec le logiciel SOPAS. Le développement de la solution est allé assez vite. La disponibilité et la rapidité de réponse des équipes SICK ainsi que l’accompagnement du support technique a permis aux équipes MADE de finaliser l’application en 2 mois.
Gabarit Sky Laser : Simplicité de mise en service et versatilité
L’autre point réclamé par les clients de MADE se portait sur la facilité d’utilisation et la mobilité. Le dispositif est en effet placé dans une valise, pour être facilement transportable et rester peu encombrant. Côté utilisation, MADE a développé un logiciel très simple, embarqué dans l’unité centrale du système, qui permet très simplement à l’utilisateur de choisir parmi 4 tailles de zones de surveillance. La portée du LiDAR étant assez importante, on peut sélectionner des surfaces rectangulaires de 30 x 15 m par exemple. L’opérateur n’a donc rien à régler sur le dispositif quand il l’allume. « Il trouve dans la valise un socle, une unité centrale qui gère le fonctionnement et le LiDAR LMS141 SICK. L’ensemble est facile à monter. Alimenté par batterie, le système est autonome pendant 8h, et permet de ce fait de tenir pendant toute une journée sur site sans problème. » ajoute le chargé d’affaires.
Par ailleurs, la modularité du système Gabarit Sky Laser permet de travailler avec des plans horizontaux, ou verticaux, par un simple basculement mécanique du LiDAR. Lorsqu’une personne ou un engin de chantier franchit la zone définie par le scrutateur laser, une alarme sonore ou visuelle se déclenche. Sur des chantiers importants, il est même possible de reporter l’alarme sur des boîtiers éloignés pour couvrir une zone plus large.
S’adapter aux attentes de ses clients avec la location du matériel
Malgré un très fort intérêt, la commercialisation du dispositif Gabarit Sky Laser a rencontré quelques difficultés. En effet, si la technologie LiDAR de SICK est très fiable, elle a malgré tout un certain coût, qui n’est pas forcément compatible avec les habitudes du secteur des chantiers. Les besoins sont ponctuels, souvent pour une durée déterminée, d’un mois voire deux, et l’investissement que l’appareil représente était un frein.
MADE s’est donc orienté vers la location de matériel très souvent pratiquée par les opérateurs. Il s’est pour cela rapproché de Kiloutou, qui a acheté plusieurs appareils et qui, via son service Innovations, les propose à la location. Les demandes sont croissantes car la solution Gabarit Sky Laser s’adapte à de nombreuses applications : dans le BTP, pour l’entretien et la maintenance des postes haute tension, pour les chantiers SNCF le long des voies ferrées, auprès de centrales nucléaires pour des opérations de manutention et de levage… « L’utilisation se démocratise car en fait le Gabarit Sky Laser convient dès qu’il s’agit de sécuriser des phases critiques de chantiers. » conclut M. Goeury. Aujourd’hui, MADE travaille à développer les accessoires autour de son système au fil des demandes de ses clients : modules radio longue portée pour les alarmes, sac à dos de transport, plutôt que la valise, etc.
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !