Robotique au service de l'agriculture : l'agriculture avec Naïo Technologies

11 sept. 2017

Naïo Technologies, jeune et innovante entreprise de robotique agricole, créée en 2011, propose aux maraîchers et aux pépinières agricoles des solutions ingénieuses pour alléger les tâches rugueuses d’un agriculteur. Récompensé d’un SIVAL d’Argent dans la catégorie Machinismes et Automatisme pour son robot Oz 440 en janvier 2015, Naïo Technologies a choisi d’équiper ses engins autonomes avec des LiDAR TIM, un scanner laser pour la détection et une mesure précise.

 

Une entreprise technologique agricole Naïo Technologies lança son premier prototype fonctionnel en 2013 avec une commercialisation fin 2014. Depuis, Aymeric Barthes et Gaëtan Séverac, tous deux co-fondateurs, développent leur activité économique avec beaucoup d’entrain et souhaitent diversifier leur offre pour atteindre leur objectif CA de 400 000€. Leurs principaux clients sont des maraîchers en circuit court, des horticulteurs ou des pépinières agricoles. Pour satisfaire ses clients, Naïo Technologies propose 4 catégories de produits : COSI « La bineuse désherbage de petite surface », Mr Météo « L’outil de mesure de l’humidité et de température du lieu », L’éco-Tracteur « Un mini tracteur électrique » et Oz « L’engin autonome de désherbage et d’assistance ».

 

Un besoin précis

LiDAR TIM : Les clés du succès du robot Oz pour réaliser les tâches les plus pénibles

Le scanner laser 2D TIM310 est robuste,
compact et ultra-précis

Depuis toujours les agriculteurs doivent faire face à l’envahissement des mauvaises herbes. Le désherbage est la technique qui consiste à lutter contre les adventices. Naïo Technologies, a vu ici un besoin naissant auquel il fallait répondre. Gaëtan Séverac explique que pour leur prototype, pendant la période de Recherche & Développement entre 2011-2012, il utilisait des capteurs infrarouges. Or, pour un robot autonome agricole qui travaille en extérieur, les rayons du soleil viennent parfois perturber le capteur ; ce qui nuisait aux mesures précises du robot Oz.

 
Pour pallier à ce problème, l’entreprise Naïo Technologies a décidé de faire appel à l’expertise et à la technologie SICK en choisissant des LiDAR outdoor TIM pour équiper ses robots agricoles Oz. Ce tracteur électrique est capable de désherber mécaniquement les rangées de cultures de manière autonome. « Le scanner laser TIM de SICK mesure des valeurs d’une précision incroyable ! » Les scanners laser émettent une impulsion laser pour balayer la zone dans leur voisinage et utilisent un miroir pour diriger l’impulsion laser dans la direction requise. Lorsque l’impulsion laser frappe un objet, elle est réfléchie vers le récepteur du scanner laser. En calculant la différence temporelle entre l’envoi et la réception ainsi que la force du signal, la position de l’objet est détectée avec une précision au millimètre. Dans le cadre de Naïo Technologies, le TIM a été positionné à l’avant du robot et permet de calculer des mesures en temps réel grâce à des algorithmes qui déterminent la zone d’intervention du robot.

Bien plus qu’une technologie, une qualité d’écoute

 

Afin de trouver la bonne solution pour résoudre le problème majeur de Naïo Technologies, Frédéric Combes – Ingénieur Technico-Commercial chez SICK France, a proposé le TIM qui répondait en termes de prix et de technicité à la demande de l’entreprise agricole. Le conseil et l’accompagnement client est primordial chez SICK France et ce, de la naissance du besoin jusqu’à la livraison du produit final. Naïo Technologies a opté pour le TIM car quel que soit les conditions météorologiques, le scanner laser est un gage de qualité et de fiabilité pour les données et le déplacement du robot Oz.

 

Perspectives d’avenir pour le développement de Naïo Technologies

 

L’entreprise de technologie agricole souhaite accompagner le scanner laser par de la navigation Vision. En effet, accompagner le scanner laser par la vision permettrait de détecter les petites plantes au ras du sol. Naïo Technologies projette de se développer sur les secteurs à forts potentiels comme la vigne, l’arboriculture et les grandes cultures céréalières et légumières.Avec pour objectif de diversifier ses engins autonomes, Naïo Technologies lance un concours national auprès de 3 à 5 écoles partenaires pour développer un logiciel de navigation autonome.

 

Article initialement publié en mai 2015

 Concours Move Your Robot 2017 by Naïo Technologie

Préparez vous à prendre le contrôle d’Oz et venez défier les autres étudiants !

Ces articles peuvent aussi vous intéresser :