Enfin, le niveau des solides peut être vraiment difficile à détecter pour de nombreuses technologies de mesure. Certains produits solides peuvent être très poussiéreux (poudres, copeaux de bois…). La présence de poussière peut alors dégrader la force du signal de nombre de technologies, dont les ultrasons.
De plus, les matériaux transparents, comme les granulés pour l’injection plastique, peuvent disperser la lumière d’un capteur laser, et conduire à de fausses mesures. Les capteurs à lames vibrantes sont une solution de choix pour détecter le niveau de ces produits en vrac parce qu’ils se basent sur la technologie de fréquence de résonance.
Le principe de mesure de la lame vibrante réagit à une modification de densité et ne dépend donc ni de la forme du silo ni du matériau du réservoir utilisé. La lame vibrante oscille à sa fréquence de résonance, laquelle change lorsque la lame est recouverte par le produit en vrac, indiquant que le matériau a atteint un certain niveau. Une fourche vibrante détecte seulement un point de niveau, ce qui signifie qu’au lieu de détecter une plage de niveaux, une seule fourche vibrante détecte simplement si la substance a atteint ou non un certain point, autrement dit un seuil.
Article traduit de l'anglais depuis SICK USA Blog. Retrouvez-le dans sa version originale ici.