Contact
Feedback

L'intelligence des capteurs dans l'usine du futur SICK à la foire d’Hanovre

Lors de la foire d’Hanovre, SICK a présenté du 23 au 27 avril sa propre usine intelligente qui produit sur une même ligne des produits au « lot 1 » et des produits de série. Cette flexibilité a été rendue possible grâce à l'intelligence des capteurs : des caméras programmables et en auto-apprentissage, des capteurs de sécurité fiables pour la collaboration homme-robot et des solutions complètes pour la navigation des véhicules autonomes guidés. Tous ces appareils sont connectés les uns aux autres via un cloud, implémentant ainsi l’industrie 4.0 tout au long du processus de création de valeur.

 

L'Internet des objets rend l'information accessible à tous en permanence. Pendant ce temps, les clients exigent de plus en plus de rapidité et de flexibilité. C'est pourquoi les processus de production et de logistique doivent désormais être aussi flexibles que possible, tout en améliorant la productivité. Ils y parviennent en utilisant une technologie de capteur intelligente et flexible qui permet une production rapide et économique même lorsque la taille de « lot 1 » est requise. Les capteurs intelligents apportent également une valeur ajoutée dans des domaines clés en permettant d'optimiser un système pendant qu'il est opérationnel, sans qu'il soit nécessaire d'interrompre la production. 

La jeune génération, qui a maintenant l'habitude d'avoir un accès constant aux données de différents médias, veut cette accessibilité à tout moment et en tout lieu. Cela représente un défi pour les entreprises du futur. Les jeunes ont l'habitude de configurer leur monde comme ils le souhaitent : quand ils trouvent quelque chose qu'ils aiment, ils veulent le personnaliser pour répondre à leurs besoins et ils le veulent tout de suite. Attendre les choses que vous avez trouvées en ligne n'est plus acceptable, les services de livraison d'une heure devenant de plus en plus courants. Ces nouveaux modèles de comportement seront naturellement appliqués aux pratiques commerciales industrielles à l'avenir. Cela créera à la fois des opportunités et des obligations lorsqu'il s'agira de préparer l'industrie pour l'avenir, tel que défini par Industrie 4.0.

 

La technologie de capteur intelligente est essentielle pour l'industrie 4.0 

 

La quatrième révolution industrielle nécessite une approche visionnaire alors que des changements fondamentaux sont en cours. Les capteurs intelligents seront capables de collecter de gros volumes de données et fonctionneront plus que de simples commutateurs pour contrôler les processus de production industriels. Si les données collectées par le capteur peuvent être utilisées pour éviter la production de pièces de mauvaise qualité, cela entraînera une augmentation considérable de la valeur ajoutée de la solution. Cela permettra de mettre les processus de production industrielle à un niveau complètement nouveau. 

L'architecture d'automatisation subira également des changements au cours de l'industrie 4.0. Les niveaux d'automatisation existants seront remplacés par un certain nombre de modèles d'entreprise différents. Le logiciel sera installé non seulement sur les ordinateurs mais aussi directement sur les capteurs. De plus, les capteurs acquerront une capacité de calcul et seront programmés individuellement. Chaque capteur et chaque machine pourra communiquer à tout moment avec tous les appareils de l'usine, ainsi qu'avec ceux situés dans des endroits éloignés. L'objectif est d'améliorer la transparence, la productivité et la rentabilité. La communication a lieu au niveau local (périphérie) ou via le cloud.

 

Transparence pour chaque processus 

 

À mesure qu'elles progressent vers l'industrie 4.0, les entreprises font face au défi de mise en réseau des machines et des systèmes informatiques globaux dans les processus de production. L'objectif est d'obtenir une vue d'ensemble de tous les processus de production et de logistique tout au long de la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à l'exécution des commandes et la livraison au client. Une mise en réseau transparente des étapes de production individuelles permet de tracer les produits au cours des processus souvent complexes de production et de logistique. Les solutions de suivi et de traçabilité fournissent des informations exceptionnellement précises sur l'emplacement et la condition d'un produit. Cela optimise les réseaux de production et de livraison dans leur ensemble.

Les solutions de capteurs intelligents génèrent des données et des informations qui permettent une détection, une identification et un suivi complets dans la chaîne de processus mis en réseau. Les solutions de capteurs intelligents d'aujourd'hui ne concernent pas seulement la capture précise de la réalité, mais aussi le traitement des informations dans le capteur. Par exemple, grâce à un format de sortie flexible, l’extraction des données peut être ajustée exactement en fonction des besoins en définissant et en liant les conditions logiques. Cela réduit le niveau d'effort de programmation dans l'unité de contrôle. 

Production flexible 

Des quantités faibles et des produits de masse individualisés sont les mots clés de l'industrie 4.0. Pour que cela devienne une réalité, une machine ou une usine doit être capable de gérer des alimentations de produits variables et de s'adapter à différents formats. Ce n'est qu'alors que les produits peuvent être fabriqués individuellement pour répondre aux besoins des clients, jusqu'à la taille de « lot 1 », pour s'adapter aux fluctuations de la demande de manière aussi flexible et efficace que possible. En pratique, la capacité à transformer les installations et les systèmes existants pour qu'ils soient adaptés à ce nouveau monde constitue un défi considérable. 

C'est pourquoi, chez SICK, nous accordons une grande importance à la compatibilité de nos concepts. En conséquence, les produits peuvent être intégrés dans des machines existantes ou même connectés à des systèmes de données de meilleure qualité. 

 

Au volant de votre industrie du futur

 

À l'ère de la numérisation, nous assistons à une quatrième révolution industrielle. L'industrie 4.0 permet aux mondes physique et virtuel de la production et de la logistique de fusionner pour former des systèmes cyber-physiques (CPS), dans lesquels les machines peuvent communiquer entre elles. Le concept d’industrie 4.0 est largement compris pour représenter la mise en réseau dans le secteur industriel: la numérisation complète de la production et de la logistique, jusqu'aux machines qui se contrôlent et optimisent leurs propres étapes de travail. SICK propose aujourd'hui des solutions capables de relever les défis de demain grâce à des capteurs intelligents qui recueillent des données, les évaluent en temps réel, s'adaptent à leur environnement et communiquent sur le réseau, ce qui leur confère un nouveau niveau de flexibilité. Intelligence en réseau pour des processus efficaces et une coopération fiable des humains et des machines.

Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

 

Inscrivez-vous

Vers le haut