Bien que les repères sur les étiquettes, les couches bébé, le papier, etc. sont souvent de petites tailles, ils sont cruciaux pour la fabrication car ils contrôlent les applications où l'alignement est vital : la coupe, l'impression, le positionnement, le comptage, etc.
Pouvoir détecter ces marques est primordial et résulte souvent d’un effort commun entre le marketing et la production : la marque ne doit pas se "perdre" dans le design de l’étiquette ; l'équipement de production doit détecter le repère quelle que soit la vitesse ou les vibrations du matériel.
Normalement, la vitesse du matériel n'est pas un problème. Les meilleurs capteurs de repères d’aujourd’hui ont des temps de réponse mesurés en microsecondes (pour référence il y a 1000 microsecondes en 1 milliseconde et 1000 millisecondes en 1 seconde). Ils n’ont donc pas de problèmes pour suivre le processus avec une vitesse d'enregistrement qui accélère jusqu'à 50 kHz.