Logistique : La lecture de code en un clin d'oeil

16 mai 2017

Trouver le capteur le plus performant dans le but de l’intégrer à sa solution n’est pas chose facile. Surtout lorsque la satisfaction de vos clients est en jeu. Au travers de cette success story, nous allons vous expliquer pourquoi VERSA a choisi de faire confiance à SICK.

VERSA, l'éditeur intégrateur au service des industriels

 

VERSA est un éditeur intégrateur de logiciels d’atelier dans le domaine de l’informatique industrielle et de l’automatisme de process. Depuis plus de 25 ans, la société accompagne les industriels dans leurs choix de solutions d’automatisation et d’informatisation avec un savoir-faire couvrant divers secteurs industriels : l’agro-alimentaire, la logistique, l’automobile et le domaine spatial. Plus précisément, VERSA propose des solutions logicielles d'atelier pour la gestion de production et le suivi traçabilité de la réception aux expéditions, sur les process d'assemblages et de désassemblages. 

SICK et VERSA travaillent ensemble depuis près de 15 ans. Le dernier projet en date concerne un produit développé par VERSA : le FlashPallet

Ce dispositif est une borne de contrôle de chargement dédié aux plateformes logistiques et aux quais d’expédition. 

 

Une révolution pour la logistique

 

Positionnée au niveau des quais d’expédition et interfacée avec un logiciel de préparation de commande (ERP, WMS), chaque borne FlashPallet contrôle le chargement des bonnes palettes dans le camion, capture une image de la palette et s’assure du respect du plan de chargement, le tout sans arrêt du chariot élévateur

 

Par ailleurs, ce produit offre un autre avantage puisqu’il n’est plus nécessaire de vider toutes les palettes en fin de chargement pour retrouver celle qui n’a pas été enregistrée : l’opérateur est alerté lorsque le SSCC (Serial Shipping Container Code) n’a pas été lu.

 

Pour donner vie au FlashPallet, VERSA avait besoin d’un lecteur de code à barre performant, et c’est tout naturellement que son dirigeant, Jacques Ivanoff, s’est tourné vers SICK, après nous avoir découvert lors de différents salons.

 

Après avoir étudié la problématique de VERSA, le lecteur intelligent CLV690 s’est avéré être la solution la plus adaptée au FlashPallet au vu de ses multiples avantages :

  • un temps de programmation plus court, car les données peuvent être transmises dans le format désiré, 
  • une lecture de code en temps réel même en vitesse de défilement élevé, 
  • un meilleur taux d'identification des codes-barres endommagés, sales ou partiellement recouverts en comparaison avec la concurrence
  • Autofocus jusqu’à 1m de distance

 


Jacques Ivanoff, directeur de VERSA temoigne : 

« Au moment de faire notre choix, deux produits s’offraient à nous sur le marché. Le lecteur de code à barres CLV690 de SICK et un produit similaire d’une autre marque. Nous avions besoin d’un lecteur performant, capable de lire des codes-barres sur des palettes poussées à 100m/minute.

Lors de mes visites dans divers salons, j’ai remarqué les efforts constants de SICK pour renouveler sa gamme de lecteurs de code à barres et le CLV690 se démarque notamment grâce à son positionnement et à ses performances haut de gamme.

Le logiciel SOPAS, qui permet de configurer le capteur, est très pratique et facile à utiliser ! Mes critères de choix se sont principalement axés sur la présence d’un autofocus et sur la performance du lecteur.» 
 

 

 

Un des avantages du CLV, c’est qu’il est disponible dans différentes versions pour s’adapter à différentes méthodes de scan.
Un des avantages du CLV, c’est qu’il est disponible dans différentes versions pour s’adapter à différentes méthodes de scan.

À l’heure où nous écrivons cet article, VERSA met en place son FlashPallet chez plusieurs de leurs clients, qui ont été convaincus de l’efficacité de cette solution suite aux résultats positifs des tests menés par VERSA.

 

Pour plus de renseignements sur le FlashPallet rendez-vous sur le site de VERSA.
 

Ces articles peuvent aussi vous intéresser :