Les racks du fabricant tchèque de hauts rayonnages Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. se déplacent comme par magie. Il s'agit de gigantesques rayonnages hauts qui servent à stocker des marchandises pesant souvent jusqu'à une tonne et qui se déplacent de manière entièrement automatique. Plutôt que de risquer que quelqu'un soit coincé entre eux, le KREDIT a fait confiance à l'intelligence des capteurs, qui a fait ses preuves. Les multiples dispositifs de barrières immatérielles de sécurité et les capteurs photoélectriques supplémentaires de SICK surveillent les allées et protègent les personnes qui pourraient se trouver dans des zones dangereuses.
Les solutions de sécurité SICK assurent le déplacement de hauts rayonnages en toute sécurité
Le partenaire tchèque KREDIT fabrique des systèmes de rayonnages en hauteur mobiles et les vend dans le monde entier. Ses clients y stockent une grande variété de marchandises, des rouleaux de papier aux glaces, des pièces détachées automobiles aux aliments surgelés. Pour assurer la protection de ces rayonnages de plusieurs tonnes qui se déplacent dans un entrepôt, et aussi pour détecter les pieds et les chariots élévateurs à fourche manuels, l'entreprise s'est mise en quête d'un partenaire compétent en matière d'automatisation logistique. Les applications intralogistiques de SICK offrent une solution adaptée aux besoins de cette entreprise.
Un passage sûr
Les allées en reconfiguration constante sont protégées par un dispositif de barrières immatérielles de sécurité multifaisceaux deTem2 Core. Il est disponible en différentes versions avec des portées de détection plus ou moins longues pour s'adapter à la taille de l'entrepôt. Généralement, un dispositif avec une portée de détection allant jusqu'à 90 m est installé pour que les allées plus larges puissent également être surveillées de manière fiable. Cela peut également être réalisé avec une protection d'accès multi-côtés utilisant des miroirs déflecteurs. Le capteur photoélectrique est disponible avec deux, trois ou même quatre faisceaux et, avec une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à -30 °C, elle est également adaptée à une utilisation dans les entrepôts frigorifiques. La conception compacte du petit boîtier, déjà connue des gammes de capteurs de DeTec, le rend idéal pour la protection d'accès le long des rayonnages. Il est monté et maintenu solidement dans la colonne d'appareillage fournie par SICK.
Des capteurs photoélectriques pour différentes hauteurs
Outre le contrôle d’accès des allées, deux autres tâches doivent être remplies en permanence. Pour détecter les chariots élévateurs à fourche manuels les plus hauts qui se déplacent également dans les allées, et pour protéger les pieds des travailleurs contre les risques de se retrouver sous les rayonnages en mouvement, plusieurs capteurs W18-3 sont installés dans chaque allée. Là aussi, KREDIT s'appuie sur des solutions éprouvées.
Les colonnes protègent la technologie
Outre les caractéristiques de sécurité et la fiabilité des capteurs, la particularité de cette solution de SICK réside dans le montage des capteurs sur les colonnes fournies par SICK. Ces colonnes de la famille de produits PU3H, qui se caractérisent par leur grande robustesse et leur stabilité, protègent les dispositifs de barrières immatérielles de sécurité et les capteurs photoélectriques dans leur mission de surveillance des chariots élévateurs à fourche manuels et des pieds. Les colonnes peuvent être boulonnées de manière stable sur le sol en béton pour créer une structure résistante à la torsion qui protège les dispositifs et permet d'économiser de l'argent en évitant de les endommager. Les rainures extérieures constituent également un moyen pratique de monter d'autres accessoires. En collaboration avec SICK, KREDIT aimerait à l'avenir adapter encore mieux les colonnes à ses propres besoins.
Le pilier le plus solide, cependant, est certainement la collaboration étroite et fructueuse que les deux parties apprécient tant. Enfin, le partenaire tchèque considère que les principales raisons de la réussite de la coopération sont les performances élevées, l'assistance compétente et collégiale et les relations généralement très bonnes avec les experts de SICK. "Notre collaboration de longue date avec SICK est plus qu'une simple relation d'affaires, c'est un véritable partenariat. En cas de besoin de consultations ou d'autres formes d'assistance technique, les employés de SICK ont toujours fourni à KREDIT une aide maximale, qui était de grande qualité et rapide", déclare Jiří Ort, Product Manager chez KREDIT et ajoute : "Nous nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration et espérons que l'année 2020 sera au moins aussi fructueuse que les années précédentes".
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !