La RFID est en train de prendre rapidement beaucoup d’ampleur comme une méthode d’identification automatique de pointe en logistique et en production tout autour du globe. Utilisée depuis des années pour des activités quotidiennes comme badger sur votre lieu de travail ou suivre vos passages aux péages lorsque vous conduisez sur l’autoroute, la RFID est aussi une méthode utilisée pour le suivi des marchandises, des personnes et des machines dans la distribution et la production.
La RFID, une technologie incontournable pour le suivi logistique
Améliorer l'efficacité de vos processus et la satisfaction de vos clients
Historique et Technologies
Il n’y a pas si longtemps, la RFID était considérée comme une alternative onéreuse aux technologies d’acquisition laser et par caméra. Le coût comme le risque de sa mise en œuvre l’emportaient sur les bénéfices pour la plupart des utilisateurs. Aujourd’hui, la situation a considérablement changé. Davantage de détaillants reconnaissent ses avantages. Le marquage d’articles individuels, de palettes et de colis ajoute une couche d’information dynamique qui voyage et change avec l’article au fur et à mesure qu’il avance dans la chaîne. De plus, le coût des tags RFID a chuté à moins de 0,10€ pièce, sans compter la performance et la fiabilité des systèmes qui ont, elles aussi, fortement progressé.
Tendances
Les tendances actuelles montrent une augmentation spectaculaire de l’usage de la RFID. On la retrouve dans des applications de réception et d’expédition pour vérifier les marchandises en vrac et conditionnées individuellement. Elle permet de mélanger les références de produits au sein d’un même conditionnement. Ceci est notamment beaucoup utilisé dans le secteur du retail et de l’habillement. La technologie RFID offre une longue liste d’avantages. L’utiliser permet aux détaillants d’améliorer l’efficacité des processus de réception et d’expédition, d’augmenter la précision des commandes, d’avoir en temps réel la visibilité de leur marchandise et de contrôler la disponibilité des produits de plus près. Pour les détaillants, renforcer cette traçabilité est crucial : ce sont de meilleures expériences client et un avantage compétitif dans des environnements omni-canaux. En plus de l’amélioration de la satisfaction client, c’est aussi un outil nécessaire pour anticiper l’état des processus et permettre une analyse prédictive de leur efficacité au niveau opérationnel.
Nouveaux challenges
L’adoption de la RFID se répandant largement, elle permet de remporter de nouveaux challenges au fur et à mesure que les utilisateurs font la transition :
- Le filtrage des tags peut être configuré de sorte que seules les bonnes données du bon article soient capturées.
- Les systèmes s’intègrent facilement en incluant les logiciels et le paramétrage uniques à chaque application.
- Des solutions hybrides combinent le meilleur de la lecture de codes et de la RFID.
- Le sens du trajet faisant la différence… on peut savoir où se trouve un article tagué entre le point A et le point B.
- Le convoyage haute vitesse avec de faibles espaces entre les articles maximise le débit.
- Et il est possible de mélanger les types d’articles dans un même colis, selon la saison, sans difficulté.
Une meilleure transparence dans une variété d’applications
Voici quelques exemples d'applications :
Contrôle de processus logistique décentralisé
La RFID peut être utilisée de la même manière que les lecteurs de codes-barres : un lecteur identifie l’article grâce à l’étiquette RFID et les données sont évaluées pour contrôler la décision à prendre.
Identification de palette
Les données sont écrites sur le tag placé à la base d’une palette. Puis le lecteur attaché au chariot élévateur peut identifier la bonne palette et tout le contenu associé au tag pour s’assurer qu’il est correctement acheminé.
Avec un tunnel RFID sur vos zones de réception vous saurez toujours où sont vos marchandises. Ce système lit les tags RFID en continu et automatiquement, même quand les objets sont proches les uns des autres sur la ligne de convoyage. Vous gagnez en visibilité en lisant directement dans les cartons, vous pouvez vérifier leur contenu et la quantité sans avoir à en ouvrir aucun.
Parce que la vérification de l’expédition est critique pour assurer la satisfaction client, notamment dans le retail, assurez-vous que votre client reçoive exactement ce qu’il a commandé grâce à un tunnel RFID. Ce système garantit que les articles commandés sont livrés pour minimiser les retours qui coûtent cher.
Les appareils de lecture/écriture compacts, optimisés pour la logistique, possèdent une antenne intégrée et un champ de lecture paramétrable. Cela permet aux étiquettes RFID d’être correctement assignées quand les objets se suivent les uns les autres à grande vitesse.
Les portiques Track-and-Trace RFID sont disponibles pour augmenter la qualité et la productivité en entrée et en sortie des marchandises dans les entrepôts. La lecture des transpondeurs RFID est totalement automatique et continue. La détection des objets, de la vitesse et du sens de passage permet une attribution unique des transpondeurs.
Traduit de l'anglais depuis SICK USA Blog
Ces articles peuvent aussi vous intéresser :
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !
4Dpro, la garantie de capteurs compatibles et interchangeables.