Le long parcours vers une sécurité complète des machines
L'évaluation des risques, la création du concept de sécurité, la conception de la sécurité pour le matériel et le logiciel, l'installation, la mise en service ainsi que la vérification et la validation finale des mesures prises - ce sont les étapes fondamentales pour des machines sûres.
Martin Wimmer, expert certifié en sécurité des machines chez SICK : "Le chemin vers une sécurité complète des machines est long. En outre, les employés ont besoin d'être formés et, au bout d'un certain temps, il faut se demander : "Ma machine est-elle toujours sûre ?".
De plus, les réglementations ou les normes peuvent changer ; de nouvelles solutions techniques peuvent être meilleures ou plus efficaces - c'est tout simplement trop pour les concepteurs et les ingénieurs mécaniques à gérer au jour le jour. Ils apportent avec eux une grande expertise spécifique à l'application – rester dans le coup est extrêmement exigeant. Il est presque impossible pour des non-experts de traiter le sujet de la technologie de sécurité en profondeur et de manière continue. C'est pourquoi nous avons lancé les services de sécurité des machines chez SICK, où nous fournissons des conseils, un soutien et une assistance indépendants du fabricant."