Fondée en 1990, ERM Automatismes est une société d’environ 40 personnes basée à Carpentras dans le Vaucluse. Depuis 1992, elle conçoit principalement des solutions didactiques pour les organismes de formations technologiques et professionnelles en France et à l’étranger sous l’appellation ERM Didactique.
IoT Wallet – Former les futurs professionnels à l'Industrie 4.0 et l'IoT
Mais ERM propose également des solutions et prestations d'études techniques dans trois autres domaines :
- ERM Robotique : Solutions robotiques et mécatroniques pour l'industrie, l'éducation et les services
- ERM Fab & Test : Solutions de fabrication et test de prototypes et petites séries, type fabrication additive, impression 3D, découpe laser…
- ERM Energies : Concepteur de solutions solaires, éoliennes et hybrides pour l'électrification des sites isolés & l'auto-consommation.
Très dynamique, la société investit chaque année 15% de son chiffres d’affaires dans la Recherche et le Développement. Pour preuve, ERM se tourne depuis un an et demi vers l’IoT et des solutions digitales très innovantes.
Former les jeunes générations aux nouveaux systèmes IoT
« Nous souhaitions offrir aux organismes de formation (lycées, centres de formation, écoles supérieures, etc.) la possibilité d’appréhender les nouveaux systèmes IoT » explique Benjamin Aucremanne, responsable R&D de ERM.
SICK étant une société avec qui ERM travaille depuis longtemps, soit pour les capteurs soit en sécurité, c’est donc naturellement que l’équipe du projet s’est intéressée aux passerelles proposées par SICK. Après un état des lieux, ERM s’est aperçu que le TDC-E de SICK était un système intéressant car il combinait plusieurs atouts, que d’autres systèmes ne réunissaient qu’en partie :
- Ouvert à de nombreux protocoles de communication
- Communication simple en entrée-sortie
- Coût attractif
- Compatibilité avec le docker Node-RED
- Raccordement au cloud facile
Concevoir une mallette pratique et transportable
L’idée du projet a donc été de réaliser une valise « tout inclus » (capteurs + TDC-E) pour apprendre à mettre en œuvre une solution IoT facilement. Le choix de la mallette s’est confirmé car ce format était transportable et nomade pour pouvoir être prêtée entre centres de formation. Elle devait mettre en pratique plusieurs cas d’application de suivi de production et de maintenance reproductibles pour les étudiants.
Dans ce projet, Emmanuel Renaud, l’ingénieur technico-commercial en charge d’ERM, a été sollicité pour définir avec l’équipe 5 cas d’application concrets, pratiques et représentatifs de la réalité. L’accent a été mis sur des capteurs intelligents (Smart Sensors) qui, en plus de la valeur mesurée classique, transmettent des informations de contrôle (Smart Tasks) qui peuvent être envoyées à la passerelle TDC-E pour permettre la visualisation de ces données depuis un cloud ou, en local, depuis l’interface Node RED.Celle-ci peut ensuite envoyer des notifications, par SMS ou email à une personne donnée afin de l’avertir de la dérive et qu’une intervention est nécessaire.
Ces Smart Tasks sont décentralisées dans le capteur. Un dossier machine qui décrit l’utilisation de la valise ainsi qu’un kit pédagogique expliquant chaque cas (paramétrage et mise en œuvre intégrale de la solution) sont mis à disposition avec la mallette. Un QR code a été ajouté sur chaque produit afin de donner accès facilement aux fiches produits en ligne et y trouver plus de détail comme par exemple les documentations, les spécifications techniques, les schémas de raccordement, les modèles CAO, etc. La commercialisation est en cours grâce à une force de vente directe et la diffusion d’emailing à leurs clients.
La communication avec SICK tout au long du projet comme facteur de succès
La communication constante en les équipes d’ERM et SICK a permis à la valise d’être réalisée tel qu’elle avait été imaginée : avec les capteurs et les cas d’applications adaptés à l’objectif pédagogique qui était la mise en œuvre de l’IoT.
De plus, les nombreuses années de collaboration avec SICK ont rendu l’échange plus facile, car les équipes se connaissent bien : prêt de matériels, conseil, échanges continus, mise en relation avec des experts SICK pour approfondir les interrogations… La satisfaction engendrée par ce projet est un gage de succès. Benjamin Aucremanne confirme : « l’IoT Wallet est système auquel on croit et qui a de plus eu un bon accueil au salon Educatec ».
Et demain ? Déployer une approche pragmatique de déploiement de l’IoT pour les industriels
L’IoT chez ERM est en pleine expansion. L’objectif, c’est de proposer des kits avec le TDC-E plus les capteurs à raccorder chez des clients possédant déjà des systèmes ERM. Ainsi, il est possible de permettre à ces machines anciennes de remonter des informations vers le cloud et de mettre en place un système de notifications descendantes. C’est l’idéal pour des PME qui ne peuvent changer tous leurs outils de production. Mais au-delà de la modernisation de leur équipement, la volonté c’est aussi de proposer à des industriels un accompagnement dans le choix et la démarche pour passer à l’IoT, puis proposer la réalisation et l’intégration. Cette approche est en effet plus proche de la réalité du terrain. Beaucoup plus pragmatique et adaptée à la majorité des industriels.
En effet, avec cette démarche, l’usine continue de tourner pendant la mise à niveau, et on ajoute de l’intelligence sur des systèmes existants. Cela apporte beaucoup de flexibilité de déploiement. « On valide les choix étape par étape. C’est rassurant pour les utilisateurs. On les accompagne vers la solution finale. » explique Benjamin Aucremanne.
Donner moins de flou à l’industrie 4.0
Cet effort de transition vers l’Industrie 4.0, ERM Automatismes y travaille depuis plusieurs années. Vers l’éducation notamment, nous l’avons vu, pour que les générations futures soient prêtes et formées en arrivant sur le marché du travail. Mais l’industrie 4.0 est un vaste sujet. Car ERM fait aussi de la VR, de la réalité augmentée, travaille sur les sujets robotiques et cobotiques, sur la fabrication additive… autant de domaines largement abordés et mis en application. Sans oublier les couches logicielles adaptées, pour intégrer ces solutions sur toute la chaîne de valeur de leurs clients que la société est capable de fournir à ses clients. « Donner moins de flou à l’I4.0, c’est vraiment ce qui nous anime » conclut Benjamin Aucremanne.
Parfaitement en phase avec cette philosophie, SICK est fier de compter parmi leur partenaire Industrie 4.0 !
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !