Contact
Feedback

Comment utiliser un scrutateur laser de sécurité dans une application verticale

Les scanners laser de sécurité sont des produits de sécurité polyvalents pour toutes les installations de fabrication et de production. Utilisant le principe du temps de vol, le scanner calcule la position en fonction du temps nécessaire au laser pour "rebondir" sur un objet et revenir au scanner. Il est alors possible de définir des zones où si un objet est détecté, on active les sorties de sécurité. Ses zones peuvent être personnalisées pour convenir à chaque type d'application

image-microscan-article-verticale
image-microscan-article-verticale

De nombreux scrutateurs laser de sécurité sont montés dans des applications horizontales pour prévenir les risques et assurer une protection générale de la zone. Toutefois, les applications verticales d'un scanner laser de sécurité peuvent être intéressantes si la zone à protéger n'est pas un rectangle standard ou si vous avez besoin d'une surveillance multizone.

Travailler sans interruption avec les solutions Safe Portal

portail-microscan-application-verticale-voiture

Bien que dans des applications de protection d'accès les barrières immatérielles de sécurité soient le plus souvent utilisées, les scrutateurs laser de sécurité peuvent également être utilisés dans certaines situations spécifiques. Dans les zones où il peut être difficile de monter deux barrières immatérielles de sécurité perpendiculaires, un seul scanner laser de sécurité peut être monté verticalement pour détecter toute entrée dans une zone dangereuse.

Un scanner laser de sécurité monté verticalement peut être utilisé dans les applications d'entrée/sortie pour créer un champ de protection. Il ne nécessite pas d'alignement de l'émetteur et du récepteur, car tout est dans un seul appareil. De plus, grâce aux dimensions compactes des scrutateurs laser de sécurité SICK, comme le microScan3, il peut être facilement intégré dans la conception de la machine.

Le champ de protection peut être profilé pour permettre le passage de matériaux, par exemple une voiture, afin d'éviter les interruptions de travail. Les contours prédéfinis peuvent être sélectionnés de manière sûre et fiable grâce aux champs de détection de contours.

De plus, en raison du grand nombre de champs, différentes formes de champs peuvent être configurées en fonction de la silhouette du matériau. Cela signifie qu'il peut permettre le passage de certains matériaux, tout en protégeant la zone immédiatement autour afin qu'une personne ne puisse pas passer inaperçue. C'est idéal pour déplacer des matériaux à l'intérieur ou à l'extérieur des zones dangereuses.

Balayage de plusieurs champs pour une protection maximale

microscancore

Certains scanners laser de sécurité peuvent être utilisés dans de multiples fonctions de sécurité grâce à leur capacité à évaluer simultanément plusieurs champs. Il peut protéger un point dangereux d'un seul côté d'une machine, en particulier en cas d'interaction étroite avec la machine. L'approche de la personne est détectée en capturant sa présence dans une zone. Ceci est nécessaire pour les machines où il existe une zone dangereuse non visible depuis l'emplacement du dispositif de réarmement.

Si une personne pénètre dans une zone dangereuse, un scrutateur laser de sécurité monté verticalement le reconnaîtra en détectant le bras de la personne et en arrêtant le processus. Il restera arrêté tant que des personnes ou des parties du corps sont détectées dans les zones dangereuses. Cela permet un accès sans restriction, une interaction fréquente et une vue imprenable sur la machine.

Il peut également surveiller plusieurs champs à la fois pour fournir une protection dans des applications plus complexes. Le microScan3 Pro peut fournir des informations de sécurité pour jusqu'à huit champs de protection à la fois et protéger simultanément plusieurs cellules avec un seul appareil.

Par exemple, si vous cherchez à protéger plusieurs cellules, vous pouvez monter un scanner au centre de la rangée et avoir un champ de protection différent pour chaque cellule. Quand quelqu'un viole l'accès d’une des cellules, cette seule cellule s'arrête, mais les autres continuent à fonctionner.

Qu'ils soient utilisés dans une application horizontale ou verticale, les scanners laser de sécurité sont un produit polyvalent qui vous offre une flexibilité accrue et une sécurité maximale sur vos lignes de production.

Ces articles peuvent vous intéresser

Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

 

Inscrivez-vous

Vers le haut