Des rejets atmosphériques maîtrisés grâce à la mesure extractive de l'oxygène

30 oct. 2020

Le système TRANSIC Extractif surveille le processus d'oxydation pendant la désulfuration dans le procédé MEROX® : la réduction de la teneur en soufre des combustibles fossiles tels que le gaz naturel et le pétrole est l'une des exigences environnementales les plus importantes. Il existe plusieurs procédés établis pour éliminer les composants soufrés dans les raffineries et les usines de traitement du gaz naturel. L'un des procédés de désulfuration utilisé dans le monde entier est le procédé MEROX®. La bonne quantité d'oxygène est ici essentielle - et l’intégration dans le process des transmetteurs SICK de mesure de la concentration en oxygène est très aisée.

système TRANSIC Extractif surveille le processus d'oxydation pendant la désulfuration
système TRANSIC Extractif surveille le processus d'oxydation pendant la désulfuration

Les mercaptans et le sulfure d'hydrogène ont une odeur très désagréable. Les procédés utilisés dans les raffineries ou les usines de traitement du gaz naturel pour éliminer les mercaptans ou le sulfure d'hydrogène sont généralement appelés procédés de désulfuration car ils permettent d’éliminer ces odeurs. Les disulfures d'hydrocarbures liquéfiés peuvent rester dans les produits traités ou être utilisés pour d'autres procédés après séparation.

Les anciennes normes et anciens problèmes

Les analyseurs d’oxygène à technologie paramagnétique sont utilisés par défaut dans de nombreuses usines du monde entier. Cependant, cette approche de la surveillance de l'oxydation présente des faiblesses considérables : après la séparation du disulfure, l'échantillonnage du gaz à mesurer est une tâche très difficile.

Il est fréquent de contaminer l'analyseur. Les analyseurs paramagnétiques d'O2 sont très sensibles à la contamination par l'huile, l'humidité et d'autres matériaux visqueux. Si de l'huile pénètre dans la chambre de mesure, elle ne peut pas être nettoyée, ou seulement avec difficulté, ou la cellule entière doit être remplacée si elle a été contaminée. Ce n'est qu'avec un niveau de maintenance élevé et l'utilisation d'un filtre spécial avant l'analyseur que la pénétration de liquide dans la chambre de mesure peut être évitée. L'entretien et la réparation ainsi que le remplacement de l'analyseur sont extrêmement coûteux et entraînent une indisponibilité de la mesure. 

Le TRANSIC Extractif de SICK est un système d'analyse extractif robuste pour la mesure de l'oxygène
Le TRANSIC Extractif de SICK est un système d'analyse extractif robuste pour la mesure de l'oxygène

La solution idéale de SICK : TRANSIC Extractif

Il existe une réponse simple pour assurer une meilleure disponibilité, même dans le cadre du processus exigeant de MEROX® : Le TRANSIC Extractif de SICK est un système d'analyse extractif robuste pour la mesure de l'oxygène. Il utilise la technologie moderne de la spectroscopie laser à diode (TDLS) pour mesurer très précisément la concentration d'oxygène dans la bouche d'aération en aval du séparateur de disulfure. Grâce à sa conception compacte, le TRANSIC Extractif peut être utilisé facilement dans des conditions difficiles avec des gaz contaminés. Le TRANSIC est bien protégé des gouttelettes d'huile grâce au traitement de l'échantillon en amont de l'analyseur. Si des condensats devaient encore atteindre l’analyseur, un filtre en téflon protège la cellule du TRANSIC et empêche toute contamination de celle-ci. Le système de mesure de l'oxygène, TRANSIC Extractif, fournit donc des mesures fiables et continues, et ne nécessite qu’une faible maintenance.

Du gaz combustible est ajoutée au gaz d'échappement avant la mesure de l'oxygène pour maintenir la concentration d'oxygène
Du gaz combustible est ajoutée au gaz d'échappement avant la mesure de l'oxygène pour maintenir la concentration d'oxygène

La protection contre les explosions comme un plus

En plus de la régulation de l'air dans l'oxydation du mercaptan, la valeur de l'oxygène est utilisée comme mesure de sécurité pour empêcher la formation d'un mélange auto-allumé si une combustion thermique existe en aval de l'air d'échappement. Pour maintenir la concentration d'oxygène en dessous de cinq pour cent en volume, une quantité suffisante de gaz combustible est ajoutée au gaz d'échappement avant la mesure de l'oxygène dans ce cas. Un incendie ne peut parfois être évité qu'en assurant l'absence d'oxygène. C'est précisément ce que TRANSIC Extractive surveille de manière fiable.