Contrôle automatisé des marchandises grâce au concept d’intégration verticale et de Middleware

30 juil. 2020

Middleware et la puissance de l'intégration verticale : Depuis plusieurs années, SICK poursuit une stratégie agile pour l'avenir, avec la création de diverses start-up internes. Le principe : une gestion visionnaire de la start-up accompagnée d'une mise en réseau avec les divisions existantes du groupe crée des synergies. Cela garantit un bon échange d'informations. Les employés des start-ups reçoivent ainsi rapidement un retour d'information sur les ventes ou sur les nouvelles approches que les clients jugent souhaitables. SICK met en œuvre de plus en plus de projets avec des concepts d'intégration verticale grâce à l'implication de l'initiative Connectivité / Middleware Start-up.

Echanges d'informations entre Manfred Pierl (à gauche), Directeur des ventes Grands Comptes internationaux, SICK Vertriebs-GmbH et Manfred Haberer (à droite), équipe Start-up-Initiative Connectivity / Middleware chez SICK
Echanges d'informations entre Manfred Pierl (à gauche), Directeur des ventes Grands Comptes internationaux, SICK Vertriebs-GmbH et Manfred Haberer (à droite), équipe Start-up-Initiative Connectivity / Middleware chez SICK
Echanges d'informations entre Manfred Pierl (à gauche), Directeur des ventes Grands Comptes internationaux, SICK Vertriebs-GmbH et Manfred Haberer (à droite), équipe Start-up-Initiative Connectivity / Middleware chez SICK
Echanges d'informations entre Manfred Pierl (à gauche), Directeur des ventes Grands Comptes internationaux, SICK Vertriebs-GmbH et Manfred Haberer (à droite), équipe Start-up-Initiative Connectivity / Middleware chez SICK

Les possibilités offertes par la numérisation ne se trouvent pas toutes dans la production. Une nouvelle compréhension de la logistique est nécessaire pour exploiter la numérisation tout au long de la chaîne d'approvisionnement - de la logistique d'approvisionnement, en passant par la logistique d'entreposage et de production, jusqu'à la logistique de distribution. Mandaté par un fournisseur de services de conditionnement et de logistique, SICK a équipé le nouveau centre de distribution d'un producteur de marques textiles et d'un système de contrôle automatique des marchandises entrantes basé sur la RFID.

"Par le passé, non seulement les codes-barres de toutes les unités d'emballage étaient scannés et enregistrés à l'arrivée, mais des échantillons aléatoires de colis étaient également ouverts et leur contenu vérifié afin de garantir en permanence une qualité élevée des stocks. « Cela prenait naturellement du temps » explique Manfred Pierl, directeur des ventes pour les grands comptes internationaux SICK Vertriebs-GmbH. « Il était logique d'utiliser une solution basée sur la RFID car les producteurs de textile étiquettent désormais presque tous leurs produits avec des étiquettes RFID ».

La proximité avec le client apporte la solution

Mise en place de systèmes de convoyage et de points d'éjection pour faciliter le contrôle

Lors des tout premiers tests, le système de lecture RFID RFMS Pro a détecté de manière fiable le nombre de produits contenus dans les boîtes d'expédition sans même les ouvrir. « La comparaison semi-automatisée entre la cible et le réel a déjà permis de gagner beaucoup de temps. Mais l'intégration du matériel RFID directement dans le système de gestion des marchandises du producteur a également entraîné un avantage considérable pour le client » explique Manfred Haberer, membre de l'équipe Connectivity / Middleware Start-up Initiative.

 

 

 

 

« Notre middleware nous permet de fournir les résultats de cette comparaison de marchandises au système de gestion d'entrepôt du producteur. Nous avons ainsi pu convaincre à la fois le prestataire de services logistiques et le producteur d'opter pour une solution entièrement automatique pour les marchandises entrantes »

De bonnes relations facilitent le travail

De bonnes relations facilitent le travail entre collègues

« Je suis heureux d'avoir contacté mes collègues de la Connectivité / Middleware Start-Up au cours d'une phase précoce de ce projet. L'horizon de l'inspection des marchandises entrantes a été continuellement élargi avec des avantages supplémentaires au cours de discussions détaillées entre les propres experts du client et l'équipe de la Start-Up" » explique Manfred Pierl.

La solution finalement retenue a été complétée par des systèmes de convoyage et des points d'éjection et permet désormais le rejet entièrement automatique des colis erronés sur la base d'un contrôle des numéros d'unité et des numéros d'article. La qualité de la livraison peut désormais être contrôlée immédiatement et les fournisseurs envoient des plaintes en cas d'écart. Cela permet non seulement de réduire les coûts résultant des erreurs d'inventaire, mais aussi de garantir la disponibilité des articles nécessaires - les magasins sont ainsi approvisionnés en temps voulu avec les bonnes marchandises.

 

Des connexions parfaites comblent toutes les lacunes

"En tant qu'initiateur de démarrage, nous offrons un soutien complet aux ventes. Nous avons par exemple créé des questionnaires qui permettent à nos collègues des ventes de poser des questions très précises aux clients dès le départ, même s'ils ne sont pas eux-mêmes experts dans ce domaine. Nous opérons dans un nouveau domaine d'activité - en collaboration avec les responsables des ventes et des projets. Dans le passé, nous travaillions surtout avec des intégrateurs de logiciels, mais nous pouvons maintenant couvrir ce domaine nous-mêmes. Et la demande est là. Nos solutions d'intégration spécifiques aux clients nous permettent de combler les écarts entre la détection des données des capteurs et les systèmes de gestion et de planification du client, tout en établissant de nouvelles relations avec les clients pour les solutions logicielles » ajoute Manfred Haberer.

La capacité d'intégration et la cohérence sont des caractéristiques importantes des structures de communication intelligentes qui sont tournées vers l'avenir - en particulier en ce qui concerne l'industrie 4.0.