Condition Monitoring pour les analyseurs de gaz : le futur maîtrisé

22 mars 2021

Les solutions SMART DATA de SICK montrent leurs points forts dans un large éventail d'industries différentes. Par exemple, un grand fournisseur d'énergie européen utilise la fonction Condition Monitoring pour les analyseurs de gaz sur un site d'incinération des déchets. L'entreprise a ainsi pu augmenter considérablement la disponibilité de son installation, mieux planifier les travaux de maintenance à l'avance et réduire les coûts de maintenance.

utilisation des déchets thermiques : analyseurs de gaz pour une production d'énergie respectueuse de l'environnement
utilisation des déchets thermiques : analyseurs de gaz pour une production d'énergie respectueuse de l'environnement

Les choses les plus importantes dans la vie semblent souvent tout à fait évidentes. L'électricité, l'eau et le chauffage font tellement partie de notre vie quotidienne que nous ne les remarquons que lorsqu'ils ne sont plus là. Ce sont les fournisseurs d'énergie qui nous assurent une qualité de vie élevée et constante. En ce qui concerne l'électricité et la chaleur, les installations modernes d'incinération des déchets produisent de faibles émissions de CO2 lorsque la prévention et le recyclage des déchets ne suffisent plus.

Utilisation des déchets thermiques : Analyseurs de gaz pour une production d'énergie respectueuse de l'environnement

Dans une usine d’incinération des déchets, les polluants produits lors de la combustion sont filtrés par un système complexe d'épuration des gaz. Ce fournisseur d'énergie, actif dans toute l'Europe, surveille ses émissions à l'aide d'analyseurs de gaz SICK afin de se conformer en toute sécurité aux exigences officielles en matière de contrôle des émissions atmosphériques. Grâce à la "technique de mesure extractive", un flux partiel de gaz est prélevé dans les fumées et introduit dans l'analyseur, qui mesure des substances telles que les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone et le mercure avec une précision allant jusqu'à des concentrations de l'ordre du microgramme par mètre cube.
 
L'objectif est de minimiser les temps d'arrêt de l’installation, car les législateurs des différents pays imposent des exigences strictes en matière d'émissions et notamment la continuité des mesures de rejet. Si le système de mesure des émissions tombe en panne, l'exploitant est menacé de lourdes amendes, ou les autorités pourraient même demander l’arrêt de l'usine. Une grande disponibilité des équipements d'analyse est donc cruciale.
 
Des travaux de maintenance réguliers assurent la disponibilité des analyseurs et donc du système de mesure des émissions. SICK contrôle les différents composants de l'appareil et les paramètres de fonctionnement et remplace les pièces correspondantes à temps. Cela permet de respecter les mesures légales de lutte contre la pollution de l'air et d'assurer une disponibilité de plus de 97 % des mesures d'émissions.
 
SICK contrôle les différents composants de l'appareil et les paramètres de fonctionnement et remplace les pièces correspondantes à temps
SICK contrôle les différents composants de l'appareil et les paramètres de fonctionnement et remplace les pièces correspondantes à temps

La Monitoring Box augmente la disponibilité des mesures

Pour aider l'utilisateur et le fournisseur de services à planifier la maintenance de manière plus optimisée et plus sûre, à réagir encore plus vite aux défaillances éventuelles, ce fournisseur d'énergie utilise une solution de maintenance prédictive SICK pour compléter ses inspections de routine. Ce service en ligne identifie rapidement et de manière proactive les changements de conditions critiques de l’installation et des analyseurs. Ainsi, les techniciens de maintenance peuvent arriver à temps sur site, seulement si cela est nécessaire, et avec les pièces de rechange adéquates. Dans de nombreux cas, la cause peut être diagnostiquée à distance et le problème résolu immédiatement avant que l'usine ne doive être arrêtée.

 

L’Exploitant de l’usine se connecte à une application de surveillance de l'état de santé des équipements disponible en ligne sur le site web de SICK. La Monitoring box elle-même est un système de passerelle TDC (Telematic Data Collector) avec un logiciel spécifique pour chaque analyseur SICK. Les données vitales collectées par la passerelle à partir des analyseurs sont cryptées et envoyées dans le Cloud en utilisant un réseau mobile, LAN ou WLAN. Cela permet de visualiser les changements importants d’état de l'appareil. Sur le tableau de bord, l'Exploitant peut surveiller l'état de l'analyseur de gaz et ses fonctions en temps réel ou les consulter dans un historique. Si les valeurs limites prédéfinies sont dépassées, un e-mail contenant ces informations est automatiquement transmis à l’Exploitant et/ou aux Experts SICK. Nos Experts, disponibles en ligne, peuvent également fournir de manière proactive des recommandations pour améliorer la situation, organiser et planifier éventuellement une intervention dans un délai très court. 

La Monitoring Box augmente la disponibilité des installations
La Monitoring Box augmente la disponibilité des installations

Le Condition Monitoring répond aux prévisions issues des analyses de données

Une solution aussi innovante a nécessité une approche très personnalisée dans la phase de développement. Au cours d'une phase pilote de 6 mois pour l'analyse des données, SICK a utilisé la Monitoring Box pour collecter les données sur l'état des analyseurs afin d'adapter la solution à l'application. En utilisant jusqu'à plusieurs milliers de variables, les valeurs les plus importantes pour la surveillance de l'état et l'analyse des données ont été déterminées. Les données ont été clairement organisées, combinées et placées dans un contexte pertinent. Sur la base de ces résultats, l'équipe Smart Data Solutions de SICK a développé un modèle de maintenance prédictive adapté. Le résultat : un grand nombre de dysfonctionnements ont été prédits avec une grande précision. Par exemple, le vieillissement des composants et l'usure des pièces consommables ont été détectés à l'avance.

Modèle de maintenance prédictive pour l'état des groupes de composants les plus sensibles
Modèle de maintenance prédictive pour l'état des groupes de composants les plus sensibles

Un autre "effet secondaire" est que les analyses de données en cours permettent de poursuivre le développement de la Monitoring Box. Cela permet d'obtenir des prévisions encore plus précises en ce qui concerne le temps de fonctionnement, et celles-ci peuvent être étendues à d'autres applications. Cela permet également d'augmenter la disponibilité des valeurs mesurées et de réduire considérablement les temps d'arrêt des installations.

Cet article pourrait vous intéresser

Automatisation des grues de quai au port de Valencia : Un pas de plus dans l'industrie 4.0 grâce au Monitoring Box

Lire l'article