SICK företagshistoria

I kombination med exakt optik och intelligent elektronik kan ljus lösa en mängd uppgifter. Denna potential insåg Erwin Sick redan tidigt och 1946 grundade han sitt eget företag. Under de följande årtiondena utvecklades företaget till en globalt verksam aktör på marknaden för intelligenta sensorer och lösningar för industriell automatiseringsteknik.

    • SICK AssetHub
      2019

      SICK AssetHub: SICK AssetHub är en digital webbservice som kan användas för att hantera Digital Twins på alla enheter eller anläggningar i ett företag, oavsett tillverkare.

    • outdoorScan3
      2018

      outdoorScan3: världens första i sitt slag: SICK presenterar outdoorScan3, en säkerhetslaserscanner för utomhusbruk.

    • AppSpace
      2017

      AppSpace: SICK AppSpace kombinerar mjuk- och hårdvara och består av två element: programmerbara SICK-sensorer samt SICK AppStudio, en apputvecklingssats för sensorappar.

    • InspectorP6x
      2016

      InspectorP6x: bildbehandling 4.0 - programmerbar InspectorP6xx-kamera.

    • microScan3
      2015

      microScan3: den innovativa scanningstekniken safeHDDM® gör microScan3 väldigt robust även i dammiga miljöer med ströljus och ger precisionsmätdata. Därmed ökar produktiviteten och maskinernas tillgänglighet.

    • GLARE
      2014

      GLARE: glanssensorn beräknar plana objektytors glansnivå och kan skilja på objekt med olika glansnivåer.

    • Flexi Loop
      2013

      Flexi Loop: med det unika decentraliserade integrationskonceptet Flexi Loop möter SICK efterfrågan på en kostnadssparande kaskadkoppling av säkra brytare och sensorer i en maskin.

      DeltaPac: För ökad effektivitet och kvalitet inom förpackningsindustrin: MultiTask-ljusbommen DeltaPac förenar Delta-S-teknik®, två högupplösande energivågor, SIRIC® och distansmätning. Sensorn känner av objektkonturer med radier upp till 20 mm riktningsoberoende tack vare fyra klickvalda driftsätt.

    • GHG-Control
      2012

      GHG-Control: mäta växthusgaser i stället för att beräkna

      FLOWSIC500: världens första ultraljudskompaktgasmätare för gasdistribution.

    • EKS/EKM36
      2011

      EKS/EKM36: Nytt motor-feedback-system med digitalt HIPERFACE-DSL-gränssnitt

      MERCEM300Z: ny typ av kvicksilveranalysator med extrem känslighet

    • Color Ranger E
      2010

      Color Ranger E: Världens första höghastighets-3D-kamera med högpresterande färgbearbetning.

    • Navigation basierend auf natürlichen Landmarken
      2009

      Navigation som baseras på naturliga landmärken.

    • 2007

      High-end CCD-sensor med integrerad belysning

    • Kleinster Sicherheits-Laserscanner
      2006

      Minsta, säker laserscanner S300.

    • 2005

      IO-Link: Direkt kommunikation tack vare innovativt sensor/aktivator-gränssnitt.

      RFID-system möjliggör identifikation utan synkontakt mellan det identifierade objektet och laserscannern.

    • Dreidimensionale Kamerasensoren
      2004

      Tredimensionella kamerasensorer.

    • 2004

      Första kamerabaserade säkerhetssystemet med hög säkerhetskategori för pressar.

    • 2003

      Ny generation av fotoceller: sensorsystem med plats- och tidsupplöst mätning av objektet som ska detekteras och i synnerhet även omgivningen.

    • 2002

      Avkännande laserscanner med dynamisk områdesavstängning för förarlösa fordon.

    • Hochgeschwindigkeits-2D-Codeleser
      2001

      Höghastighets-2D-kodläsare. 

      Intelligent visionssensor.

    • 2000

      Miniatyr-cylindersensor

      Säkerhetsbussystem.

    • 1999

      Första fotocellen för identifiering av ljussnitt från en laserlinje på ett 32 x 32 pixelfält för registrering av form och läge på objekt.

      Prisvärd givare för time-of-flight-teknik i fotocellsutförande.

      Första fotocellen i teflonhus för elektronik- och processindustrin.

      Första steckkodläsaren med integrerat autofokus baserat på time-of-flight-teknik.

      Minimal helingjuten magnetsensor.

    • 1998

      Första direktavkännande fotocellen som är okänslig mot främmande ljuskällor.

    • 1997

      SICK:s Modular Advanced Recognition Technology (SMART) möjliggör felfri identifiering även av skadade streckkoder.

      Första kontrastsensorn med dynamisk teach-in och hög kopplingsfrekvens.
       
    • 1996

      Första time-of-flight-enheten för positionering i höglager.

      Första fotocellen som är immun mot omgivningsljuset.

      Första miniatyrfotocellen med bakgrundsavbländning.

      Första användningen av en avkännande laserscanner för volymmätning.

      Första luminiscensgivaren inom automatiseringstekniken med UV-LED.

    • 1995

      Första färggivaren.

    • 1993

      Första avkännande ytscannern inom säkerhetskategori 3 för avspärrning av riskytor.

    • 1991

      Första användning av avkännande ytscannrar för objektskydd (t ex vid in- och utfarter i slussar).

    • Erste Entfernungserfassung mit Laserlicht
      1989

      Första avståndsregistreringen med laserljus enligt förfarandet för registrering av pulslöptid.

    • 1986

      Första in-situ-diodsystem-spektrometern för svaveldioxid, kväveoxid, ammoniak.

    • 1983

      Mätverktyg för kolmonoxid för övervakning av emissioner i biltunnlar.

      Första användning av tryckta kodtecken som kan avläsas med laserscanner.
    • Erstes Volumenstrommessgerät
      1982

      Första volymflödesmätaren enligt förfarandet för registrering av ultraljudslöptid.

    • 1978

      Första in-situ-gasmätningsverktyget för svaveldioxid och kväveoxider (filterkorrelator).

      Första fotocellen för registrering av positionen på en reflektor med hjälp av ett fyrdubbelt mottagarelement.
    • 1976

      Första ytscannern med V-formig, roterande sökstråle och specialreflektor inom säkerhetskategori 2 för avspärrning av riskytor.

    • 1975

      Introduktion av halvledardioden för sändstrålen i fotoceller.

      Den första, säkra ljusridån för skyddsskärmsstyrningar på excenterpressar.

      Första färgrings-kodläsaren för identifiering av färgade ringkoder på ampuller.

       

    • 1973

      Ljusledare för registrering av små föremål i trånga utrymmen.

    • 1970

       Första luminiscensgivaren för identifiering av luminoforer i objekt.

    • 1967

       Streckkodsidentifiering av bipacksedlar, kartonglådor, burkar, tuber osv. inom läkemedelsindustrin.

    • 1964

      Första kurvstyrningsverktyget för att styra en kopieringsfräs efter en konstruktionsritning – föregångare till dagens NC-fräsmaskin.

    • 1962

      Första optiska höjdsensorn för nivåkontroll.

    • 1960

      Första skottspolevakten för mycket tunna trådar (autokollimationsprincipen)

    • optischer Zähler
      1959

      Första snabba optiska räknaren, med display och integrerad förinställning av börvärde, för snabb registrering av små föremål.

    • 1956

      Första optoelektroniskt arbetande sottalsmätaren enligt autokollimationsprincipen

    • Unfallschutz-Lichtvorhang
      1952

      Fast installerad ljusridå för att förebygga olycksfall, med konkav spegel, utan spegelhjul.

    • Nahtaster Sensor
      1951

      Närsensor NT1:

      • Tryckmarkeringsstyrsensor för förpackningsindustrin
      • Första ljusridån för skydd mot olycksfall på tillverkningsmaskiner
       
    • Skizze
      1950
      I kombination med exakt optik och intelligent elektronik kan ljus lösa en mängd uppgifter. Denna potential insåg Erwin Sick redan tidigt och 1946 grundade han sitt eget företag. Under de följande årtiondena utvecklades företaget till en globalt verksam aktör på marknaden för intelligenta sensorer och lösningar för industriell automatiseringsteknik.
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1993
    • 1991
    • 1989
    • 1986
    • 1983
    • 1982
    • 1978
    • 1976
    • 1975
    • 1973
    • 1970
    • 1967
    • 1964
    • 1962
    • 1960
    • 1959
    • 1956
    • 1952
    • 1951
    • 1950
  • 1946

    Det nuvarande företaget SICK AG skapas:
    Erwin Sick får licens för att starta en ingenjörsbyrå. Licensen beviljas av den amerikanska militärregeringen i München.

    1952
    Presentation av den första ”ljusridån för att förebygga olycksfall” på den internationella mässan för verktygsmaskiner i Hannover. Ljusridån är klar för serietillverkning. De därefter inkommande beställningarna möjliggör den första serietillverkningen och blir ett ekonomiskt genombrott.
     
    1956
    Företaget, som nu har 25 anställda, flyttar till Waldkirch.
     
    1972
    Grundandet av det första dotterbolaget i Frankrike
     
    1975
    Expansion över Atlanten genom grundandet av ett dotterbolag i USA

    1988
    Erwin Sick avlider vid en ålder av 79 år. Gisela Sick övertar ledningen som bolagets huvudägare
     
    1996
    Ombildning av Erwin Sick GmbH till aktiebolag
     
    1999
    Första utgivningen av medarbetaraktier både i och utanför Tyskland
     
    2006
    SICK firar 60-års jubileum som företag.
     
    2020
    Företaget grundades 1946 och representeras av över 50 dotterbolag och delägda bolag samt av ett flertal agenturer jorden runt. Under bokföringsåret 2020 sysselsatte SICK mer än 10 000 medarbetare över hela världen och uppnådde en koncernomsättning på cirka 1,7 miljarder euro.
     
    2023
    SICK är en av världens ledande lösningsleverantörer för sensorbaserade industritillämpningar. Företaget - som grundades år 1946 av hedersdiplomingenjör Erwin Sick och har sitt huvudkontor i Waldkirch i Breisgau, i närheten av Freiburg i Tyskland - är ledande inom såväl teknologi som på sin marknad, och finns globalt representerat med över 60 dotter- och holdingbolag, samt även ett stort antal agenturer. SICK har över 12 000 anställda världen över och omsatte totalt 2,3 miljarder euro under räkenskapsåret 2023.
  •  

     

    1909

    Erwin Sick föds den 3 november i Heilbronn. Fadern är lokförare.
     
    1924–1928
    Optisk utbildning och gesälltid
     
    1932
    Anställning hos Siemens & Halske, Berlin, för beräkning av optik. Efter sex månader upplöses beräkningskontoret. Erwin Sick förflyttas till laboratoriet och får syssla med experiment, beräkning och konstruktion, i synnerhet inom området färgfilm.
     
    1934–1939
    Anställning – först som konstruktör, senare som ingenjör – hos Siemens, Bosch och Askania med krävande utvecklingsprojekt för färgfilm, filmteknik, astronomiska och fysikaliska enheter
     
    1939–1945
    Ledare för laboratoriet på Optischen Werke A.C. Steinheil & Söhne, München
     
    1944
    Äktenskap med Gisela Neumann.
     

     

     

     

    1945

    Ett språng mot självständighet: i en barack i Vaterstetten, nära München, där Erwin Sick bor med sin fru, arbetar han oförtrutet med att utveckla sina idéer beträffande användning och tillverkning av optoelektroniska enheter. Samtidigt försörjer Erwin Sick sig och sin familj med egenhändigt tillverkade radioapparater.
     
    1946
    Den 26 september grundas det företag som så småningom kommer att bli SICK AG: den politiskt obelastade Erwin Sick får tillåtelse av den amerikanska militärregeringen att ”utöva sitt yrke som ingenjör”.
     
    1949
    På ”Achema – utställning och kongress för kemiska, tekniska produkter” som äger rum i Frankfurt får företaget sina första ordrar från leverantörer till den kemiska industrin.
     

    1951

    På mässan för ”tyska uppfinnare och nyheter” i München presenterar Sick den första trämodellen av ljusridån och får diplom ”för kreativt skapande”. Den 20 oktober är inlämningsdagen för patentansökan på den av Erwin Sick uppfunna ljusridån enligt autokollimationsprincipen. Ljusridån blir då företagets tekniska genombrott och basen för ett helt enhetsprogram.
     

    1952

    Under den ”Andra internationella verktygsmaskinutställningen” i Hannover presenterar Sick den första ljusridån för att förebygga olycksfall. Ljusridån är klar för serietillverkning. De därefter inkommande beställningarna möjliggör den första serietillverkningen och blir också företagets ekonomiska genombrott.

    1954

    Erwin Sick ansöker förgäves om ett återuppbyggnadslån i fristaten Bayern. Eftersom Baden-Württemberg beviljar honom denna kredit flyttar han från München till Oberkirch i Baden.
     

    1956

    Företaget som nu har 25 medarbetare flyttar från Oberkirch till Waldkirch till en byggnad som ägs av August Faller KG, An der Allee 7-9. 
    I oktober får SICK patent på en ny typ av reflektorfotocell, som senare kommer att bli en av företagets mest omsatta produkter.
     
    1960
    Grundande av ”Institutet för automation” i München, för att utveckla optoelektroniska enheter för industrin. SICKs huvudargument för nyetablering i München är bristen på kvalificerade ingenjörer i Waldkirch.
     

    1971

    Vid företagets 25-årsjubileum den 26 november tilldelas Erwin Sick Bundesverdienstkreuz klass 1, som överlämnas av justitieminister Rudolf Schieler. 
     

    1976/77

    Uppförande av nybyggnad på Sebastian-Kneipp-Straße. Huset An der Allee 7 – 9 återlämnas till staden.
     
    1977
    Flytt till den nya fabriken på Sebastian-Kneipp-Straße, som fortfarande är företagets huvudkontor.

    1980

    Den 19 november tilldelas Erwin Sick en hedersdoktorsgrad vid fakulteten för maskinteknik vid Tekniska universitetet i München, som erkännande för att han bidragit ”till vetenskaplig och konstruktiv utveckling av optiska enheter med användning av elektroniska signaler”.
     

    1982

    Den 2 december tilldelas Erwin Sick dieselmedaljen i guld ”för sina många uppfinningar inom optoelektroniken”.

    1988

    Erwin Sick drabbas av hjärtinfarkt och avlider den 3 december i en ålder av 79 år.
     
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS