Kuinka kestävä safeRS on?

Tuottavuutta nonstop: safeRS-turvatutka-anturi kestää likaa, pölyä, lastuja, muovihiukkasia ja kipinöitä ja sen ympäröivän valon sietoisuus on korkea. Näin se mahdollistaa luotettavan anturikäytön myös erittäin vaikeissa ympäristöolosuhteissa. safeRS estää ulkoisten tekijöiden vaikutuksen tuotantoprosessiin, eikä prosessia tarvitse keskeyttää. Tämä merkitsee, että antureiden teho pysyy jatkuvasti yhtä hyvänä.
Haluatko katsoa videon myöhemmin vai oletko jo nyt utelias näkemään sisällön? Alla lyhyt yleiskatsaus:
 
The safeRS radar sensor from SICK operates without interruption despite wood chips in the protective field

Pienimmistä häiriöistä, esimerkiksi lastujen aiheuttamista...

The safeRS radar sensor from SICK operates without interruption despite large objects in the protective field

... aina suurten kohteiden aiheuttamiin häiriöihin – safeRS vähentää koneiden virheelliset sammutukset minimiin.

Turvalliset tutka-anturit
Turvalliset tutkajärjestelmät vaara-alueiden valvontaan ankarissa ympäristöolosuhteissa
safeRS/safeRS3