SICK kiittää käynnistäsi Internet-sivuillamme ja kiinnostuksestasi yritystämme, tuotteitamme ja palvelujamme kohtaan. Yksityisyytesi suojaus on meille tärkeä asia, ja haluamme sinun tuntevan olosi turvalliseksi vieraillessasi Internet-sivuillamme. Tätä varten kerromme seuraavaksi, mitä tietoja käsitellään sinun vieraillessasi Internet-sivuillamme.
Use of the event booking
Data controller | The responsible controller organisation is stated in the booking form for each event. |
Purpose of processing | Online- and on-site events |
Categories of data |
|
Legal basis | For the data collection for preparing, organising, executing and evluating the event:
For the anonymisation of data for statistical purposes:
|
Legitimate company interest | The data of the event will be used in anonymised for for statistical purposes. This includes information to determine interest in the event and parts of the event in order to improve our offering, for example the number of participants. This data is exclusively processed so no personal reference is possible. |
Consequences of non-disclosure | You are not legally required to disclose your personal data. If you choose not to disclose this data, however, it will not be possible to participate in the event. |
Period of storage | We store your data for the duration of the event and beyond that for a maximum time of additional 8 weeks for the purpose of anonymising the data. The anonymised data is used for statistical purposes, for which no personal reference is retained. For paid events for a maximum of 10 years according to § 147 AO, § 257 HGB. |
Origin of the data | We only process data that you provide to us directly. |
Recipients of the data | eveeno, Ellenbogen 8, D-91056 Erlangen, Germany |
Transmission to third countries | If your company is located in a third country, personal data may be transmitted to this third country for billing purposes. |
Logic of automated decision-making | We do not perform any automated decision-making. |
Oikeutesi
Sinulla on oikeus
- saada tietoja sinua koskevista henkilötiedoista;
- tehdä korjauksia sinua koskeviin henkilötietoihin;
- vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista tai niiden käytön estämistä;
- Vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä;
- pyytää sinua koskevien henkilötietojen siirrettävyyttä;
- peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn tulevaisuudessa, mikäli henkilötietojesi käsittelyn perusteena on ollut antamasi suostumus; sekä
- valittaa valtuutetulle tietosuojaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että sinua koskevien henkilötietojen käyttö rikkoo tietosuojalakia.
Käänny tätä varten tietosuojavaltuutettumme puoleen. Reagoimme soveltuvalla tavalla kaikkiin pyyntöihin.
Muutos tietosuojavakuutukseen
Pidätämme oikeuden mukauttaa koska tahansa tietosuojavakuutustamme voimassa oleviin vaatimuksiin. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojavakuutus on nähtävissä koska tahansa Internet-sivuillamme.