Protección del medio ambiente

El proceso de convertir materias primas en productos acabados exige de muchas etapas. En cada una de ellas hay premisas que sirven a SICK para diseñar su producción de manera sostenible.

environment

Para ello, nuestro enfoque se centra en cuatro ámbitos: las emisiones de CO2, los residuos y las aguas residuales, la utilización de materiales y el uso de productos SICK por parte de los clientes.

Estándar internacional de gestión medioambiental ISO 14001

Siguiendo la tradición de Erwin Sick, fundador de la empresa y convencido defensor de la preservación del medio ambiente durante más de 60 años, SICK está sensibilizada con el desarrollo sostenible de la compañía. A fin de minimizar todo lo posible el impacto medioambiental durante el proceso de producción, SICK sigue una estrategia de protección medioambiental y mitigación del cambio climático en tres niveles:

 

  1. Evitar los efectos negativos en la medida de lo posible.
  2. Reducir los efectos negativos en caso de que no puedan
  3. Optimizar dichos efectos en caso de no poder reducirlos.

 

En la implantación de esta estrategia, SICK se basa en un sistema de gestión energética y mediaambiental anclado sólidamente en la empresa desde hace mucho tiempo. SICK publica anualmente una declaración medioambiental de conformidad con el estándar EMAS que, a partir de indicadores, proporciona información sobre todos los impactos relevantes para el medio ambiente y sobre los objetivos medioambientales que se derivan de dichos impactos. SICK cumple estos objetivos medioambientales a través de proyectos en diferentes áreas corporativas dentro de la estrategia de los tres niveles de protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático. Para ello, nuestro enfoque se centra en cuatro ámbitos

 

  1. Emisiones de CO²
  2. Residuos y aguas residuales
  3. Utilización de materiales y sustancias peligrosas
  4. Uso de productos SICK

 

system avoid reduce optimize
system avoid reduce optimize
Certificaciones:

Todas las delegaciones alemanas y los centros de producción ubicados en Hungría, EE. UU, y Malasia cuentan con un sistema de gestión medioambiental certificado conforme a ISO 14001. Además de esta certificación, la sede central de Waldkirch y las delegaciones de Reute y SICK Vertriebs-GmbH en Düsseldorf cuentan con un sistema de gestión medioambiental certificado conforme a EMAS (Eco Management and Audit Scheme) y un sistema de gestión energética certificado según ISO 50001.

Algunos ejemplos prácticos

solar
Transformación de la radiación solar en energía eléctrica

En 2011, SICK instaló y puso en funcionamiento un total de 975 m² de paneles fotovoltaicos entre sus plantas de Reute y Waldkirch por mediación de inversores externos. Con esta aportación, SICK AG dispone ya de una superficie total de 1375 m² cubierta por estos paneles, que generan anualmente unos 160.000 kW/h, con una potencia instalada de casi 170 kWp.

good for the environment
Todo son ventajas, incluso para el medio ambiente

Empresas de numerosos sectores llevan largo tiempo utilizando los sensores de SICK para obtener una producción eficiente y preservar así los recursos. Al mismo tiempo, SICK también promueve la máxima protección del medio ambiente en sus propios procesos. Por ejemplo, la conversión gradual a sistemas de pintura con base acuosa permite reducir las emisiones de disolventes en hasta 3,5 toneladas cada año.

electronics manufacturing
Soldadura ecológica en la fabricación de componentes electrónicos

La base de los sensores SICK consiste en un sistema electrónico potente y fiable. También en este exigente proceso de fabricación se utilizan métodos respetuosos con el medio ambiente. El proceso de soldadura sin plomo se ha implantado en SICK desde 2006 y se encuentra disponible para su uso en nuevos productos.