La historia de SICK

En combinación con sistemas ópticos de precisión y dispositivos electrónicos inteligentes, la luz se puede utilizar para llevar a cabo infinidad de tareas. Este potencial no se le pasó por alto al Dr. E.h. Erwin Sick, que ya en 1946 decidió fundar su propia empresa. Durante las décadas siguientes, llegó a convertirse en un proveedor global de soluciones y sensores inteligentes para la tecnología de automatización industrial.

    • SICK AssetHub
      2019

      SICK AssetHub: SICK AssetHub es un servicio web digital con el que podrá gestionar los gemelos digitales de todos los dispositivos o instalaciones de una empresa en función del fabricante.

    • outdoorScan3
      2018

      outdoorScan3: El primero de su clase en todo el mundo: SICK presenta el escáner láser de seguridad outdoorScan3 para el uso en exteriores.

    • AppSpace
      2017

      AppSpace: SICK AppSpace combina software y hardware, y se compone de dos elementos: los sensores programables de SICK y el kit de desarrollo de aplicaciones para sensores SICK AppStudio.

    • InspectorP6x
      2016

      InspectorP6x: Procesamiento de imágenes 4.0 - Cámara programable InspectorP6xx.

    • microScan3
      2015

      microScan3: La innovadora tecnología de exploración safeHDDM® confiere a microScan3 una extraordinaria robustez, también con presencia de polvo y luz artificial, y proporciona unos datos de medición de gran precisión. Esto permite aumentar la productividad y la disponibilidad de las máquinas.

    • GLARE
      2014

      GLARE: los sensores de brillo GLARE determinan el grado de brillo de las superficies planas de los objetos y pueden distinguir entre objetos de diferentes grados de brillo.

    • Flexi Loop
      2013

      Flexi Loop: con el exclusivo concepto de integración descentralizada Flexi Loop, SICK satisface la demanda de poder conectar en cascada interruptores y sensores en una misma máquina de forma rentable.

      DeltaPac: Para una mayor eficiencia y calidad en la industria del envasado: la fotocélula MultiTask DeltaPac combina la Tecnología Delta-S®, dos balanzas energéticas de alta resolución, SIRIC® y medición de la distancia. El sensor detecta contornos de objetos en función de su dirección con radios de hasta 20 mm gracias a sus cuatro modos de servicio que pueden seleccionarse con un solo clic.

    • GHG-Control
      2012

      GHG-Control: medición de gases de efecto invernadero sin emplear el método de cálculo

      FLOWSIC500: El primer contador de gas compacto por ultrasonidos para la distribución de gas.

    • EKS/EKM36
      2011

      EKS/EKM36: nuevo sistema de realimentación del motor con interfaz digital HIPERFACE DSL

      MERCEM300Z: innovador analizador de mercurio con sensibilidad superior

    • Color Ranger E
      2010

      Color Ranger E: primera cámara 3D de alta velocidad del mundo con potente tecnología de procesamiento de color.

    • Navigation basierend auf natürlichen Landmarken
      2009

      Navegación basada en marcas terrestres naturales.

    • 2007

      Sensor CCD de alta gama con iluminación integrada

    • Kleinster Sicherheits-Laserscanner
      2006

      El escáner láser de seguridad más pequeño: S300.

    • 2005

      IO-Link: comunicación ininterrumpida a través de innovadora interfaz de sensor/actuador.

      Los sistemas RFID permiten la identificación sin que exista contacto visual entre el objeto que debe identificarse y el lector.

    • Dreidimensionale Kamerasensoren
      2004

      Sensores tridimensionales con cámara.

    • 2004

      Primer sistema de seguridad basado en cámara de alto nivel de seguridad para prensas.

    • 2003

      Nueva generación de barreras fotoeléctricas: matriz de sensores con medición de resolución de tiempo y posición del objeto a detectar y, especialmente del entorno.

    • 2002

      Escáner láser de proximidad con conmutación dinámica de campo protector para sistemas de transporte sin conductor.

    • Hochgeschwindigkeits-2D-Codeleser
      2001

      Lector de códigos 2D de alta velocidad. 

      Sensor de visión con función de aprendizaje.

    • 2000

      Sensor para cilindros en miniatura

      Sistemas de bus de seguridad.

    • 1999

      Primera barrera fotoeléctrica que detecta las secciones de luz de una línea láser sobre un campo de 32 x 32 píxeles para determinar la forma y posición de objetos.

      Primera variante económica y compacta de palpador fotoeléctrico basado en la tecnología de tiempo de vuelo.

      Primera barrera fotoeléctrica con carcasa de teflón para la industria electrónica y de procesos.

      Primer lector de códigos de barras que integra enfoque automático basado en la tecnología de tiempo de vuelo.

      El sensor de imán completamente recubierto por extrusión más pequeño.

    • 1998

      Primera fotocélula de reflexión directa insensible a las fuentes de luz extraña.

    • 1997

      La tecnología SICK Modular Advanced Recognition Technology (SMART) permite identificar códigos de barras dañados.

      Primer sensor de contraste con aprendizaje dinámico y alta frecuencia de conmutación.
       
    • 1996

      Primer dispositivo de tiempo de vuelo para el posicionamiento en estantes de almacenes altos.

      Primera barrera fotoeléctrica con supresión de luz ambiental.

      Primera barrera fotoeléctrica en miniatura con supresión de fondo.

      Primera aplicación de un escáner láser de proximidad para la medición de volumen.

      Primer sensor de luminiscencia para la automatización industrial con LED UV.

    • 1995

      Primer sensor de color.

    • 1993

      Primer escáner palpador de superficies con categoría de seguridad 3 para la protección de zonas peligrosas.

    • 1991

      Primera aplicación de escáneres palpadores de superficies para la protección de objetos (p. ej., a la entrada y salida de compuertas).

    • Erste Entfernungserfassung mit Laserlicht
      1989

      Primer cálculo de distancia con luz láser a partir del principio de medición por duración de recorrido de impulsos.

    • Primer espectrómetro de matriz de diodos in situ para óxido de azufre, óxido de nitrógeno y amoniaco.

    • 1983

      Medidor de monóxido de carbono para la supervisión de emisiones en túneles de carretera.

      Primera aplicación de caracteres de código impreso para su lectura con escáneres láser.
    • Erstes Volumenstrommessgerät
      1982

      Primer medidor de caudal volumétrico por ultrasonidos.

    • 1978

      Primer analizador de gases in situ para dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno (correlador de filtrado).

      Primera barrera fotoeléctrica que detecta la posición de un reflector mediante un elemento receptor cuádruple.
    • 1976

      Primer escáner de superficies con haz rotatorio en V y reflector especial de categoría de seguridad 2 para la protección de zonas peligrosas.

    • 1975

      Introducción del diodo semiconductor para los haces emitidos por palpadores y barreras fotoeléctricas.

      Primera cortina fotoeléctrica de seguridad para el control de pantallas protectoras en prensas excéntricas.

      Primer lector de códigos de anillas de colores que detecta codificaciones con anillas de colores en ampollas.

       

    • 1973

      Cable de fibra óptica para detectar objetos pequeños en espacios reducidos.

    • 1970

       Primer sensor de luminiscencia para la detección de luminóforos en objetos.

    • 1967

       Identificación de códigos de barras en prospectos, cajas plegables, latas, tubos, etc. para la industria farmacéutica.

    • 1964

      Primer dispositivo de control de curvas para guiar una fresadora copiadora siguiendo un plano constructivo; precursor de las fresadoras de control numérico actuales.

    • 1962

      Primer escáner óptico de altura para el control del nivel de llenado.

    • 1960

      Primer monitor de canillas para hilos muy finos (principio de autocolimación).

    • optischer Zähler
      1959

      Primer contador óptico rápido con pantalla y valores teóricos preconfigurados para la detección rápida de objetos pequeños.

    • 1956

      Primer monitor de gas de combustión optoelectrónico basado en el principio de autocolimación.

    • Unfallschutz-Lichtvorhang
      1952

      Cortina de luz estática de protección contra accidentes con espejo cóncavo y sin rueda de espejos.

    • Nahtaster Sensor
      1951

      Sensor de proximidad NT1:

      • dispositivo de control de marcas de impresión para la industria del embalaje
      • Primera cortina de luz para la protección contra accidentes en maquinaria de producción
       
    • Skizze
      1950
      En combinación con sistemas ópticos de precisión y dispositivos electrónicos inteligentes, la luz se puede utilizar para llevar a cabo infinidad de tareas. Este potencial no se le pasó por alto al Dr. E.h. Erwin Sick, que ya en 1946 decidió fundar su propia empresa. Durante las décadas siguientes, llegó a convertirse en un proveedor global de soluciones y sensores inteligentes para la tecnología de automatización industrial.
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1993
    • 1991
    • 1989
    • 1983
    • 1978
    • 1976
    • 1975
    • 1970
    • 1967
    • 1964
    • 1962
    • 1960
    • 1959
    • 1956
    • 1952
    • 1951
    • 1950
  • 1946

    Nacimiento de la actual SICK AG:
    el gobierno militar estadounidense en Múnich concede a Erwin Sick la licencia para abrir su propia oficina de ingeniería.

    1952
    Presentación en la Feria Internacional de Herramientas Mecánicas de Hannover de la primera cortina de luz de prevención de accidentes del mercado. Los pedidos subsiguientes permitieron la primera producción en serie y supusieron un gran avance económico.
     
    1956
    La empresa, compuesta por 25 empleados, se traslada a Waldkirch.
     
    1972
    Fundación de la primera filial en Francia.
     
    1975
    SICK cruza el Atlántico: fundación de una filial en EE. UU.

    1988
    Erwin Sick fallece a la edad de 79 años. Gisela Sick sigue dirigiendo la empresa de su marido como accionista principal.
     
    1996
    La empresa Erwin Sick GmbH pasa a ser una sociedad anónima.
     
    1999
    Primera emisión de acciones para los empleados a escala nacional e internacional.
     
    2006
    SICK celebra su 60º aniversario.
     
    2020
    La empresa, fundada en 1946, tiene presencia en todo el mundo y cuenta con más de 50 sociedades filiales y participaciones, así como numerosas representaciones. Durante el año fiscal 2020, SICK empleó a más de 10.000 personas en todo el mundo y alcanzó un volumen de negocios de unos 1.700 millones de euros.
     
    2023
    SICK es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones para aplicaciones basadas en sensores en aplicaciones industriales. Fundada en 1946 por el doctor honoris causa en ingeniería Erwin Sick y con su sede principal en Waldkirch de Brisgovia, junto a Friburgo, es uno de los líderes tecnológicos y de mercado y está presente en todo el mundo con 60 sociedades filiales y conglomerados, así como numerosas agencias. SICK da empleo a más de 12.000 personas en todo el mundo y ha registrado un volumen de ventas consolidado de 2.3 millones de euros en el año fiscal de 2023.
  • 1909

    El 3 de noviembre nace en Heilbronn (Alemania) Erwin Sick, hijo de un maquinista de locomotoras.
     
    1924 - 1928
    Recibe formación en óptica y adquiere el grado de oficial.
     
    1932
    Inicia su carrera en Siemens & Halske, Berlín, como aritmético óptico. Seis meses después, el departamento de Aritmética cierra y Erwin Sick es trasladado al laboratorio. Allí se le asignan tareas experimentales, aritméticas y constructivas, especialmente en el área de las películas en color.
     
    1934 - 1939
    Sick trabaja, primero como constructor y más tarde como ingeniero, para Siemens, Bosch y Askania participando en exigentes proyectos de desarrollo de películas en color, tecnología cinematográfica y equipos de astronomía y de física.
     
    1939 - 1945
    Dirige el laboratorio de los talleres ópticos A.C. Steinheil & Söhne de Múnich.
     
    1944
    Contrae matrimonio con Gisela Neumann.
     

    1945

    Comienza a trabajar por cuenta propia: Erwin Sick vive con su mujer en un viejo cuartel en Vaterstetten, cerca de Múnich, donde se muestra resuelto a perseguir su objetivo de fabricar dispositivos optoelectrónicos. Erwin Sick mantiene a su familia con lo que gana con las radios que fabrica.
     
    1946
    El 26 de septiembre funda la que más tarde se convertiría en SICK AG: Erwin Sick, sin ningún tipo de afiliación política, recibe un permiso del gobierno militar estadounidense “para ejercer su profesión de ingeniero”.
     
    1949
    Se reciben los primeros pedidos en la feria “Achema”, celebrada en Frankfurt tras muchos años de interrupción. Achema es un “certamen de exposición de aparatos químicos” organizado por proveedores de la industria química
     

    1951

    En la “Feria de inventores alemanes y nuevos avances” celebrada en Múnich en junio, Sick presenta el primer modelo de madera que había realizado de su cortina de luz y recibe un certificado “por su creatividad excepcional”. El registro de la patente del 20 de octubre de la cortina de luz inventada por Erwin Sick sobre el principio de autocolimación constituye una revolución técnica y la base para un amplio elenco de dispositivos.
     

    1952

    En la “Segunda exposición internacional de máquinas herramienta” celebrada en Hannover, Sick presenta la primera cortina fotoeléctrica para prevención de accidentes del mercado. Los pedidos recibidos permiten la primera producción en serie y acaban suponiendo un gran avance económico para la empresa.

    1954

    Erwin Sick trata de obtener sin éxito un préstamo del Estado Libre de Baviera para fortalecer la empresa. Cuando Baden-Württemberg le concede uno, se traslada de Múnich a Oberkirch, en Baden.
     

    1956

    La empresa, con sus 25 empleados, se traslada de Oberkirch a Waldkirch y se instala en el edificio de August Faller KG, ubicado en la calle An der Allee 7-9. 
    En octubre, Sick patenta un nuevo tipo de fotocélula de reflexión sobre espejo que más tarde se convertirá en uno de los productos más vendidos de la empresa.
     
    1960
    Fundación del “Instituto de Automatización” en Múnich para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos para la industria. El argumento principal de Sick para fundar la organización en la capital del estado de Baviera es la falta de ingenieros cualificados en Waldkirch.
     

    1971

    El Ministro de Justicia Rudolf Schieler otorga a Erwin Sick la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, 1.ª clase, con motivo del 25º aniversario de la fundación de la empresa el 26 de noviembre. 
     

    1976/77

    Se levanta el edificio de la calle Sebastian-Kneipp-Strasse. La casa de la calle An der Allee 7-9 se devuelve a la ciudad.
     
    1977
    Traslado a la nueva planta de la calle Sebastian-Kneipp-Strasse, sede de la empresa hasta nuestros días.

    1980

    El 19 de noviembre, la Facultad de Maquinaria de la Universidad Politécnica de Múnich otorga a Erwin Sick un doctorado honorario en ingeniería en reconocimiento a su aportación “al desarrollo científico y constructivo de dispositivos ópticos con evaluación de señales electrónicas”.
     

    1982

    El 2 de diciembre, Erwin Sick recibe la Medalla Rudolf Diesel de oro “por sus numerosas invenciones en optoelectrónica”.

    1988

    El 3 de diciembre, a los 79 años, Erwin Sick sufre un ataque cardiaco que le cuesta la vida.
     
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS