Sikkerhed og navigering til LGV’er i produktionslogistikken takket være et pålideligt partnerskab

13. mar. 2023

Fra Italien ud til hele verden: Omhyggelig og sikker emballering og håndtering af produkter. Det sørger OCME for. I hjertet af industriområdet i det nordøstlige Italien har en modelvirksomhed , som er blandt verdens største producenter af emballageteknologi, sit hovedsæde. Succesen med dens LGV-løsninger (= Laser Guided Vehicles) kan den bl.a. takke sit mangeårige partnerskab med SICK for.

I 20 år har OCME leveret et stort udvalg af løsninger til emballering af produkter til sine kunder. Fra påfyldning af viskøse væsker over emballeringen og palleteringen til LGV’er til virksomhedsintern logistik. Til produktionslogistikken udvikler OCME håndteringsteknologier og især laserførte køretøjer som nøglen til optimering af det indbyggede logistikmanagement.

”Som en mellemstor virksomhed kan vi udvikle skræddersyede løsninger til vore kunder,” forklarer Roberto Schenetti, Sales Manager AGV hos OCME. ”Vi kan reagere med passende løsninger til stort set alle nye behov hos vore kunder.” OCMEs flagskib er AURIGA-serien, der udmærker sig ved stor pålidelighed og stor fleksibilitet under anvendelsen og er designet, så det er hurtig og let at implementere.

The flagship of OCME's portfolio is the highly reliable and flexible AURIGA range
Flagskibet i OCMEs portefølje er den yderst pålidelige og fleksible AURIGA-serie.
The flagship of OCME's portfolio is the highly reliable and flexible AURIGA range
Flagskibet i OCMEs portefølje er den yderst pålidelige og fleksible AURIGA-serie.

Partnerskabet med SICK gør hele forskellen på markedet

Som altid kommer det på markedet an på produkter af høj kvalitet. Samtidigt er markedsudviklingen ekstremt kompleks og uberegnelig. Hvordan forbereder man sig på så foranderlige omgivelser? At kunne stole på sin partner gør en forskel.

Roberto Schenetti (right), Sales Manager AGV at OCME, in conversation with Giorgia Gandolfi.
Roberto Schenetti (t.h.), Sales Manager AGV hos OCME, i en samtale med Giorgia Gandolfi.
Roberto Schenetti (right), Sales Manager AGV at OCME, in conversation with Giorgia Gandolfi.
Roberto Schenetti (t.h.), Sales Manager AGV hos OCME, i en samtale med Giorgia Gandolfi.

Schenetti understreger: ”Vort partnerskab med SICK er resultatet af en lang udvælgelsesproces. Vi har analyseret vort marked omhyggeligt, og det har vist sig, at SICK kunne tilbyde os et partnerskab, som havde en meget højere værdi for os en blot anvendelsen af teknologien. ”Partnerskabet mellem SICK og OCME er i de sidste 20 år vokset i takt med de mange udfordringer. ”I de seneste to årtier har SICK forsynet os med de rigtige sensorløsninger, så vi kunne udvikle ny LGV-typer, der kan leve op til de forandrede markedskrav.”

 

Hvordan ser fremtiden ud? Safety First med sikkerhedslaserscanneren microScan3

Apropos vækst: Hvad vil fremtiden bringe? Selvom LGV’erne allerede er meget sikre køretøjer, for eksempel sammenlignet med manuelt førte gaffeltrucks, ønsker OCME og SICK at udvikle systemer, der eksplosivt kan øge produktionslogistikkøretøjers sikkerhed. Sales Manageren fra OCME forklarer: ”Det er meget vanskeligt at spå om fremtiden. Men jeg går ud fra, at sikkerhedsstandarden for vore køretøjer løbende vil blive strengere.” Også i de kommende år vil sikkerheden have højeste prioritet.

Will continue to have top priority in the coming years - safety for people and vehicles.
Vil også have højeste prioritet i de kommende år – sikkerhed for menneske og køretøj.
Will continue to have top priority in the coming years - safety for people and vehicles.
Vil også have højeste prioritet i de kommende år – sikkerhed for menneske og køretøj.

Projektets kerne er en forbedret løsning ”made in SICK”: Den robuste sikkerhedslaserscanner microScan3. På OCMEs køretøjer gør den det muligt at skabe et virtuelt sikkerhedsområde omkring køretøjet, hvor objekter og personer kan identificeres og beskyttes. Hvis der registreres en bevægelse, kommunikerer sensoren med køretøjet og giver det besked om at sænke farten eller standse. ”På den måde sikrer vi, at køretøjet ikke forårsager materielle skader eller personskader,” forklarer Schenetti.

The heart of the project - the robust microScan3 safety laser scanner.
Projektets kerne – den robuste sikkerhedslaserscanner microScan3.
The heart of the project - the robust microScan3 safety laser scanner.
Projektets kerne – den robuste sikkerhedslaserscanner microScan3.

 

Win-win-situation for innovationer i produktionslogistikken

Tillid, løbende videreudvikling og teknologiske innovationer er grundlaget for et succesrigt partnerskab. OCME og SICK er et overbevisende eksempel på, at en pålidelig relation mellem forretningspartnere også fører til en win-win-situation i en meget dynamisk branche som produktionslogistikken.

 

Yderligere bidrag

Autonome køretøjer fra Asseco CEIT – komplet udstyret med intelligent sensorteknik

Læs mere

Mere autonom takket være modulopbygget køretøjsflåde: Komplet drift inde og ude i intralogistikken

Læs mere

Automatisering af intralogistik: perfektionering af den førerløse gaffeltruck

Læs mere

Har du andre spørgsmål?

Kontakt vore eksperter

Mobile Robotter:
Move into new dimensions

Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller på serviceområdet. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter

Læs mere