Energimonitering af sensoren helt op i Cloud: Producer bæredygtigt, og spar penge

4. aug. 2021

GO BEYOND. Discovery #8 

At sikre bæredygtighed og reducere energiforbruget er vel et aktuelt krav i enhver branche. Siden virksomheden blev etableret for 75 år, har SICK AG udviklet sensorløsninger til et bedre miljø og har sat sig som mål at sænke nettoudledningen af drivhusgasser verden over til nul inden 2030. Dette engagement og den viden om at skåne ressourcerne samt miljøbeskyttelse har begge både tradition og fremtid. Det beviser de innovative løsninger til energimonitering på basis af den smarte flowmåler FTMg.

For decades, SICK has been implementing sustainable and energy-saving measures in production, logistics, and other energy-relevant areas at all its sites.
For decades, SICK has been implementing sustainable and energy-saving measures in production, logistics, and other energy-relevant areas at all its sites.

På alle de steder, hvor SICK er til stede, har virksomheden i årtier anvendt energibesparende og bæredygtige metoder i produktionen, logistikken og på andre energirelevante områder. Kravene til deres egne fabriker som ”interne kunder”, men også talrige projekter med eksterne kunder, og deres ønsker frembringer jævnligt nye ideer til produkter og løsninger, så man ved hjælp af sensorer kan bevare et miljø, der fortsat er værd at leve i. Og her ser man gang på gang, at ressource- og omkostningseffektivitet supplerer hinanden – således at både miljø og virksomheder i fællesskab får gavn af det. Et af de seneste eksempler herpå er FTMg (Flow Thermal Meter for gases), omkring hvilken SICK har udviklet et nuanceret løsningskoncept til trykluftmonitering.

 

FTMg: Flowmåling i pneumatiske systemer

FTMg er en multifunktionel flowmåler til ikke-korrosive gasser, som desuden også kan måle temperatur og procestryk. Den anvendes i pneumatiske systemer til at måle forbruget af trykluft og vise det i kWh samt overvåge procestrykket. Derudover kan den detektere ekstraforbrug på grund af lækager i pneumatiknettet og således forhindre unødvendige energiomkostninger. De data, som sensoren genererer, kan derudover også anvendes til at træffe foranstaltninger til reduktion af energiforbruget i henhold til ISO 50001. Konkret handler det f.eks.om styringen af til- og frakobling af processer og maskiner, kompressor- og spidsbelastningsstyring. Dermed kan sensoren yde et vigtigt bidrag til bæredygtig og ressourceskånende samt energi- og omkostningseffektiv produktion. Det bevises af anvendelser i forskellige af SICKs fabrikker samt i forbindelse med projekter hos pilotkunder.

 

Intelligent sensor, integration i dit system eller samlet løsning?

Flowmåleren FTMg til energimåling i realtid er en af flere forskellige sensorløsninger til pneumatikken, som findes i SICKs portefølje. Med denne sensor tilbyder SICK p.t. en skalerbar løsning til trykluftmonitering i tre byggetrin: FTMg’en inklusive en stand-alone webserver, én eller flere FTMg’er med IIoT-gateway, f.eks. TDC-E fra SICK til databehandling og -integration i et kundespecifikt MES-, Cloud- oder energiledelsessystem samt Monitoring Box som kompletløsning til FTMg-flowmålere inklusive monitoring-app, dashboard med alarmfunktion, integration og tilhørende software- og Cloud-services. Her er det vigtigt, at løsninger er ”levende”, dvs. SICK står til rådighed som en kompetent partner, der tilpasser, integrerer og allerede sammen med kunden har implementeret løsninger til trykluftmonitering omfattende alt fra software til integration.

The Monitoring Box as a complete solution for FTMg flow sensors
The Monitoring Box as a complete solution for FTMg flow sensors

 

Stort incitament til at beskæftige sig med energi- og trykluftmonitering

I mange virksomheder kommer der i stadigt stigende grad fokus på energiledelse. De ønsker at kunne registrere deres energiforbrug transparent for dermed at kunne sænke deres energiomkostninger. Her flyttes midtpunktet for interessen mere og mere over på trykluftmonitering. Udover den elektriske energi er trykluft nemlig blandt de hyppigst anvendte energiformer i industrien. Og helt sikkert blandt de dyreste. Monitering af trykluftforbruget sker derfor med det formål – via effektiv drift af maskinerne og brugen af velfungerende pneumatikkomponenter – at sikre omkostningseffektiv og bæredygtig brug af denne energiform.

The FTMg flow sensor for real-time energy measurement is one of several sensor solutions for pneumatic systems in the SICK product range.
The FTMg flow sensor for real-time energy measurement is one of several sensor solutions for pneumatic systems in the SICK product range.

 

En anden årsag til, at virksomhederne beskæftiger sig med emnet, fremgår af ISO 50001: Energiledelsessystemer – Krav med vejledning til anvendelse. Denne standard hjælper ikke bare med at opbygge et sådant ledelsessystem, men danner også grundlaget for certificering. I Tyskland er den en forudsætning for, at energiintensive virksomheder til dels kan slippe for EEG-gebyrer samt for, at producerende virksomheder kan slippe for fuld betaling af strøm- og energiafgifter. Desuden hjælper den virksomheder med at indhente midler til investering m.m. i soft-og hardware til måle-, styre- og reguleringsteknik samt sensorer, der etableres forbindelse med oprettelsen eller anvendelsen af et energi- eller miljøledelsessystem.

 

Mange forskellige interessegrupper i forbindelse med trykluft-monitering

Mange forskellige forretningsområder er interesseret i energi- og trykluftmonitering. For eksempel ønsker produktionsingeniører at kunne sammenligne elementers og anlægstypers trykluftforbrug. For de produktionsansvarlige er det et spørgsmål om, hvordan de gennem en dynamisk lækagetest i den løbende drift kan undgå maskinstilstande og stilstandstider, og hvor stort et eventuelt trykluftforbrug er uden for produktionstiderne. De ønsker at kunne detektere spidsbelastninger for, som et eksempel, at kunne tilpasse kompressorreguleringen. Desuden lægger de vægt på et overskueligt dashboard, som de kan se alle flowmålere og deres status på.

For vedligeholdelsespersonalet gælder det om at kunne identificere de primære forbrugere af trykluft, at få rettidig besked om overskridelse af bestemte grænseværdier, hurtigt at finde frem til eventuelle lækager og naturligvis om rettidig planlægning af vedligeholdelse af energitilførslen. Energi- og miljørepræsentanternes interesse fremgår umiddelbart af jobtitlen – indtil certificering af virksomheden i henhold til ISO 50001. Omkostningsberegnere og controllere ønsker et så detaljeret overblik som muligt over udgifterne til anlæggene, processerne og produkterne, så produktionsudgifterne kan beregnes mere præcist, og så man forbliver konkurrencedygtig. Og som indehaver, CEO og direktion vil man naturligvis altid gerne være informeret om muligheder for besparelser.

In many companies, systematic energy management is increasingly taking center stage.
In many companies, systematic energy management is increasingly taking center stage.

 

Første interne implementeringer og sammen med pilotkunder

Motivationen til at implementere systematisk energi- og trykluftmonitering stammer altså fra en heterogen intern konfliktsituation. Det gælder også for de første implementeringer, som SICK har foretaget i forskellige af deres egne fabrikker. I afdelingen i Freiburg-Hochdorf overvåger FTMg’en med en TDC-E som gateway trykluftforsyningen til et automatisk montageanlæg. Det sikrer kontinuerlig drift af anlægget og gør trykluftforbruget og udgifterne transparente. I fabrikken i Reute anvendes FTMg til dataoptagelse ved en CNC-maskine samt i en produktionslinje til printplader. Takket være multifunktionaliteten egner sensoren sig ikke kun til trykluftmonitering – den kan også anvendes til at måle det aktuelle flow i volumen- og massestrømmen samt energi i kWh; den kan måle tryk og temperatur og gøre dem tilgængelige live, for eksempel til Monitoring Box. I virksomhedens hovedsæde i Waldkirch beviser FTMg’en sit værd via en IoT-gateway TDC-E indbygget i energimoniteringen på fabrikken – i permanent drift i klimaskabe til sikkerhedslaserscannere.

Også hos de første pilotkunder anvendes forskellige udbygningstrin for trykluftmonitering med FTMg. Især kompletløsningen med monitoring-appen er der stor interesse for, for eksempel hos BOCK i bayerske Postbauer-Heng. Som producent af højkvalitetskomponenter i til kontorstole, lounge-møbler og automobilindustrien leverer BOCK til branchens store brands, direkte eller indirekte, via deres internationale afdelinger. Efter en gennemgribende analyse af kravene og teknisk rådgivning fra SICK blev energiledelsessystemet til trykluftsystemet i en hal planlagt, udarbejdet og installeret i fællesskab med BOCK. Det vil være en ekstra merværdi, at driftsomkostningerne til trykluft kan observeres mere præcist. ”Fra SICK modtager vi en skræddersyet løsning, der dækker alt: Standardiseret hardware, software specifikt udviklet til os samt fremtidsorienteret og sikkerhedskrypteret konnektivitet helt op i Cloud,” bekræfter Christian Bock, teknisk direktør Engineering / Processes hos BOCK.

De, som ønsker at fordybe sig i emnet energi- og trykluftmonitering, kan finde yderligere informationer i SICKs hvidbog ”Multifunktionel monitering af trykluftforbrug til energiledelsessystemer i henhold til ISO 50001:2018“.

 

Læs mere

Nøglefærdig løsning til industriel billedbehandling: Inspektion via flaskehalsen

Læs mere

Condition Monitoring i energiforsyningen: Svar fra fremtiden

Læs mere

Optimering af processer i solcellevirksomheder – sol under strøm

Læs mere

The products
featured in this
article are now
supplied by Endress+Hauser.

Click here for the products on endress.com