Større sikkerhed og effektivitet

1. sep. 2025

Printpladetests med skræddersyet robotteknologi og software 

Inden for elektronikproduktion tæller hvert minut. PT-Elektrik er fuldt ud klar over dette og har derfor besluttet at optimere sine kvalitetssikringsprocesser med avanceret robotteknologi og innovative softwareløsninger for at imødekomme højere krav. Sikkerhedssystemet sBot Speed URCap gør ikke kun deres processer mere effektive, men også sikrere.

The safety system sBot Speed – URCap is making their processes more efficient and safer.
The safety system sBot Speed – URCap is making their processes more efficient and safer.

Operatør i det farlige område

PT-Elektrik, en førende virksomhed inden for automatisering og kvalitetssikring, bruger en e-serie robot (også kendt som en URe-robot) og sætter dermed nye standarder i sin kvalitetssikringsproces for printplader. Da robottens arbejdsområde er placeret i nærheden af andre slutinspektioner, der bruges af mennesker, skulle området omkring robotten sikres. Løsningen skulle være enkel og hurtig at implementere.

 

sBot Speed i aktion

Kvalitetssikringsprocessen begynder med, at robotten samler printpladerne op og lægger dem ind i slutinspektionen, hvor de gennemgår omfattende kvalitetskontroller.URe-robotterne i slutinspektionerne betjenes med et softwareværktøj, der er inkluderet i SICK sBot Speed - URCap-systemet. Den grafiske brugergrænseflade (GUI) muliggør hurtig og nem konfiguration af laserscannerens beskyttelsesfelter. sBot Speed – URCap bruger en nanoScan3-sikkerhedslaserscanner med en beskyttelsesfeltrækkevidde på op til tre meter og en opløsning på 0,1 grader.Denne scanner er direkte forbundet til robotstyringen, hvilket muliggør en præcis objektdetektion.

When the PCBs are in place, several systems from SICK get to work inspecting them.
When the PCBs are in place, several systems from SICK get to work inspecting them.

"Implementeringen af sBot Speed – URCap-teknologien har forbedret vores produktionsprocesser markant." 

Pavel Troják, CEO for PT-Elektrik

 

Når printpladerne er på plads, begynder forskellige SICK-systemer at inspicere dem. En InspectorP61x 2D-vision-sensor kontrollerer chipsenes position og orientering i en blisterpakke. Disse kameraer udfører 40 tests i ét billede. I mellemtiden registrerer refleksionsfotocellen GTB2F tilstedeværelsen af belastede dele ved at dreje karrusellen. Efter at printpladerne er blevet testet med succes, placerer robotten dem omhyggeligt på en farvepalle, klar til næste produktionstrin.

The safety system is connected and configured directly via the robot hardware, without the need for a computer
The safety system is connected and configured directly via the robot hardware, without the need for a computer

Sikring af risikoområdet med sBot Speed – URCap-teknologi

Sikkerhedssystemet tilsluttes og konfigureres direkte via robothardwaren uden behov for en computer. Dette forenkler og fremskynder opsætningen betydeligt, især med konfigurationssoftwaren "nanoScan3 Tool". Takket være brugen af sBot Speed – URCap-teknologi er risikoområdet omkring robotten korrekt sikret.

 

"Siden implementeringen af den nye teknologi har vi reduceret stilstandstiden og øget produktionen." 

Pavel Troják, CEO for PT-Elektrik

 

Robottens bevægelser bliver automatisk langsommere, når en person registreres af nanoScan3-laserscanneren, i stedet for at stoppe med det samme. Denne nedsættelse af hastighed øger medarbejdernes sikkerhed og reducerer risikoen for ulykker. Maskinen genstarter automatisk, når risikoområdet er frit.

 

Dobbelt fordel: Sikkerhed og effektivitet

Denne moderne løsning gør det muligt for PT-Elektrik at optimere sine produktionsprocesser samtidig med, at medarbejdernes sikkerhed sikres. Brugerne behøver ikke at have kendskab til scannerne for at betjene URCap-systemet. Dette skyldes, at sikkerhedssystemerne har foruddefinerede funktioner, der afhænger af forudvalgte enheder, og en enkelt grafiske brugergrænseflade (GUI), der bruges til at konfigurere en applikation. Dette gør systemet hurtigt at konfigurere og nemt at bruge.

customer was impressed with how intuitive and pleasant the software environment is
customer was impressed with how intuitive and pleasant the software environment is

Stærkt partnerskab og indgående procesforståelse

Da PT-Elektrik diskuterede sit kommende URCap-robotprojekt under et møde, vidste SICK's salgsteam, at URCap sBot Speed-systemet var perfekt egnet til opgaven. Deres kunde var imponeret over, hvor intuitivt og brugervenligt softwaremiljøet var. Dette projekt har yderligere styrket det tætte samarbejde mellem PT-Elektrik og SICK.

 

Yderligere kommende sikkerhedsforbedringer

Efter at have bestilt fire sådanne løsninger fra SICK planlægger PT-Elektrik allerede at bestille flere. sBot Speed – URCap-teknologien vil blive implementeret i andre produktionslinjer, og yderligere sikkerhedsfunktioner vil blive integreret. Ud over denne anvendelse vil SICK fortsat fungere som en pålidelig partner og leverandør af rådgivning og teknologi fra én kilde.

 

Flere artikler

Read more
Frei und sicher: produktive Kooperation von Mensch und Roboter

Læs mere

Menneske-robot-samarbejde: de fem største udfordringer

Læs mere