Bereits in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase einer Maschine muss berücksichtigt werden, wie sich ihre Sicherheit gewährleisten lässt. Denn häufig sind Unfälle die Folge von unzureichenden Risikobeurteilungen im Vorfeld. Während der Implementierung und Inbetriebnahme lassen sich Restrisiken durch den Einbau zusätzlicher Sicherheitstechnik vermindern. Die Maschinensicherheit hängt entscheidend davon ab, dass das Sicherheitssystem und andere risikomindernde Maßnahmen einwandfrei funktionieren. Aber auch im Betrieb muss die Arbeitssicherheit stets gewährleistet sein. Die funktionale Sicherheit spielt für jede dieser Phasen eine wichtige Rolle und erfordert entsprechende Kenntnisse der technisch Verantwortlichen.
SICK bietet die Weiterbildung zum Certified Functional Safety Expert - SGS-TÜV Saar (CFSAE) und Certified Functional Safety Technician - SGS-TÜV Saar (CFSAT) an. Entwickler, Konstrukteure, Integratoren, Techniker und Betreiber können sich hier auf dem Gebiet der funktionalen Sicherheit weiterbilden und erfahren, wie Maschinensicherheit gewährleistet wird.
SICK ist anerkannter Kooperationspartner des SGS-TÜV Saar für das Schulungsprogramm zur funktionalen Sicherheit. Die qualifizierten und vom SGS-TÜV Saar gelisteten SICK-Trainer sind Fachleute, die über umfassende Kenntnisse aus Theorie und Praxis verfügen. Langjährige Projekterfahrung, stetige Weiterbildung auf dem Gebiet der funktionalen Sicherheit und didaktische Fähigkeiten sind Kompetenzmerkmale des Schulungspersonals von SICK. Mit den Trainings können sich Ingenieure, Konstrukteure, Techniker und sonstige Interessenten aus einschlägigen Bereichen zum international anerkannten Experten bzw. Techniker für funktionale Sicherheit weiterbilden und ihr Fachwissen vertiefen. Die Trainings erfolgen in einer SICK-Niederlassung, vor Ort beim Kunden oder auch virtuell und sind zurzeit in Englisch, Spanisch, Türkisch und Chinesisch verfügbar. Auch Unternehmen in anderen Weltregionen können sich so Wissen über die sicherheitsbezogenen Anforderungen und Richtlinien der Europäischen Union aneignen und den Export ihrer Waren und Güter vereinfachen.
Alles auf der Agenda
Das SICK-Expertentraining CFSAE behandelt die Themenkomplexe Risikobeurteilung und ‑minderung, Maschinensicherheit und funktionale Sicherheit an Maschinen. Dabei werden verschiedene Schutzeinrichtungen wie Schutzgitter und elektrosensitive Schutzeinrichtungen, aber auch sicherheitsbezogene Software vorgestellt, mit denen sich Risiken mindern lassen. Ein weiterer Themenkomplex befasst sich mit den möglichen Einbaupositionen von Schutzeinrichtungen. Die Anforderungen zur Entwicklung sicherheitsbezogener Steuerungssysteme einschließlich der Grundlagen zur Verifizierung und Validierung von Sicherheitsfunktionen werden auf Grundlage folgender Normen vermittelt: EN ISO 12100 (Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung), EN ISO 13849 (Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen) und EN/IEC 62061 (Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme). Die SICK-Trainer arbeiten mit detaillierten Praxisbeispielen und geben bewährte Expertentipps, u. a. zur Dokumentation und zum Thema Functional Safety Management. Zudem unterstützen sie bei der Umsetzung der Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie für Hersteller. Weitere Schulungsinhalte beziehen sich auf die Norm EN/IEC 61508 (funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme) sowie die Maschinenrichtlinie.
Das SICK-Technikertraining (CFSAT) vermittelt die Bedeutung grundlegender Normen und Vorschriften für die Maschinensicherheit (z. B. ISO 12100, ISO 13849, EU-Maschinenrichtlinie, EU-Arbeitsmittelrichtlinie). Dabei erläutern die SICK-Trainer, weshalb Risikobeurteilung und Gefährdungsermittlung notwendig sind und welche Verfahren dabei zum Einsatz kommen. Anhand konkreter Beispiele zeigen sie auf, welche Schutzeinrichtungen es gibt und wozu diese eingesetzt werden, was bei der Installation ausgewählter Schutzausrüstungen und deren zuverlässiger Verwendung generell zu beachten ist und weshalb die korrekte Installation der Schutzeinrichtungen so wichtig ist. Weitere Trainingsinhalte sind die Erkennung von sicherheitsrelevanten Beeinträchtigungen bei Maschinenbedienern und Mängeln bei der Maschinensicherheit sowie die Aufrechterhaltung der Arbeitssicherheit im täglichen Betrieb. Auch die sicherheitstechnische Bewertung und die Konsequenzen von Maschinenumbauten stehen auf dem Lehrplan.
Bestens qualifiziert mit den Zertifikaten CFSAE und CFSAT (SGS-TÜV Saar)
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ausführliche Trainingsunterlagen und können auf Wunsch eine Abschlussprüfung absolvieren. Bei bestandener Prüfung stellt der SGS-TÜV Saar das weltweit anerkannte Zertifikat Certified Functional Safety Expert – SGS-TÜV Saar (CFSAE) oder Certified Functional Safety Technician – SGS-TÜV Saar (CFSAT) aus.
Haben Sie noch Fragen?
Die Lernangebote auf einen Blick
Certified Functional Safety Application Expert
Certified Functional Safety Application Technician