Auszeichnungen
Ausgezeichnete Spitzenleistung für Sie!
RFID-Schreib-/Lesegerät RFU61x gewinnt beim iF Design Award 2019
Der RFU61x wurde beim iF Design Award 2019 für sein kompaktes und industrielles Design ausgezeichnet. Der RFU61x als kleinster in der UHF Produktfamilie von SICK ist Teil einer zukunftssicheren Identifikationslösung. Die UHF-Technologie bietet eine Reihe prozesstechnischer Vorteile. So können Transponder auch ohne direkten Sichtkontakt gelesen oder beschrieben werden. Außerdem ist die Identifikation von mehreren Transpondern gleichzeitig möglich (Pulklesung). Dies ermöglicht vollständig transparente Prozess- und Lieferketten ohne Medienbrüche, welches eine durchgängige Identifikation von Objekten über Einsatzbereiche, Unternehmensgrenzen und Kontinente hinweg gewährleistet.
OutdoorScan3 von SICK gewinnt Handling Award 2019
Anlässlich der Messe Motek 2019 wurde der Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3 beim 6. Handling Award in der Kategorie Automatisierung mit dem 1. Platz ausgezeichnet. In ihrer Laudatio lobte die unabhängige Jury aus Fachleuten der Branche die konsequente sicherheitstechnische Evolution bei SICK in den vergangenen Jahrzehnten, die mit dem outdoorScan3 – dem ersten nach IEC TS 62998 zertifizierten Sicherheits-Laserscanner für den Außenbereich – einen weiteren Höhepunkt erreichte.
Berührungsloses Lokalisierungssystem Body Positioning System gewinnt AEE Innovation Award 2019
Gleich bei der ersten Teilnahme an der Automotive Engineering Exposition AEE in Nürnberg im Juni 2019 belegt die SICK AG mit dem
BPS5400, einem kameragestützten Lokalisierungssystem für Fahrzeugkarossen, den ersten Platz beim AEE Innovation Award 2019. Im Gegensatz zu konventionellen Positionier-Systemen basierend auf mechanischer Unterbauspanntechnik punktet die berührungslos arbeitende Komplettlösung von SICK mit mehr Flexibilität in der Fertigung, kürzeren Zykluszeiten, minimiertem Verschleiß sowie einem Höchstmaß an Energieeffizienz.
InspectorP gewinnt den "LOGISTRA best practice: Innovationen 2018" Award
Bei der Fachfeinpositionierung FFP handelt es sich um eine APP für den
InspectorP. Diese AppSpace-Lösung gewährleistet die sichere und automatische Positionsfindung bei Übergabe- und Andockvorgängen in der Lager- und Fördertechnik. Mit nur einem Sensor können sowohl einfachtiefe als auch doppeltiefe Positioniervorgänge gesteuert werden. Die Kameralösung orientiert sich an natürlichen Positionen - Reflektoren sind nicht erforderlich. Optische Störeffekte werden durch eine intelligente Bildverarbeitung sehr robut eliminiert. Die für die 2D-Kamera mit dem Eco-System SICK AppSpace programmierte FFP-Sensor-App überzeugt durch hohe Funktionssicherheit,
Zuverlässigkeit und eine bedienfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.