So überprüfen Sie Ihren Download von SICK

Die von SICK zum Download angebotenen Dateien erfüllen dieselben hohen Qualitätsansprüche wie auch unsere Produkte und Services. Darüber hinaus ist es ist beruhigend, überprüfen zu können, dass eine von Ihnen heruntergeladene Datei nicht in irgendeiner Weise beschädigt ist und dass es sich um eine authentische Datei handelt, die nicht manipuliert wurde.

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie mit Hilfsmitteln, die in jedes gängige Betriebssystem integriert sind, eine heruntergeladene Datei anhand eines kryptografischen Hash-Fingerabdrucks überprüfen können.

Vorgehensweise

Das grundlegende Verfahren zur Überprüfung einer Datei ist immer dasselbe, egal welches Betriebssystem verwendet wird:

  1. Laden Sie die gewünschte Datei von SICK herunter
  2. Berechnen Sie den SHA-256-Fingerabdruck der Datei (Anweisungen für die wichtigsten Betriebssysteme finden Sie im folgenden Abschnitt)
  3. Über https://www.sick.com können Sie den veröffentlichten SHA-256-Fingerabdruck abrufen. Sie finden den Fingerabdruck im Einblendfenster der Downloadoberfläche, wie in der folgenden Abbildung gezeigt
  4. In bestimmten Anwendungsfällen können technische Informationen auf dem SICK-Support-Portal veröffentlicht werden. In diesem Fall wird der SHA-256-Fingerabdruck in unmittelbarer Nähe des Download-Links im Support-Portal veröffentlicht. 
  5. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zu der Website, die Sie zum Abrufen des SHA-256-Fingerabdrucks verwendet haben (entweder https://www.sick.com oder https://support.sick.com), sicher ist. Prüfen Sie zu diesem Zweck im Browser links neben der Webadresse das Symbol für den Sicherheitsstatus und fahren Sie nur fort, wenn der Sicherheitsstatus "Sicher" lautet und das Schlosssymbol angezeigt wird: 
  6. Vergleichen Sie den berechneten Fingerabdruck aus Schritt 2 mit dem von SICK veröffentlichten Fingerabdruck. Wenn die Werte übereinstimmen, können Sie sicher sein, dass die Datei nicht beschädigt oder manipuliert wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie den Verifizierungsvorgang mit einer neu heruntergeladenen Datei direkt von https://www.sick.com. Wenn diese Datei immer noch nicht verifiziert werden kann, wenden Sie sich bitte an das SICK PSIRT.

So berechnen Sie den SHA-256-Fingerabdruck

Für Windows:

  • Mit der Tastenkombination "WIN+r" und der Eingabe von "cmd" starten Sie die Windows-Eingabeaufforderung
  • Rufen Sie das angegebene Programm mit den folgenden Parametern auf: “certutil -hashfile [file location] SHA256”.
    Z.B.: ”certutil -hashfile C:/Users/user1/Downloads/software.zip SHA256

Für Linux:

  • Starten Sie ein Terminal-Programm
  • Rufen Sie das angegebene Programm mit den folgenden Parametern auf: “sha256sum [file location]”.
    Z.B.: “sha256sum ~/Downloads/software.zip

Für Mac OS:

  • Starten Sie ein Terminal-Programm
  • Rufen Sie das angegebene Programm mit den folgenden Parametern auf: “shasum -a 256 [file location]”.
    Z.B.: “shasum -a 256 ~/Downloads/software.zip” In allen Fällen gibt das Programm die Prüfsumme der Datei als Ergebnis zurück.