FLOWgate™: Das Tor zu Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräten von SICK

20.02.2018

Die neue Bediensoftware  FLOWgate™ für alle Ultraschall-Gaszähler und Gasdurchflussmessgeräte FLOWSIC von SICK verknüpft intelligent und schnell Diagnosedaten miteinander und stellt sie aufbereitet dar – zur durchgängig einfachen Bedienung oder zur bedarfsgerechten, übersichtlichen Prozesskontrolle. Eine Software für alle FLOWSIC-Sensoren. Der integrierte Lösungsassistent sorgt für schnelle Hilfe durch eine automatische Auswertung von Diagnosedaten. SICK hat diese Software für die anspruchsvollen Anforderungen der Öl- und Gasbranche an die Gasmesstechnik entwickelt.  

 

 

Innovatives Benutzermanagement

Die Software  FLOWgate™ setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen. Der eine ist für Basisfunktionen wie Geräteadministration, Kommunikation und Berichterstellung zuständig und für alle FLOWSIC-Sensoren identisch. Der andere ist gerätespezifisch, denn der Nutzer kann die Inbetriebnahme und Konfiguration, Diagnosefunktionen sowie die Wartungsfunktion individuell festlegen. 

Wenn es vor Jahren ausgereicht hat, eine stabile und funktionell ansprechende Software zu entwickeln, kommt es heute auf Design, Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit zur Individualisierung an. Der Aspekt der Individualisierung wurde bei der Entwicklung von  FLOWgate™ besonders berücksichtigt. Das Benutzermanagement sieht vier unterschiedliche Benutzergruppen vor, von Gast bis Service. Für diese Gruppen ist ein jeweils skalierter Umfang an Informationen, Daten und Tools zugänglich und die Komplexität kann je nach Bedarf gestaltet werden. Daneben bietet  FLOWgate™ die Möglichkeit, eine individuelle Startseite zu definieren. Diese spart Zeit, wenn man sich kurz einen Überblick verschaffen möchte. Mit  FLOWgate™ können mehrere Kommunikationsverbindungen zu unterschiedlichen FLOWSIC-Geräten gleichzeitig aufgebaut werden. Das ermöglicht die Überwachung mehrerer Messanlagen auf einen Blick, von einem Rechner aus.

 

 

Durch integrative Diagnose die Gasdurchflussmessung verbessern

Veränderungen im Anlagenzustand, z. B. durch Verschmutzung, Feuchtigkeit im Gas oder Störgeräusche, werden schnell erkannt. Der Quickstatus gibt sofort Auskunft über den aktuellen Zustand der Applikation. Für einen schnellen Überblick oder eine Analyse kann jeder Nutzer Messwerte und Diagnoseparameter in der Messwertübersicht individuell zusammenstellen, die Übersicht ändern oder speichern. Sollte eine benutzerdefinierte Warngrenze, z. B. im Fall von Grenzwertüberschreitungen bei Schallgeschwindigkeit oder Turbulenz, erreicht sein, meldet der Gaszähler „Warnung“. Der im Rahmen von i-diagnostics entwickelte Lösungsassistent hilft mit einem Klick bei der Problemanalyse. Der Assistent analysiert die aktuellen Diagnosewerte und vergleicht sie mit vergangenen Werten für eine Trendanalyse. Dabei werden Fehlerbilder durch integrierte Logik identifiziert. Der Nutzer erhält eine Interpretation der Daten und gleichzeitig Handlungsempfehlungen.

Diese Unterstützung vereinfacht in hohem Maße die Arbeit des Messtechnikers bei der Identifikation und Lösung von Störungen am Gaszähler – aber auch in der Anlage. Denn häufig sind Veränderungen von Diagnosedaten des Zählers auf Veränderungen im Prozess und in der Anlage zurückzuführen. 

 

FLOWgate™ nutzen folgende Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräte: 

 

 

 

 

Die in diesem
Artikel genannten
Produkte werden jetzt von Endress+Hauser vertrieben.

Hier geht's zu den Produkten auf endress.com