保持均衡:自主式移动机器人具备强大的装运能力

2022年3月16日

Steering Machines 的自动导航车和自主式移动机器人 (AMR) 大幅提高了工业生产力——并且,它们均使用了 SICK 传感器解决方案。两家公司携手合作,为 Comexi 的生产提供了稳定且可靠的解决方案。Comexi 是一家活跃于软包装领域、从事印刷和加工行业资产设备制造及销售的跨国公司。

使用自动导航车和自主式移动机器人在工业环境中执行作业和移动并不是一种趋势,而是已成为生产链中不可或缺的一部分。然而,要确保这些车辆在提高生产力的同时安全运行,还需要外部因素的帮助。

 

自动导航车和自主式移动机器人,用于生产工厂和物流中心的装载和运输

SICK 确保工业环境中的自动导航车和自主式移动机器人能够以恰当的方式安全运行。巴塞罗那初创公司 Steering Machines 证明了这一点:该公司开发了全向自动导航车和自主式移动机器人,用于生产工厂和物流中心的装载和运输。

Steering Machines 需要传感器获取有关其 Moby 系列全向自动导航车/自主式移动机器人,在速度和方向方面准确可靠的运动数据。这里使用了 SICK 公司的安全编码器,它可以快速提供包含重要参数的可靠数据。

This encoder stands out for being operational, being only one (instead of the usual two)
This encoder stands out for being operational, being only one (instead of the usual two)

 

这个解决方案非常特别,因为它只需要一个编码器,而不是通常的两个,并且与 Flexi Soft MOC0 和 MOC1 产品系列的安全运动控制模块兼容。microScan3 安全激光扫描仪完善了用于 Steering Machines 的 SICK 整体解决方案,并且由于采用了创新的 safeHDDM®(安全高分辨率距离测量)扫描技术,具有很强的抗污、抗尘和耐光能力。Flexi Soft 安全控制器可根据复杂程度为每一种应用提供合适的扩展。

The Flexi Soft safety controller offers optimized scalability for each application, depending on the complexity.
The Flexi Soft safety controller offers optimized scalability for each application, depending on the complexity.

 

在 Comexi 的成功应用

SICK 和 Steering Machines 的解决方案组合很快就在 Comexi 的生产链中证明了自己。Comexi 是一家跨国公司,为软包装、印刷和加工行业制造及销售资产设备。该公司希望借助自动导航车/自主式移动机器人,减少因机器之间的转移、小型生产区中的移动或材料短缺而造成的停机时间,从而提高客户的生产力。

The combination of SICK and Steering Machines has been successful in the production chain of Comexi.
The combination of SICK and Steering Machines has been successful in the production chain of Comexi.

通过采用 Moby 系列自动导航车/自主式移动机器人,以及在 SICK 的全力支持下,想法最终得以实现。“SICK 和 Steering Machines 为我们提供了一个强大而可靠的整体解决方案,显著减少了客户生产链中的错误。自动导航车/自主式移动机器人可以在狭小的空间内移动大型货物,从而确保更高效的运营”,Comexi 数字品牌经理 Pedro Jiménez 解释说。

“与 Steering Machines 的联盟使我们能够为 Comexi 提供合适的解决方案。我们不但成功地设计了一个安全的解决方案,也帮助客户提高了生产力”,SICK 西班牙公司的产品经理 Mikel Saez de Buruaga 赞同道。

“SICK 的传感器和解决方案与我们产品可谓天作之合。此外,在运动、速度和旋转方面,我们已达到性能等级 PLd。正好符合这些应用的现行规定”,Steering Machines 首席技术官 Carles Domènech 说道。

 

相关文章

超紧凑型移动机器人优化流程链

阅读更多

自主工业车辆保护区域的理想尺寸

阅读更多

 

传感器掌控协作型机器人的未来

阅读更多

模块化和移动式——使用 AGV(自动导航车)踏上实现超高灵活性的道路

阅读更多

移动机器人:
Move into new dimensions

无论是在生产领域、物流领域还是服务领域,机器人技术都在不断发展。适用于各类型移动机器人的传感器解决方案

了解更多