一切皆在发展:零售、卫生或物流领域的移动机器人

2022年2月15日

自主移动机器人正在越来越多地影响着我们的日常生活:修剪绿地、打扫客厅、清洁窗户……如有需要,它们甚至可以不眠不休地工作。但是除了这些常见应用之外,MetraLabs 的产品组合所能做到的远不止于此:作为拥有丰富实践经验的移动服务机器人专家,能够提供适合各种领域和功能需求的移动机器人。从零售业的库存盘点机器人到消毒机器人,再到用于内部物流的小型自动堆垛车,所有机型都有一个共同点:借助 SICK 的安全激光扫描仪和 2D LiDAR 传感器实现安全移动——这是成功服务和高效物流的前提条件。

The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions
The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions

 

绕地球两圈半

自 2007 年以来,位于伊尔梅瑙的 MetraLabs 公司累计售出 300 多台机器人,它们已经全部在市场上投入使用。截至目前,这些机器人的总移动里程已经超过 10 万公里,足以绕地球两圈半。负责工业和医疗保健业务的 Sabrina Greul-Nothnagel 表示,他们从一开始便有充分的理由信任 SICK:“我们与 SICK 有过非常好的合作经历,SICK 的产品质量和技术实力令人信服;并且就安全技术而言,市场上没有任何其他公司可以与之媲美。”这也是下一步合作的前提。

 

移动机器人技术的多样性——不仅仅是潮流

来自时尚界的一个例子:自主移动的 TORY 在时装店的衣架之间独立运行。只需一次安装并提供相应的地图,它即可以借助无线射频识别功能 (RFID) 进行自动盘点,还可以连接到相应的商品管理系统,以便自动触发订单。仅此一点已经非常吸引人,更不用说 TORY 可以不分昼夜、不知疲倦地工作。公共设施、玩耍的儿童、购物袋或纸箱等物体都不会成为它行驶的障碍。这一切都是通过 S300 和 TiM7xx 系列安全激光扫描仪实现的。它们将智能现场评估和测量数据输出两者集于一身。因此,它们既能判断检测范围内是否有物体存在,又可输出扫描区域的准确测量数据。一个重要的背景是:安全激光扫描仪能够同时满足两个重要的要求,即确保车辆移动不会伤害人员,同时通过非安全测量数据进行环境检测以实现车辆定位。此外,Tim7xx 的紧凑设计使其特别适用于移动平台、自动导航车 (AGV) 和移动服务机器人。

Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.
Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.

 

利用人造阳光的力量——不间断消毒

移动机器人技术的多样性也体现在其他应用上。近期,消毒机器人成为了焦点。其实,即使没有当前的紧急状况,它们同样适合于我们的生活。卫生和消毒的话题不仅仅局限于健康的范畴。MetraLabs 的 STERYBOT 等移动机器人利用了太阳光杀菌的原理。借助短波紫外线辐射可消灭高达 99.99% 的病毒和细菌——并且不会损害敏感表面和医疗设备。消毒机器人在其使用环境中可以自主移动——这一点也只能借助安全激光扫描仪来实现。集成的安全功能和经过数万公里优化的导航软件,能够确保移动机器人在实现可靠定位的同时避开人和障碍物。与遵循预定路线的机器人相比,这种自由导航的机器人可实现更高的消毒率,从而提高整个系统的效率。除了医院和诊所的表面消毒之外,紫外线消毒也可用于超市、购物中心、酒店、办公室、学校或制造业,前景非常广阔。

Disinfection robots have recently come into focus.
Disinfection robots have recently come into focus.

 

安全可靠的小型堆垛车

说到制造业:凭借 CARY,这家位于伊尔梅瑙的公司还提供了另一款配备 SICK 安全激光扫描仪的移动机器人,以满足不同的生产要求。作为一款小型自动堆垛车,它已经成功占领一个利基市场,即运输载货台车——尤其是在装有敏感部件时。该系列机器人可以单独或成组地轻松集成到现有内部物流系统中。

CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.
CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.

 

孜孜不倦的科研精神

MetraLabs 案例清晰表明:尽管移动机器人技术的应用领域已经相当成熟广泛,但聪明的人们依旧对这个仍在蓬勃发展的行业充满兴趣。“多年来,我们一直在与伊尔梅瑙工业大学合作开展研究项目——学者们对此非常感兴趣”,Sabrina Greul-Nothnagel 表示。SICK 也全力支持此类合作,以期保持强烈的好奇心和执着的科研精神。

 

相关文章

超紧凑型移动机器人优化流程链

阅读更多

率先配备智能传感器的户外大面积割草机器人

阅读更多

SUitee Cobotics 的移动机器人革新了超市的工作方式

阅读更多

移动机器人:
Move into new dimensions

无论是在生产领域、物流领域还是服务领域,机器人技术都在不断发展。适用于各类型移动机器人的传感器解决方案

了解更多