SICK 已有超过 75 年的传感器开发经验。在这段时间内,企业始终引领时代步伐。SICK 将如何凭借新的数字服务续写历史,就此我们与 SICK 股份公司负责产业整合空间(Industrial Integration Space)的高级副总裁 Christoph Müller 展开了访谈。
数字化服务:“我们让宝贵的信息触手可及”
2020年3月10日
Müller 先生,SICK 之前很少和数字解决方案有什么关联。为什么现在要走这条路呢?
Müller: SICK 从差不多 75 年前开始涉足工业领域的自动化主题。在这方面,传感器创新及其应用仍是核心。但是,我们了解生产、物流和加工工业的环境与挑战。并且:传感器是工业 4.0 的起点。数据由此产生。因此,我们今天有机会对传感器技术特别加以利用。我们通过数字化丰富了我们在工业领域的角色,为基于传感器的应用提供解决方案。
这一角色未来会如何呢?
Müller 很长时间以来,我们所提供的解决方案就已超出了纯粹自动化构件的范畴。现在我们将这一系统方法扩展到了数字领域。在开发过程中,我们就会将传感器的功能虚拟化,帮助客户进行虚拟开发。此外,我们还确保数据,比现在多得多的数据,自动从传感器传输到工厂的计算机上或者云端。数据在那里联网并在更大的背景下进行进一步地处理。宝贵的信息不应长时间埋没在传感器中。我们为数据提供了入口。
客户能从中获得什么好处?
Müller 今天,客户抛给我们的难题与围绕传感器、逻辑和促动器的传统自动化技术没什么关系。它更多地涉及如何让业务流程整体更高效。我们的传感器和系统提供有助于解决这个问题的数据。这些数据的可视化经常就能够带来很大的价值。如果我将这些数据与其它过程参数或者单纯地与经验知识关联,我就能够避免质量问题或减少停机时间。
我们可以对这种可视化作出怎样的设想?
Müller 若要在数字空间内投射传感器信息,SICK 的 LiveConnect 能让传感器通过边缘网关,例如我们的 SIM1012,与 SICK AssetHub 建立标准化连接。在那里,有能够对静态数据以及传感器的测量值进行处理和联网的服务。例如,其中包括在线的和实时的传感器数据可视化,或者保养计划和设备证书管理。
客户如何获取正确的过程数据?
Müller 客户可以用 SICK AppSpace 访问其 SensorApp,并针对具体要解决的问题对其传感器进行快速调整。我们的客户可以通过 SICK Integration Space® 访问基于云技术的软件解决方案。边缘网关,例如 Sensor Integration Machine 或 TDC-E,将 SICK 的传感器与云端连接在一起。如果这些框架条件都满足,则任何传感器产品都能够简单地,并且最重要的是快速地垂直整合以用于这些云解决方案。这样我们就创造了简单可行的解决方案,不仅能生成数据,还能对其进行利用。
我们再回到 SICK AppSpace 这个话题。它并不是新开发的产品。您是否能够用三句话简短地总结一下您对它的理解?
Müller 简单地说,这个产品背后的想法是,提供传感器用的 App。客户需要针对其传感器进行调整,使其适应具体的传感器任务。现在 SICK AppSpace 已有一些针对专门应用的 SensorApp,可以快速地安装在传感器或者边缘设备中。此外,软件开发人员可以独自,也可以作为开发人员社区的一员与我们的专家一起为传感器应用开发 SensorApp。
你们已经为哪些应用提供了 SensorApp?
Müller 目前,用户可以在我们的 AppPool 中找到用于质量管理、机器人引导和定位的 App。从 2020 年中期开始,SICK 将对无编程专有技术的客户群体开放 SICK AppSpace,让这些用户能够在无需编写代码的情况下解决具体的传感器应用问题。为此,我们开发了一个图形界面,用以联网和配置预定义功能块。关键词:图形应用程序建模。
自动化架构起到了什么作用?
Müller 它也会发生变化。到目前为止,数据大都是发送到可编程逻辑控制器,由它生成自动化逻辑,即机器的控制与调节。数据的使用也到此为止并且也没有说明生产过程或者生产线中的价值创造情况。我们就从这里提供补救,例如使用我们基于 PC 的软件 FieldEcho,通过控制系统为 IO-Link 传感器提供数据。但是如今的设备除了实际的控制器之外,通常还增加了第二连接装置。
您说的是边缘设备吗?
Müller 是的。当传感器和致动器连接到边缘设备上,我们就拥有了全新的可能性。进一步的处理和联网可以在本地,也可以在云端进行。客户提供哪些数据呢?由他自己确定!
那么我们就碰到了数据安全性问题。你们的客户如今是否愿意交出他们的数据?
Müller 这要取决于是什么数据,当然也取决于能够产生的增值。但是,原则上这通常并不是“交出”的问题,关键是对自己的数据提供恰当的保护,避免非法的访问或者违背契约的使用方式。我们身为国际数据空间协会(International Data Spaces Association)的创始成员正积极推动这一议题的发展。在这里,我们与众多合作伙伴一起,致力于保障数据的安全利用。
Müller 先生,感谢您让我们有幸了解 SICK 的数字世界。
Müller 不用客气!
更多文章:
出色切割——采用 SICK AppSpace 的 SicoCam
借助 Belt-Picking-SensorApp 实现 3D 定位,应对拾放任务
Christoph Müller
产品管理高级副总裁 Industrial Integration Space
Christoph Müller 负责 Industrial Integration Space 全球业务中心部门的产品管理与营销,即负责 SICK 围绕工业 4.0 的垂直整合和基于数据的解决方案展开的活动。他之前曾领导 SICK 全球营销与传播部门以及新业务领域的构建。