两个世界浑然一体

2025年9月15日

基于人工智能的机器人卸垛技术  

在工业自动化领域,一场革命正在悄然发生:现实世界与虚拟世界的融合。SICK 凭借其众多传感器解决方案引领行业方向。其中最具代表性的是已成功应用两年的 PALLOC:这款基于人工智能的机器人引导系统目前用于卸垛操作,未来还将应用于码垛领域。

The PALLOC robot guidance system is easily able to  localize boxes of different shapes and sizes.
PALLOC 机器人引导系统可轻松定位不同大小和形状的纸箱。
The PALLOC robot guidance system is easily able to  localize boxes of different shapes and sizes.
PALLOC 机器人引导系统可轻松定位不同大小和形状的纸箱。

PALLOC (PALlet content LOCalisation) 正如其名,是 SICK 为当今经济循环中的一大挑战所提供的智能解决方案:实现数百万满载托盘在终点的全天候高效无差错卸载。目前,熟练操作人员日益匮乏,即专业人才短缺。当前机器人系统普遍存在人工智能技术集成不足的问题。因此,我们需要一种具有高度适应性的前瞻性自动化解决方案,而人工智能正是实现这一目标的关键。

PALLOC 填补了这一空白,因其具备即插即用特点,能够无缝集成至企业真实的车间环境。此外,目前在虚拟与现实的融合边界上,工业元宇宙正在形成,为自动化领域开辟全新的路径。其中,首先从中受益的领域之一无疑是机器人技术,因为该领域迫切地需要适应性强的人工智能解决方案。

以 PALLOC 为例,SICK 目前已经能够通过虚拟技术展示诸多可能性。首先,是为了在客户应用中虚拟呈现并扩展机器人技术解决方案;长远来看,还将实现在虚拟环境下的应用预运行。来自 SICK 的 Dominik Birkenmaier (Global Industry Manager Robotics) 和 Jan Jarvis (Head of Virtualization) 及其各自的同事和团队,与参与的产品开发人员紧密合作,在现实世界与虚拟世界都进行了开创性工作。

Flexible automation of the depalletizing process thanks to 3D color cameras and deep learning.
使用 3D 彩色视觉摄像机和 Deep Learning 实现灵活的自动化卸垛
Flexible automation of the depalletizing process thanks to 3D color cameras and deep learning.
使用 3D 彩色视觉摄像机和 Deep Learning 实现灵活的自动化卸垛

无限的自适应能力

PALLOC 现已实现了将 SICK 的 3D 快照相机 Visionary-S 与预装且经过预训练的神经网络无缝集成。最终得到一款独特的紧凑型机器人引导系统,其作为末端执行解决方案,可在数秒内完成操作。该系统可安装在机械臂上,或固定安装于托盘上方,能够快速识别托盘顶层上近乎无限种类的纸箱类型。 

该系统可准确识别轮廓,并将位置坐标(包含高度信息)实时传输至机器人控制器,实现抓取和搬运。之所以称为“无限数量”,是因为得益于出厂预训练已覆盖海量纸箱类型的神经网络,通过简单易用的AI工具套件,可随时导入任意新增的纸箱类型。因此,PALLOC 凭借其内置集成的计算单元,无需额外配备工业 PC,已成为同类定位与机器人引导系统中潜力巨大的解决方案之一。

 

元宇宙中的应用模拟

为保持或进一步扩大技术优势,元宇宙应运而生。其虚拟 3D 环境专为人工智能的开发、测试与训练而设计。借助虚拟环境中的仿真技术,可在投入实际应用前验证具体应用的可行性。为确保未来持续为客户提供创新解决方案,SICK 正与全球先进的人工智能计算供应商 NVIDIA 合作,并采用其基于 NVIDIA Omniverse 开发的 Isaac Sim 平台等仿真技术。 

对于 PALLOC 及其集成的 Deep Learning (深度学习)而言,这意味着其功能已能在贴近实际应用的环境中以仿真形式呈现,并可进行相应验证。基于此技术,未来在实际应用前即可预先训练图像和示例,并开发评估方法。“对于我们来说,元宇宙是实现诸如 PALLOC 这类传感器技术快速、可持续融入新客户应用的理想路径。”Birkenmaier 解释道。

Usage simulations in the Metaverse
Usage simulations in the Metaverse

更多虚拟技术的可能性

然而,该技术的应用潜力远不止于此:客户可通过 SICK 提供的解决方案,在展会等场景中直观预览其在工厂环境中的实际应用效果。若客户确有需求,甚至可在实际应用前,通过该技术验证特定机器人型号在模拟的智能仓库中配合 PALLOC 传感器能否正确执行任务,而无需在现实世界中实际操作。可随时便捷调整所需参数,确保后续卸垛作业顺畅进行。对于 Jarvis 来说,在元宇宙中工作最重要的是避免现实中的试错成本——毕竟在虚拟世界里,各种方案都能轻松验证。正如他所说:“在现实世界中,谁愿意走弯路呢?尤其是可以直接选择正确的路线时,更何况走弯路会耗费大量时间和成本。”

If depalletizing is possible, so  is palletizing
If depalletizing is possible, so  is palletizing

旅程未竟,能够进行卸垛操作的设备同样能够进行码垛操作。为此,PALLOC 目前正在实验室通过虚拟化技术进行升级优化。混合码垛则是另一项技术难关,对测量精度和速度的要求都显著提升。但 Birkenmaier 认为 SICK 正朝着正确的方向前进:“显示器上看似俄罗斯方块的游戏画面,却能为客户创造巨大价值,这全是 PALLOC 的功劳。”

 

更多文章

人机协作:五大挑战

阅读更多

自动化领域的革命:NVIDIA Omniverse 支持的虚拟传感器解决方案

阅读更多

应用场景:使用 2D LiDAR 激光扫描仪进行码垛和卸垛

阅读更多