SICK 的 Fluid Power 传感器:预见未来。Fluid Power 是适合工业液压和气动驱动领域的智能传感器和应用,其有助于在众多行业中优化流程并改善价值创造——包括在状态监测和预见性维护方面。在过去的很长一段时间,这些都只是纯粹的幻想。但不断深入的生产数字化与日益强大的数据评估方法相结合,使纯粹的观察逐渐转向预测。
液压系统和气动系统中的状态监测
2020年1月22日
气动系统中的磁性气缸传感器:不只是位置检测
从状态监测到预见性维护的过渡是非常流畅的。对获取的数据进行进一步处理以及正确的解释对于预见性维护的发展至关重要。该机制还可以与气动系统中的磁性气缸传感器配合使用:记录的数据不仅是气动驱动器的活塞位置。自安装完成之后,用户就可以获取有关温度和行程的数据。例如,利用这些数据可以识别生产过程中的异常,并从而得出有关气缸磨损程度的结论。这样就可以实现及时更换,从而避免因计划外的停机而造成高额成本。
液压系统:通过压力传感器实现多种诊断选项
对于已经得到应用的状态监测和预见性维护而言,液压系统中的 PBS 系列压力传感器是一个很好的例子。这些压力传感器支持通过 IO-Link 访问进行诊断,例如用于评估压力峰值或负压情况。还可以评估各种错误消息。除了过压或欠压外,数据记录和评估中还包含例如电源故障或短路等参数。基于这些数据,就可以做出有关系统行为的判断,并创建预测性方案。