联系方式
意见反馈

SICK 简介

概览

SICK 成立于 1946 的企业,拥有 50 多家子公司和股权投资公司以及众多代理机构,足迹遍及世界各地。2018 财政年度,SICK 在全球拥有 10,000 多名员工,集团年收入近 16 亿欧元。

自动化的坚固基石:SICK 传感器
从工厂自动化到物流自动化再到过程自动化,SICK 都是传感器领域内顶尖的生产商。作为技术及市场的领军人,SICK 以其传感器和工业应用解决方案为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。
philosophie
我们的动力

创新力和灵活性是我的标签之一。以使命指导行动。从中可以看出我们的价值、理念和未来规划。这同领导与合作原则一起构成了我们在世界范围内适用的具有约束力的员工与管理层行为准则。此外,行为准则也为业务往来设立了标准,同时是日常工作中的行为指导。


我们的理念
研究与开发

为了在严酷的市场竞争环境中保持领先地位,必须持续对研究与开发领领域进行投资。SICK 提供的解决方案,无论是产品、系统还是服务,都始终坚持一个目的:它们应为帮助客户解决复杂问题服务,简化客户的工作。满足了这一点,我们的客户就能在竞争中取得优势——例如通过提高生产效率、灵活性或节约资源。


研究与开发
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS
向上