筛选依据:

您已根据 "ddos攻击通俗讲解✅️110011.cc⭐防ddos攻击的部署9c53b✅️110011.cc⭐ddos能攻击数据吗453qk" 进行搜索

206 匹配:

匹配 1 - 24 206

SICK 是全球工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。
GO BEYOND. Discovery #6 是否存在能够自动识别机器中的所有 IO-Link 设备 的工具?如果让设备说明 (IODD) 能够自动下载岂不是两全其美?在整个生命周期中对 IO-Link 设备进行参数设定和监控,不受控制系统和现场总线影响,不也符合具有未来前景的机器方案和工业 4.0 的要求吗?这三个问题有一个共同的答案: SICK 的 Fieldecho。... 更多内容
GO BEYOND. Discovery #7 如需将 IO-Link 设备集成到控制器中,同时还要访问设备参数或者采集诊断信息,则将需要对多个非循环的请求进行编程,同时必须研究分析多种不同的设备、参数和复杂的数据类型。作为基于软件的开放式服务,SICK 的 Function Block Factory (FBF) 可自动创建功能块,显著降低执行成本,而这不仅在访问设备参数时可以做到,在访问... 更多内容
二氧化碳捕集、利用与封存。降低 CO2 排放。SICK 为 CCUS 用途提供的传感器解决方案。
 2021年3月17日,由中德智能制造产业协会指导,智汇工业与慕尼黑展览(上海)有限公司共同举办的“智”汇上海·制造引领-智能制造与工业自动化主题论坛在上海新国际博览中心E1馆现场论坛区如期举办。会议现场 中德智能制造产业协会副秘书长·胡姗姗 中德智能制造产业协会副秘书长胡姗姗分享了《中德智能制造产业协会及北京中德国际合作产业介绍》主题报告。中德产业园是围绕国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区建设的总体要求,是以高水平开放推动高质量发展为主线,坚持中德全方位战略伙伴关系定位,推动中德合作向更高水平迈进,集聚中德创新资源,扩大双向开放,共同维护产业链供应链安全稳定。为更好地推进中德产业园的建设与发展,经过一年的筹备,“中德智能制造产业协会”在民政局注册并于2020年12月22日正式成立。协会自筹备以来,得到众多顾问专家的支持,形成了以倪光南院士、李伯虎院士、李培根院士为顾问,来自中方德方相关领域顶级专家为智库的强大顾问专家团。目前协会专家智库顶级专家储备已达102位。涵盖智能制造、中德贸易、金融、知识产权、景观设计等领域。 南京菲尼克斯电气有限公司现场装置连接器产品经理DC... 更多内容
3月30日,由中国移动机器人(AGV)产业联盟主办,新战略移动机器人全媒体、ITES深圳工业展、招商蛇口产业园区事业部联合承办的《第十届产线与仓储物流智能化发展工程大会》在深圳正式举行! 2021年,新五年发展篇章即将开启,挑战与机遇并存,各种确定与不确定中,物流移动机器人市场未来将朝着什么样的方向发展,产线物流及仓储搬运对移动机器人有哪些新要求,华南市场是否有新的亮点?此次会议上,众多移动机器人厂商、集成商及应用终端用户齐聚一堂,就当前行业发展现状及未来趋势进行了深入探讨。... 更多内容
机器制造公司 BalTec 开发了一款新型电动铆钉机。伺服电机承担了之前的气动驱动装置的工作,让连接技术的效率和速度大幅提高。这让 BalTec 在行业中树立了新的标杆。紧锣密鼓的开发过程中,寻找更佳的安全装置合作伙伴,SICK当仁不让。... 更多内容
西克中国 成立于1994年,为SICK在亚洲的重要分支机构之一。历经多年的发展与积累,SICK中国已成为极具影响力的智能传感器解决方案供应商,产品广泛应用于各行各业,包括包装,食品饮料,机床,汽车,物流,交通,机场,钢铁,电子,纺织等行业。目前总部设在广州,上海,北京,青岛,香港等地设有分支机构,并形成了辐射全国各主要区域的机构体系和业务网络。
向着未来出发 近几年来,传统物料搬运行业的倾向于无人化趋势,AGV在制造业应用中以其高效、准确、灵活地完成物料的搬运任务。并且可多台AGV组成柔性的物流搬运系统,搬运路线可以随着生产工艺流程及时进行调整。市场上不断出现各种类型的自动车辆和系统。无论是自动导向或半自主的运输系统,无论是横移车、人工操作的叉车或窄通道叉车,SICK都能够为各种不同类型的叉车系统提供合适的整体的传感器解决方案。高效精确地控制AGV... 更多内容
西克中国在成立25周年之际,加入了阿拉善的公益捐步项目,鼓励大家为自身体魄的健康身体力行、为环境保护事业贡献一份力量。这,仅仅是西克对于社会责任的诠释和履行的一个小小章节。早在20世纪60年代,西克创始人Erwin Sick博士就极其关注环境保护,他开发了测量烟气密度的设备,可用于测量工业废气。他认为可持续的管理和环保意识是确保公司未来发展的先决条件,也是公司的目标和抱负。今天,西克集团执行董事会主席Bauer博士这样说:“我们认为创新意味着可以商业化的发明,并可提供持续的改进。我们尊重环境,想为世界做出积极的贡献。” 西克的社会责任感不仅仅体现于对环境保护的关注,还有对员工健康及社会事业的重视。 对员工的责任方面,西克提供公平的薪酬和福利制度;集团的Sensor... 更多内容
        2021年3月3日,由SIAF展组委会、智汇工业主办,中德智能制造产业协会、中国国际商会广州商会大力支持的“智”汇广州·制造引领—数字化工厂制造应用论坛”在广州·中国进出口商品交易会展馆B区如期举办。 会议现场         本次论坛讨论的内容包括但不限于制造业数字化、网络化、智能化发展、智慧物流等。本次主题会议由行业内企业高管与嘉宾共同参与探讨。... 更多内容
Sick 博士如果仍在世,将有111岁高龄,并且总是紧跟时代脚步——致力于通过技术进步造福人类。今年,我们庆祝公司成立 75 周年。公司深厚的历史底蕴不断激励我们努力塑造更美好的未来。... 更多内容
Gisela Sick夫人是我们(SICK AG)创始人Erwin Sick博士的爱妻,也是德国瓦尔德基希的一名荣誉市民,11月8日,她迎来了自己的百岁诞辰。 为表祝贺,大家在瓦尔德基希的Gisela Sick Bildungshaus举办了一个小型招待会。无论是过去、现在还是将来,Gisela Sick夫人的处世态度和价值观在SICK企业中始终起到决定性的作用。... 更多内容
欢迎进入 IO-Link 世界,全面了解 IO-Link 传感器的各种优势。
        2021年3月31日,由雅时国际商讯(ACT International)旗下的《视觉系统设计》(Vision Systems Design China)杂志与ITES组委会联合主办的主题为“5G商用时代,机器视觉赋能电子制造”的研讨会在深圳国际会展中心隆重举行!        ... 更多内容
西克麦哈克的规划和设计是基于在长期各种排放监测系统方面的经验积累。无论是发电厂还是恶劣易爆环境的炼油厂,我们的工程师都能使用先进的CAD系统计划和定制设计的解决方案,以满足用户的特定需求。所有的产品都是根据适用的国际及国家标准设计的。经验丰富的项目管理团队和全球服务机构能够确保用户系统的可靠和可持续运行。连续排放监测系统(CEMS)的选型是复杂的,尽管如此,在这种情况下仍需要作出重要的投资和运营成本决策。如果考虑系统的整个使用寿命,那些初始投资较低的方案最后可能是最贵的。相关工业设施的个性化需求也影响着CEMS技术的适用性和成本。 十个步骤告诉您如何选择适用排放监测系统这样做的原因是因为一些生产行业如电力或水泥行业有一些明确的减排法律法规。最后,整个使用寿命的运行成本相当于初始投资的三倍,这取决于所选的监测技术(现场、冷或热抽取),以及所用不同测量原理的组合。 我们的能力单一来源的全部技术满足所有需求的全面产品范围满足所有测量任务和法定要求的解决方案分析仪和监测系统提供监视和控制信息,为人员和系统提供保护。如果得到最佳的集成和保养,这些设备和系统将确保安全的流程,稳定的产品质量,并为人员和环境提供保护。... 更多内容
可用性 - 让技术简单易用   在开发新的安全光幕deTec4 Prime时,开发团队在用户友好性方面同样慎重,并且进行了实践测试。团队与来自富特旺根应用科学大学可用性能力中心的工作人员一起对样本进行了测试,并在常规可用性研究中调查了测试对象是如何掌握de-Tec4 Prime 操作的。   >>  测试目的是确认SICK的客户和服务员工是否能够理解deTec4... 更多内容
电子工业中的自动化生产需要真空和高温环境并使用腐蚀性化学品。
Long long ago, 在混沌初开,地球还是个宝宝的时候,空气是什么样子呢?那时的地球刚刚形成,天空中时而烈日炎炎,时而电闪雷鸣,地表上火山喷发,熔岩横流,陨石和小行星对地表频繁撞击,地壳运动也使板块猛烈碰撞,种种冲击激发着无数化学反应的发生。大气中充满各类粉尘和化合物,灰尘漫天、污气遍野、毫无生气,各类气体灰尘形成遮天蔽日之势席卷整个地球,将她置身于水深火热、烟熏火燎之中痛苦挣扎。 翻回头来,再看看当今世界被雾霾笼罩的样子,简直一模一样有木有!遮天蔽日有木有!呼吸困难有木有!无法生存有木有!额滴个神啊!... 更多内容
        2021年1月1日,SICK宣布扩大其执行董事会成员:焦峰先生成为执行董事会新成员,负责全球销售和服务业务。新的任命是公司数字化进程的重要发展引擎,也是未来10年SICK公司战略的重要组成部分。         西克集团执行董事会成员、西克中国总经理焦峰        ... 更多内容
首尔地铁是韩国首都短途客运的支柱。每年有数百万乘客使用该公共交通系统,其 300 多个车站几乎无一例外地安装了自动化站台屏蔽门。其中大部分通过 SICK TiM351 产品系列的 2D LiDAR 传感器进行监控。当乘客的手提包、背包或雨伞不会被夹住时,才允许关闭自动门。SICK 2D LiDAR 传感器 TiM351(LiDAR 表示 Light Detection And Ranging,即激光检测与测量)是一款具有高分辨率的平面扫描仪,在恶劣环境中也能可靠识别微小或细长的物体,而不受其颜色或设计影响。对首尔地铁运营商及其集成合作伙伴而言,紧凑构型、便捷调试,特别是近乎... 更多内容
未来的工业生产有赖于模块化、多功能且最好是移动式的助手。KUKA Roboter GmbH 借由 KMR iiwa 提出了一个全自动的自主解决方案,它集轻型机器人 LBR iiwa 和移动平台 OmniMove 于一体。在这方面 KUKA 依靠的是与 SICK 的可靠的合作关系:KMR iiwa 中的安全激光扫描仪不仅提供保护功能,还提供导航支持。这允许工人与自主移动的机器人直接合作——无需物理防护设备,并且完全符合可持续的生产灵活化目标。移动式机器人自主移动通过车间,运输商品或工件,使生产的物流流程现代化。KUKA... 更多内容
最好什么都不要妨碍这款德国锡根的锻造操作机。毕竟 DANGO & DIENENTHAL 的运输与装卸机可能重达 1000 吨。而且其高达 350 吨重的重物还很烫——虽然钢铁行业在此喜欢用“温热”这个词,但它指的是温度高达 1200 摄氏度、发出黄色光的锻件。在实际应用中,对运行安全性的要求很高。SICK 的 3D 视觉技术为锻造与运输操作机的驾驶员提供更好的视野——特别是后方视野。... 更多内容
电力行业在发电时面临着诸多挑战。在每个电厂,燃料的有效使用和资产保护是确保最优利润的关键。几乎每个国家都要求进行排放监测和污染控制。SICK是电力行业理想的合作伙伴。凭借广泛的智能传感器和系统解决方案,SICK已经证明了其产品在发电过程中所有领域的适配性。 脱硝工艺烟气监测 国内的电力行业脱硝工艺主要分为选择性催化还原法 ( Selective Catalytic Reduction,SCR... 更多内容

匹配 1 - 24 206