筛选依据:

您已根据 "对服务器ddos攻击✅️110011.cc⭐对服务器ddos攻击79z4r✅️110011.cc⭐对服务器ddos攻击xv1lrcmd攻击ddosfh8n1cmd攻击ddos88lpocmd攻击ddoslixrc" 进行搜索

183 匹配:

匹配 1 - 24 183

GO BEYOND. Discovery #6 是否存在能够自动识别机器中的所有 IO-Link 设备 的工具?如果让设备说明 (IODD) 能够自动下载岂不是两全其美?在整个生命周期中对 IO-Link 设备进行参数设定和监控,不受控制系统和现场总线影响,不也符合具有未来前景的机器方案和工业 4.0 的要求吗?这三个问题有一个共同的答案: SICK 的 Fieldecho。... 更多内容
GO BEYOND. Discovery #7 如需将 IO-Link 设备集成到控制器中,同时还要访问设备参数或者采集诊断信息,则将需要对多个非循环的请求进行编程,同时必须研究分析多种不同的设备、参数和复杂的数据类型。作为基于软件的开放式服务,SICK 的 Function Block Factory (FBF) 可自动创建功能块,显著降低执行成本,而这不仅在访问设备参数时可以做到,在访问... 更多内容
IO-Link 是一个用于与传感器和激励元件通信的,国际标准化的 IO 技术 (IEC 61131-9。系统组件是一个 IO-Link 主机和一个 IO-Link 设备:一个传感器、一个激励元件或二者的结合。 IO-Link 主机是作为 I/O 部件的组成部分安装于开关柜中,或是作为外壳防护等级 IP 65/67 的远程 I/O 直接安装在现场。IO-Link 设备通过一条长达 20 m...
  Smart Task 可实现在传感器中直接处理数据。由此可为您的流程提供更高速的数据传输、更精简的结构以及成本优势。   在“大数据”时代,绝不能失去对全局的把握。因此,Smart Task 对传感器多样化的检测与测量信号进行处理,必要时将其与外部传感器信号相关联,从中生成切实所需的流程信息——适配于您设备中的相应任务。这节省系统的数据处理时间,提高机器效率,同时无需增加成本高昂的辅助设备。  ...
SICK 是全球工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。
        2021年1月1日,SICK宣布扩大其执行董事会成员:焦峰先生成为执行董事会新成员,负责全球销售和服务业务。新的任命是公司数字化进程的重要发展引擎,也是未来10年SICK公司战略的重要组成部分。         西克集团执行董事会成员、西克中国总经理焦峰        ... 更多内容
尽管经济环境严峻,SICK 集团在 2020 年仍交出可喜成绩单。         公司营业额小幅下降了2.9%,达 17.020 亿欧元(2019年:17.507 亿欧元)。同时,SICK 远超德国机械工程行业的销售发展,德国机械设备制造业联合会 (VDMA) 预测,2020年该行业的生产增长为负 14%。在 2020 财政年度,对传感器解决方案的需求仍然很高,带来了17.264... 更多内容
  诊断可让您一窥未来,从而提早识别流程偏差,避免设施意外停机。   当安全运行受到威胁时,Smart Sensor 甚至能自行报告。可借助预见性维护制定灵活、贴合需求的维护计划,从而降低服务成本。即便还是出现问题,仍可依靠丰富的可视化选项轻松确定原因——借此避免设施意外停机。  ...
输送设备和特种设备专家 Flück 在 Geberit Tubes Composites 公司的 Givisiéz 生产基地使用 SICK 的传感器和控制技术设备对一台卷绕/捆扎机进行了现代化改造。一个多功能的 M4000 多光束安全光栅、一个 deTec4 安全光幕以及一个 Flexi Soft 安全控制器共同确保了最高水平的机器安全性。一个 DT50 距离探测器、WL14 光电传感器和磁性气缸传感器... 更多内容
5月10-12日,第十八届中国国际水泥技术及装备展览会将在南京国际展览中心举行,Cementtech(水泥展)的展出面积超过20000平方米,是全球规模最大的水泥行业专业展。为国际水泥相关设备制造商和服务供应商提供客户开发、渠道拓展和品牌宣传维护等专业服务;凭借十余年的专业经验,水泥展已成为行业内最具影响力和号召力的服务贸易平台! 德国SICK集团在过程控制和排放监测领域处于世界先进水平,对于水泥工业过程监测有丰富的经验。作为子公司,西克麦哈克(北京)仪器有限公司已经为国内外数十家水泥厂提供了in... 更多内容
3月30日,由中国移动机器人(AGV)产业联盟主办,新战略移动机器人全媒体、ITES深圳工业展、招商蛇口产业园区事业部联合承办的《第十届产线与仓储物流智能化发展工程大会》在深圳正式举行! 2021年,新五年发展篇章即将开启,挑战与机遇并存,各种确定与不确定中,物流移动机器人市场未来将朝着什么样的方向发展,产线物流及仓储搬运对移动机器人有哪些新要求,华南市场是否有新的亮点?此次会议上,众多移动机器人厂商、集成商及应用终端用户齐聚一堂,就当前行业发展现状及未来趋势进行了深入探讨。... 更多内容
二氧化碳捕集、利用与封存。降低 CO2 排放。SICK 为 CCUS 用途提供的传感器解决方案。
SICK 推出的距离传感器、测量和检测解决方案能为几乎任何应用提供精确的信息。适用于任何距离和所有环境。
自主移动机器人正在越来越多地影响着我们的日常生活:修剪绿地、打扫客厅、清洁窗户……如有需要,它们甚至可以不眠不休地工作。但是除了这些常见应用之外,MetraLabs 的产品组合所能做到的远不止于此:作为拥有丰富实践经验的移动服务机器人专家,能够提供适合各种领域和功能需求的移动机器人。从零售业的库存盘点机器人到消毒机器人,再到用于内部物流的小型自动堆垛车,所有机型都有一个共同点:借助 SICK 的安全激光扫描仪和... 更多内容
电力行业在发电时面临着诸多挑战。在每个电厂,燃料的有效使用和资产保护是确保最优利润的关键。几乎每个国家都要求进行排放监测和污染控制。SICK是电力行业理想的合作伙伴。凭借广泛的智能传感器和系统解决方案,SICK已经证明了其产品在发电过程中所有领域的适配性。 脱硝工艺烟气监测 国内的电力行业脱硝工艺主要分为选择性催化还原法 ( Selective Catalytic Reduction,SCR... 更多内容
1946年,一家专注于传感器技术的小公司在德国南部瓦尔德基尔希市诞生。在随后70年的时间里,它通过深厚的技术积淀,精准的市场拓展以及前瞻性的业务布局,从默默无闻,一步步迈进传感器领域顶尖生产商的阵营,并成为支撑全世界工厂自动化、物流自动化以及过程自动化领域广大企业持续发展的坚固基石。 这家企业就是西克。而如今,制造业对自动化产品需求的黄金期已远去,智能制造,工业4.0等概念风起云涌,为产业带来新的挑战和契机。70岁的西克,在新的环境下如何把控未来趋势,取得更长远而辉煌的发展?近日,西克中国市场部总监崔丽丽接受记者采访,并就西克的发展给出了答案。 ... 更多内容
在传感器应用的领域中,常常会面临不同的环境干扰,对于大部分室内场景,常规防护的传感器已然足够,但对于一些在户外,经历各类风吹日晒和雨雪的工作环境来说,则需要更高防护标准的传感器方能满足需求。... 更多内容
 2019年4月30日讯 -  2018财年,SICK再次收获了销售额增长率高于德国工程领域平均增长率的佳绩。销售额也持续增长,达到16.368亿欧元,比上一财年(15.11亿欧元)增长8.3%。SICK集团的全球员工人数增长了10.5%,接近10,000  名。  尽管采购市场经济过热的迹象导致了原材料成本的大幅增加,对我们的销售增长产生了负面影响,但我们仍达成了年初预测的增长水平。汇率冲突也对我们的业绩产生了影响。“研发投入的增长提高了我们的创新实力,确保了我们未来有能力向人工智能技术过渡,”SICK集团执行委员会主席Robert... 更多内容
运行复卷机时有哪些风险因素?芬兰家族企业 Reka Kaapeli Oy 在回答这个问题时得到了 SICK 的有力支持。在评估结束时,决定为该设备配备现代化的保护装置,从而提高其生产率。... 更多内容
感恩同行十五载,携手与你创未来! 1月18日晚,西克麦哈克中国2018“携手·未来+”年会暨15周年庆典成功举办。 董事长Mr.Boesl,总经理李长云先生,总经理陈永泉先生,各系统总监、经理以及全体员工共享欢乐视听盛宴。SMC管理层团队带来的表演温婉诚挚,他们将公司成立以来的每一个特殊时刻娓娓道来。忆往昔,风雨坎坷、精彩收获历历在目,讲到动情时刻,感染全场。随后,董事长Mr.Boesl在致辞中,介绍了SICK集团70余年的发展历程,同时高度评价了SMC自成立以来十五周年的不菲成绩,并向SMC全体员工表达了衷心的感谢和新年祝福。此外,公司还收到了很多来自远方的祝福,公司前任总经理王松田先生、副董事长李源先生、SICK集团GBC03全体同事、GIC... 更多内容
 增强传感可提供可靠的检测与测量结果,这将直接对系统可用性产生积极作用。Smart Sensor 自动识别运行中出现的故障并主动进行排除。即使它已经安装在现场,也可让装配工快速找到它的位置。许多 Smart Sensor 甚至提供不同的运行模式以及完全手动调节的检测和测量参数,从而能够按需动态适配当前任务。...
SICK AG 执行董事会和监事会
作者:Martin Schenk博士,SICK公司 (Reute) 识别与测量部条码/RFID/视觉产品营销总监 最近几年,自动识别任务的发展突飞猛进,而且在迈向工业4.0的道路上依然势不可挡。同样,三种主流识别技术(RFID、图像式条码阅读器和激光条码阅读器)也在不断进步。这两种发展潮流汇而为一,激发出持续增长的一系列解决方案。为此,针对特定应用的技术要求和经济架构进行考虑和评估找到最佳解决方案,就变得至关重要。... 更多内容

匹配 1 - 24 183