筛选依据:

您已根据 "世纪在线✅️112211.cc⭐世纪在线8ob6u✅️112211.cc⭐世纪在线8icu4吉祥坊(WELL)q7fz0吉祥坊(WELL)acihk吉祥坊(WELL)5eb5m" 进行搜索

21 匹配:

匹配 1 - 21 21

Rules of procedure of SICK AG for the complaints procedure pursuant to the German Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains
SICK 的成功源自于客户、供应商、员工和公众的信任。
费时费力的手动测量毛坯板成为过去。如今,Siempelkamp Logistics & Service GmbH 的 SicoCam 在线板材测量系统可连续测量人造板。SICK 的四台可编程高性能摄像机 InspectorP65x 和 SICK AppSpace 参与其中。其提供测量值用于计算板材尺寸和调节板锯。这样不仅改进了所生产板材的质量、减少了废品数量,还提高了生产效率。另外,工作场所的安全性也得以提高。  在位于... 更多内容
·    Marco Kaiser, 消费品行业经理 ,SICK AG, Waldkirch 假药——一大全球性问题:对于具有高销售量或高售价的药品,其造假危害格外严重。基于全球超过十分之一的药剂存在造假,专家估计互联网上的药品造假比例甚至超过百分之五十。如果顾客通过互联网订购时希望匿名,根据调查,他甚至必须考虑到高达 95 % 的造假率——基于所有在线供应的产品。*服用假药的后果包括未取得治疗效果,甚至导致死亡。... 更多内容
西克中国 成立于1994年,为SICK在亚洲的重要分支机构之一。历经多年的发展与积累,SICK中国已成为极具影响力的智能传感器解决方案供应商,产品广泛应用于各行各业,包括包装,食品饮料,机床,汽车,物流,交通,机场,钢铁,电子,纺织等行业。目前总部设在广州,上海,北京,青岛,香港等地设有分支机构,并形成了辐射全国各主要区域的机构体系和业务网络。
SICK 为机器人技术提供完善的服务和咨询——从初始评估到机器人或设备的调试。
Gisela Sick夫人是我们(SICK AG)创始人Erwin Sick博士的爱妻,也是德国瓦尔德基希的一名荣誉市民,11月8日,她迎来了自己的百岁诞辰。 为表祝贺,大家在瓦尔德基希的Gisela Sick Bildungshaus举办了一个小型招待会。无论是过去、现在还是将来,Gisela Sick夫人的处世态度和价值观在SICK企业中始终起到决定性的作用。... 更多内容
西克阿里巴巴直营店 双十一促销火热进行中 2021年11月11日-2021年12月10日 全店下单满额即赠西克定制精美礼品! (全店产品不限型号,均参与满额赠礼活动) 官方直营、正品保证、专业售后 点此直达西克1688直营店       每到用时才采购,货期到时方头疼。趁着西克双十一促销,年末囤货不仅划算,也有助于提早应对货期变长的难题。先来看看西克的热门产品是否符合你的需求吧!... 更多内容
2018年12月3日,SICK集团创始人Erwin Sick博士30周年忌日,SICK的领导班子在SICK总部名为“乡村广场”的土地上种下一棵木兰小树苗。Erwin Sick博士的遗孀Gisela Sick女士感言:“这棵小树苗未来会在这片‘乡村广场’茁壮成长枝繁叶茂,正如SICK集团是从一个小小的作坊发展到如今遍布全球的规模。若他还健在,看到集团如此快速发展,相信会惊讶不已。”  Erwin... 更多内容
西克中国在成立25周年之际,加入了阿拉善的公益捐步项目,鼓励大家为自身体魄的健康身体力行、为环境保护事业贡献一份力量。这,仅仅是西克对于社会责任的诠释和履行的一个小小章节。早在20世纪60年代,西克创始人Erwin Sick博士就极其关注环境保护,他开发了测量烟气密度的设备,可用于测量工业废气。他认为可持续的管理和环保意识是确保公司未来发展的先决条件,也是公司的目标和抱负。今天,西克集团执行董事会主席Bauer博士这样说:“我们认为创新意味着可以商业化的发明,并可提供持续的改进。我们尊重环境,想为世界做出积极的贡献。” 西克的社会责任感不仅仅体现于对环境保护的关注,还有对员工健康及社会事业的重视。 对员工的责任方面,西克提供公平的薪酬和福利制度;集团的Sensor... 更多内容
  时间: 2016年11月1日 - 11月5日地点: 上海国家会展中心 (虹桥)看点: 工业机器人、工业4.0技术革新、智能生产线西克展位: 5.1号馆 A147  展品: 1 OD Precision 激光精密测距传感器 ... 更多内容
鲜有填补空白者能够如此创新:通过新的SOTO,机器人技术公司 Magazino 开发了一个供应链机器人,用于以前没有自动化的生产中间区域。同时在与 SICK 的合作中,设计了一个用于生产线装配的移动机器人。这场革命将在汽车制造和许多其他行业大显身手。... 更多内容
GO BEYOND. Discovery #7 如需将 IO-Link 设备集成到控制器中,同时还要访问设备参数或者采集诊断信息,则将需要对多个非循环的请求进行编程,同时必须研究分析多种不同的设备、参数和复杂的数据类型。作为基于软件的开放式服务,SICK 的 Function Block Factory (FBF) 可自动创建功能块,显著降低执行成本,而这不仅在访问设备参数时可以做到,在访问... 更多内容
IO-Link 是一个用于与传感器和激励元件通信的,国际标准化的 IO 技术 (IEC 61131-9。系统组件是一个 IO-Link 主机和一个 IO-Link 设备:一个传感器、一个激励元件或二者的结合。 IO-Link 主机是作为 I/O 部件的组成部分安装于开关柜中,或是作为外壳防护等级 IP 65/67 的远程 I/O 直接安装在现场。IO-Link 设备通过一条长达 20 m...
    SPS IPC Drives是领先欧洲电气自动化的展会,从1990年开始,至今已经成功举办了25届,它为自动化解决方案供应商的产品和创新展示提供了一个完美平台。今年展会于2017年11月28日至30日在纽伦堡举办,正由理想向现实转变的工业4.0主题再次成为本次展会的重点。     在数字化转型的时代,信息技术和自动化日益融合,这一点将在今年的活动中得到体现。... 更多内容
11月16日,西克传感器的产品专家们参加了由国际工业自动化主办的线上研讨会,主题为《锂电生产之SICK传感器应用》,通过线上访谈,为观众详细讲解了在锂电池生产过程中的传感器解决方案。会议时间:2021年11月16日 14:00 - 16:00演讲单位:广州市西克传感器有限公司演讲嘉宾:廖文娟         安全产品专家 曾在英国攻读工科硕士学位,现担任西克工业安全防护系统的产品经理,负责安全门锁方面的产品推广工作。形象甜美大方,曾多次担任西克各类活动及视频的主播、主持工作,其演讲风格令人如沐春风。现为西克内部新能源行业推广委员会主要成员。 演讲嘉宾:李祉旻  ... 更多内容
11月13日,由中国仪器仪表行业协会分析仪器分会、中国仪器仪表学会分析仪器分会联合举办的 “第十二届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”在南京国际展览中心盛大开幕。作为全球领先的传感器及分析系统解决方案提供商,SICK以“船舶废气排放在线监测应用方案”为主题亮相本届大会。 图片来源:CIOAE在线分析仪器应用论坛 近年来,国际海事组织(IMO)为减少船舶废气排放,不断出台相应的法规标准来对船舶的硫排放进行管控。根据2017年IMO会议,2020年1月1日起,全球0.5%限硫规定将正式实施,因此,船舶废气连续排放监测技术成为当前的一个热点问题。  SICK的MARSIC系列船舶废气监测系统是遵循MARPOL附则VI和MEPC.259(68)规范要求的可靠的排放测量的创新型解决方案。MARSIC通过了DNV... 更多内容
Sick 博士如果仍在世,将有111岁高龄,并且总是紧跟时代脚步——致力于通过技术进步造福人类。今年,我们庆祝公司成立 75 周年。公司深厚的历史底蕴不断激励我们努力塑造更美好的未来。... 更多内容
 展会信息 展会名称:CeMAT ASIA 2018 亚洲国际物流技术与运输系统展览会  展会地点:上海新国际博览中心展会时间:11月6日-9日官网链接:http://www.cemat-asia.com/西克展位:W1-A3  精彩展品  AGV 集成化系统平台 作为全球领先的智能传感器系统独立开发商和制造商,SICK能为各种自动移动平台应用提供全系列传感器产品。从小型AGV或AGC(自动导向推车)至专用AGV,SICK传感器解决方案覆盖了自动导航车的整个应用。这些产品包括路线导引和简单防碰撞等高性价比解决方案,以及完全认证的安全解决方案和集成轮廓定位等。这些系统采用模块设计,可通过不同模块进行扩展,从而适应每个具体自动导航车应用的要求。 SICK传感器解决方案让运输任务更安全、快速和透明。它从系统层面上消除了危险和错误源,同时加快了各个工序。这就是SICK如何利用其广泛的传感器专业知识为所有生产和物流过程及您的行业提供引人瞩目的解决方案的方式。  体积重量测量及条码扫描系统 在快递、包裹和邮政行业中,用于小型包裹的动态DWS系统极大优化了包裹周转流程并提高了投资回报率。... 更多内容
西克中国区公益基金于2022年7月成立,是一个由西克人自发倡议、用爱心和责任感凝聚起来的基金。基金的主要活动以资助困难学生经费以帮助他们顺利完成学业为主,并将同时开展其他公益活动,包括但不限于:贫困学生探访之旅、义卖、捐赠物资、环保行动、自然灾害企业捐款、关怀困难员工等活动。... 更多内容
借助 SICK 的功能安全保证安全的生产效率 ✓ 请您也向前迈出决定性的一步。 ➨ Creating Safe Productivity. Now.

匹配 1 - 21 21